Italia
Inviato il 12 Giu 2023
340
Panoramica
Il cliente è una grande e nota azienda di tecnologie specializzata nella produzione di dispositivi elettronici ad alte prestazioni. Impegnato nell'innovazione tecnologica, il cliente è sempre stato leader del settore, introducendo costantemente nuovi prodotti e tecnologie. Il portfolio dei prodotti comprende computer, apparecchiature di rete, server, sistemi embedded, dispositivi mobili e altro ancora. Il cliente dispone di proprie basi di ricerca e sviluppo e di centri dati in molti paesi del mondo, per un totale di oltre 10.000 rack e più di 20.000 metri quadrati di spazio per sale server.
- Sfida 1La struttura di rete del cliente è interconnessa tra gli armadi del data center su una breve distanza. Il cliente si auspica che FS consideri pienamente la compatibilità dei dispositivi tra i diversi brand.
- Sfida 2Il cliente vuole passare senza problemi da 100G a 400G e ottenere un'implementazione parziale a 400G mantenendo gli attuali dispositivi 100G. Evitare problemi di qualità frequenti per ridurre al minimo le interruzioni dell'attività e i costi di manutenzione.
- Sfida 3I prodotti per i data center si evolvono rapidamente e il cliente ha nuove attività in arrivo, che richiedono ai partner un forte supporto della supply chain e consegne stabili.
Risultati
- Test su dispositivi reali, compatibilità garantitaIl cliente aveva dispositivi multibrand nei data center e voleva garantire la compatibilità ed evitare problemi futuri. Il team di collaudo di FS ha allestito uno scenario di test professionale in laboratorio e ha condotto test su dispositivi reali, dotati di strumenti di test avanzati per garantire la compatibilità. I moduli FS sono perfettamente compatibili con gli standard e i metodi di gestione coerenti, offrendo convenienza nell'O&M e facendo risparmiare tempo e fatica al cliente.
- Distribuzione flessibile ed efficiente per realizzare aggiornamenti senza problemiFS ha utilizzato la connessione di rete ad alta velocità DR4 400G. I moduli supportano lunghezze fino a 500m SMF con connettori MTP/MPO-12. Può essere combinato con DR 100G per ottenere un aggiornamento 100G-400G, oppure due moduli possono essere interconnessi per ottenere 400G-400G. Può realizzare diverse strutture topologiche. QSFP-DD-DR4-400G adotta un chip DSP a 7 nm con un driver EML integrato per garantire una bassa potenza. Il prodotto supporta CMIS4.0 e fornisce DDM per semplificare l'O&M.
- Magazzino globale, consegna senza preoccupazioniFS ha una localizzazione strategica del magazzino, 8 siti in lingua e 17 metodi di pagamento in valuta locale. Rispondendo rapidamente al VOC negli Stati Uniti, in Europa, Australia e Singapore, FS si è adattata alle preferenze dei clienti, migliorandone l'esperienza e la soddisfazione. La collaborazione con la logistica internazionale e con i principali corrieri locali ha garantito l'efficienza dei trasporti. Un servizio affidabile e una consegna rapida aiutano il cliente a rimanere competitivo e a controllare i costi.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
80
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022