Italia
Inviato il 27 Giu 2023
374
Panoramica
Il cliente è una grande società finanziaria negli Stati Uniti, che deve gestire una grande quantità di dati sulle transazioni dei clienti in un ambiente ad alta disponibilità e sicurezza per garantire la crescita aziendale. FS fornisce al cliente un inoltro accurato e un'esperienza di rete determinabile con ampia larghezza di banda, bassa latenza e zero perdita di pacchetti.
- Sfida 1Con il cloud dei servizi e l'aggiornamento dell'architettura delle applicazioni, l'originale architettura a tre livelli non poteva soddisfare i requisiti dei data center.
- Sfida 2Durante il backup dei dati, era comune riscontrare errori di backup a causa dell'elevata latenza.
- Sfida 3Servizi diversificati e dati di grandi dimensioni richiedevano un'ampia larghezza di banda e apparecchiature a bassa latenza per soddisfare le esigenze del rapido sviluppo di servizi diversificati.
Approccio
![](https://media.fs.com/images/community/erp/y6xTh_47ZKHx.jpg)
Risultati
- Flessibilità dell'architettura per semplificare la reteL'architettura fabric del data center utilizzata dal team tecnico di FS utilizza un design a struttura gerarchica, che può aggiungere o rimuovere nodi di rete secondo necessità per ottenere una rapida espansione e contrazione. Allo stesso tempo, questa architettura utilizza anche dispositivi di rete programmabili e interfacce API, che possono soddisfare meglio le diverse esigenze e sfide di rete del cliente e facilitare anche la successiva espansione della rete del cliente.
- Rendi la rete più affidabileFS utilizza la tecnologia EBGP/ECMP tra i livelli Spine-leaf per ottenere la ridondanza della rete e la tecnologia M-LAG al livello Leaf per ottenere la ridondanza della rete. In questo modo è possibile migliorare l'affidabilità della rete, garantire la continuità del business e migliorare notevolmente la stabilità e l'affidabilità del funzionamento della rete del data center.
- L'elevata larghezza di banda e la bassa latenza rendono la rete più fluidaFS utilizza un design dello chassis 4U per creare una rete di data center per i clienti. Questo chassis supporta 2 sottoschede, porte 100G e 400G per soddisfare le esigenze di larghezza di banda elevata del cliente e utilizza PFC/ECN e altre tecnologie di controllo del flusso di rete per ottenere una latenza inferiore. Ciò può migliorare le prestazioni e la reattività delle applicazioni per i clienti in aree quali le transazioni finanziarie, creando così maggior valore.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
02:56
06 Giu 2022
107
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022