Inviato il 01 Ago 2023
341
Quadro generale
Il nostro cliente, proprietario di una scuola privata negli Stati Uniti, aveva bisogno di ottimizzare le prestazioni della rete del campus per offrire agli studenti un ambiente di apprendimento di alta qualità. Ha beneficiato della nostra soluzione centralizzata VXLAN che ha semplificato in modo significativo la gestione della rete del campus e ha migliorato la qualità complessiva dell'esperienza di insegnamento e apprendimento.
- Sfida 1Ci sono più edifici, aule e aree di uffici nel loro campus. È molto complesso per loro gestire la rete e scomodo risolvere i problemi una volta che si è verificato un guasto nella rete.
- Sfida 2Il numero crescente di dispositivi di rete determina un elevato volume di messaggi di broadcasting, consumando la larghezza di banda e le risorse della rete.
- Sfida 3L'espansione verticale della topologia di rete ha raggiunto i suoi limiti, rendendo difficile l'espansione della capacità di rete.
Risultati
- Semplificare la gestione della rete con l'implementazione di un gateway centralizzatoFS ha introdotto una soluzione di distribuzione centralizzata dei gateway consolidando i gateway di tutti i dispositivi a livello di spine, in modo da rendere più centralizzata la gestione della rete. Ciò consente al team IT di questa scuola di monitorare e gestire comodamente l'intera rete del campus. In caso di guasto della rete, possono identificare rapidamente il problema e adottare misure tempestive per risolverlo, assicurando la continuità dell'apprendimento e delle attività didattiche per studenti e insegnanti.
- Ottimizzazione delle prestazioni di rete con EVPN e VXLANFS offre una soluzione che utilizza il protocollo EVPN e la tecnologia VXLAN, facilitando la trasmissione di messaggi a livello di controllo e riducendo l'utilizzo della larghezza di banda della rete e lo spreco di risorse. Grazie alla collaborazione con FS, la stabilità e la reattività della rete del campus sono migliorate in modo significativo, consentendo a studenti e docenti di accedere senza problemi alle risorse didattiche online, migliorando così l'esperienza complessiva di insegnamento e apprendimento.
- Espandere la capacità della rete attraverso lo scaling orizzontaleNella soluzione di distribuzione centralizzata dei gateway di FS, ogni spine può trasmettere i dati in modo indipendente, consentendo una scalabilità orizzontale. Aggiungendo semplicemente i dispositivi necessari, i clienti possono facilmente espandere la capacità e le prestazioni della rete. In questo modo la scuola può contare su un processo di espansione della rete più conveniente e flessibile, facilitando la crescita aziendale senza soluzione di continuità e fornisce un solido supporto agli sforzi di sviluppo e innovazione della scuola.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
78
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022