Italia
Inviato il 14 Lug 2023
196
Quadro generale
Si tratta di una villa a due piani costruita nel XIX secolo. Il proprietario doveva garantire una migliore copertura del segnale nella villa senza danneggiare la struttura e l'estetica dell'edificio. La soluzione di bridging wireless di FS consente la trasmissione del segnale tra edifici in posizioni fisiche diverse.
- Sfida 1A causa dei requisiti di conservazione del patrimonio, non è possibile interrare i cavi tra la villa e lo studio.
- Sfida 2Gli AP devono essere installati sulla parete esterna dell'edificio per mantenere la coerenza con lo stile interno.
- Sfida 3Quando il Wi-Fi ha dei problemi, può essere risolto solo con una visita del fornitore di servizi, con conseguenti costi elevati in termini di tempo.
Risultati
- Espansione del raggio di copertura della rete della villa grazie al bridging wireless point-to-pointPer proteggere il patrimonio storico, le installazioni di cavi sono vietate. FS ha proposto una soluzione di bridging wireless per espandere la copertura di rete, collegando gli utenti attraverso punti di accesso sui tetti o sulle pareti esterne. Questa soluzione economica preserva lo stile architettonico originale.
- Gli AP esterni ad alta penetrazione eliminano i punti ciechi del segnale wirelessL'installazione di punti di accesso wireless sul muro esterno della villa può causare punti morti a causa dello spessore della costruzione in pietra arenaria. FS consiglia di utilizzare una rete esterna ad alta potenza di segnale AP-T567 per una copertura a lunga distanza di oltre cento metri, riducendo le interferenze di canale e fornendo una migliore qualità di rete. In questo modo si preserva lo stile originale degli interni e si ottimizza l'esperienza dell'utente.
- La piattaforma di gestione cloud Airware riduce efficacemente i costi operativiLe reti Wi-Fi domestiche sono spesso in uno stato di assenza di gestione, con tempi e costi elevati per la risoluzione dei problemi. FS presenta la piattaforma di gestione cloud Airware con un'interfaccia semplice, monitoraggio in tempo reale e informazioni diagnostiche per una facile gestione dei dispositivi. L'applicazione mobile Airbox consente ai clienti di controllare i segnali e la velocità della rete, riducendo i costi di manutenzione.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
02:56
06 Giu 2022
107
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022