Italia
Aggiornato il 08 Giu 2023
285
Panoramica
Racks Central è un operatore di servizi di data center con sede a Singapore, che si concentra sulla fornitura di servizi di data center di alta qualità ai clienti aziendali. La soluzione di aggiornamento della larghezza di banda della rete di interconnessione dei data center multi-sito fornita da FS ha aiutato Racks Central a completare l'aggiornamento della larghezza di banda, fornendo servizi più affidabili e sostenibili ai clienti.
- Sfida 1Le imprese hanno requisiti sempre più elevati in termini di larghezza di banda e stabilità della rete e le reti 10G tradizionali non sono più in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.
- Sfida 2La trasmissione a lunga distanza è soggetta a rischi quali l'attenuazione del segnale, il degrado della qualità e l'interruzione dell'operatività..
- Sfida 3Le competenze tecniche limitate e l'inesperienza nella configurazione dei prodotti comportano problemi di implementazione e costi di configurazione più elevati.
Approccio
Risultati
- Trasformazione digitale accelerata per una rete potenziataFS ha fornito a Racks Central una soluzione completa per l'aggiornamento della rete, ha implementato 40CH DWDM Mux Demux, ha migrato i servizi 10G e ha aggiunto servizi 25G e 40G, aggiornando le reti di trasmissione dei centri dati. Le reti tradizionali a 10G sono state aggiornate a 10G/25G/40G e il volume di affari totale è passato da 240G a 3,0T, offrendo ai clienti una maggiore larghezza di banda e una migliore esperienza di connettività di rete.
- Trasmissione dati a lunga distanza senza soluzione di continuitàLa distanza tra il data center locale di Racks Central ed Equinix è di 42,9 km, mentre quella tra Equinix e il data center di Global Switch è di 68,54 km. In base alle diverse distanze tra i tre data center, i moduli DWDM FS con distanze diverse di 10 km, 40 km e 80 km, combinati con EDFA risolvono problemi quali l'attenuazione del segnale e il degrado della qualità di trasmissione nelle trasmissioni a lunga distanza.
- Implementazione efficiente e convenienteCon l'invio di un team tecnico professionale, FS fornisce assistenza tecnica e formazione individuale durante l'implementazione della soluzione DWDM per aiutare i tecnici di Racks Central a padroneggiare rapidamente l'esperienza di configurazione del prodotto DWDM e garantire un'implementazione senza problemi della soluzione con tempi di configurazione ridotti e costi di configurazione ridotti.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
78
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022