Italia
Inviato il 19 Mar 2024
134
Panoramica
Dream Chip Technologies GmbH è il più grande fornitore indipendente di servizi di ingegneria in Germania, specializzato nello sviluppo e nella progettazione di ASIC, SoC, FPGA, software embedded e sistemi discreti, con oltre 25 anni di esperienza nel settore della microelettronica. L'azienda ha accumulato una vasta esperienza nel campo della progettazione di chip e si impegna a fornire ai clienti soluzioni personalizzate ad alte prestazioni e a basso consumo. Considerando che i clienti dell'azienda coprono un'ampia gamma di settori e che la rete esistente non è sufficiente a supportare la domanda, il tecnologo FS ha realizzato una soluzione di ridondanza dual-link e una tecnologia di configurazione MLAG per aggiornare l'architettura della rete dorsale 40G.
Sören Schindler, Manager Purchasing and Controlling di Dream Chip Technologies GmbH, ha commentato positivamente la collaborazione, ''Our IT department has revised our planned network infrastructure together with your engineering team in the last few weeks. Thank you in advance for your support at this point!''
- Sfida 1Dream Chip Technologies si impegna a fornire ai clienti soluzioni personalizzate ad alte prestazioni e a basso consumo e ha accumulato una ricca esperienza nel campo della progettazione di chip. Negli ultimi anni, a causa dell'aumento del volume d'affari dell'azienda nei settori ASIC, FPGA, progettazione di chip SoC, processori di immagini e altri settori, la continua crescita del traffico dati interno all'azienda ha portato a un aumento dei requisiti di larghezza di banda della rete.
- Sfida 2Poiché l'attività di Dream Chip Technologies coinvolge un'ampia gamma di settori, quali l'automotive, l'elettronica di consumo, l'aerospaziale e il medicale, con una vasta base di clienti, la rete deve fornire un servizio ininterrotto quando si tratta di codec video, processori di immagini, processori incorporati e personalizzazione del design dei chip. Pertanto, è necessario garantire un'elevata stabilità della rete, che non può essere soddisfatta dall'attuale architettura di rete tradizionale a tre livelli.
- Sfida 3Con l'aumento del volume di affari dell'azienda cliente, la tradizionale architettura di rete a tre livelli STP+VLAN utilizzata prima dell'aggiornamento della rete non è più applicabile. Il meccanismo di blocco dei collegamenti di STP porta ad un basso utilizzo dei collegamenti di livello 2. Le funzioni di backup attivo e standby di VRRP comportano un basso utilizzo dei collegamenti di livello 3 e il server supporta l'accesso al dispositivo solo in modalità attiva e standby.
Approach
Risultati
- Switch ad Alta Velocità della Serie FS per Ampliare la Larghezza di Banda della ReteLa rete principale è interconnessa mediante switch aziendali FS S5850 serie 10G e S8050 serie 40G per stabilire il traffico aziendale, superando i colli di bottiglia della rete ed espandendo la larghezza di banda. RoCE offre un trasporto efficiente, a bassa latenza e senza perdite, necessario per le moderne applicazioni dei data center.
- Design a Doppia Ridondanza per Ottenere Servizi di Rete Senza InterruzioniRete di backup e rete di PC che utilizza @a inizio@https://www.fs.com/it/products/100969.html@#@FS switch della serie S5800@a fine@, design a doppia ridondanza dell'alimentazione delle apparecchiature, sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con doppi collegamenti, in grado di ottenere la stabilità della rete.
- Protocollo LACP Massimizzare l'Utilizzo del CollegamentoL'architettura MLAG Dual-Active, che utilizza lo stesso modello di switch, fornisce un'architettura distribuita e ridondante per garantire un funzionamento efficiente della rete. Grazie all'integrazione del protocollo LACP, tutti i collegamenti inoltrano i dati per ottenere un elevato utilizzo dei collegamenti.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
132
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022