Italia
Inviato il 26 Lug 2023
18
Panoramica
FS ha offerto una soluzione a un'azienda tecnologica di Singapore, specializzata nello sviluppo di apparecchiature per semiconduttori. La soluzione comprendeva aggiornamenti trasformativi, la costruzione di un'infrastruttura di rete e l'implementazione di un sistema di sorveglianza di sicurezza. Il risultato è stato la creazione di un'infrastruttura di rete sicura ed efficiente, che ha migliorato la sicurezza e l'efficienza lavorativa degli uffici del cliente.
- Sfida 1Avviare la trasformazione e l'aggiornamento della rete di un edificio per uffici di 640 metri quadrati.
- Sfida 2Garantire la sicurezza delle informazioni aziendali interne e dei dati di sorveglianza.
- Sfida 3L'installazione e la configurazione dei dispositivi richiedono il coinvolgimento di un team esperto.
Risultati
- Trasformate il Vostro Ufficio con una Soluzione Unica PersonalizzataFS ha personalizzato un piano di aggiornamento unico per il cliente. FS ha scelto switch POE a 24 porte (S3400-24T4FP) per collegare le telecamere, l'NVR locale e il firewall con cavi Ethernet 1G. Il firewall è collegato all'NVR remoto tramite fibra ottica 1G, mentre l'NVR locale è collegato al monitor tramite cavi HDMI. 30 telecamere dome (IPC301-8M-D) sono distribuite in tutto l'edificio per garantire un monitoraggio HD 24/7.
- Implementazione di Aggiornamenti di Sicurezza per Proteggere la Rete DatiFS utilizza il firewall NSG-5100 per sviluppare solide strategie di sicurezza, proteggendo le informazioni interne e i dati sensibili dei clienti. La crittografia del traffico è una misura fondamentale per prevenire intercettazioni o manomissioni non autorizzate durante la trasmissione in rete. Inoltre, le telecamere sono dotate di crittografia SSL, per migliorare la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei filmati di sorveglianza.
- Un Team di Professionisti Assiste l'Installazione e la ConfigurazioneAlla consegna dell'ordine, FS assicura un'installazione e una configurazione professionale delle apparecchiature, secondo le migliori pratiche del settore. Ciò garantisce stabilità e prestazioni ottimali del sistema, riducendo al minimo i rischi di errori umani e guasti. In questo modo si riducono i potenziali guasti e le interruzioni, assicurando in ultima analisi la continuità e la disponibilità del business.
Supporto Tecnico
Nome
Cognome
Indirizzo E-mail
Dettagli
0/5000
Casi di studio
Iscriviti per Ricevere le Ultime Notizie
Indirizzo Email
Video
02:56
06 Giu 2022
79
0
What Is SFP Transceiver and How Does It Work?
Tendenza Rece
Tag Caldo
Popolare
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come collegare più switch Ethernet
22 Set 2022