Deutsch

Multimode-Faserarten OM1 vs. OM2 vs. OM3 vs. OM4 vs. OM5

Aktualisierung: 02. Dez 2022 by
15.8k

 

Multimode-Faserarten

Multimode-Glasfasern sind eine gängige Wahl, wenn es darum geht, eine Geschwindigkeit von 10 Gbit/s über Entfernungen zu erreichen, die für LAN-Anwendungen in Unternehmen und Rechenzentren erforderlich sind. Es gibt verschiedene Arten von Multimode-Glasfasern für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke, die sich in ihrer Reichweite und Datenrate unterscheiden. Bei so vielen Optionen kann es schwierig sein, die am besten geeignete Multimode-Faser auszuwählen. OM1 vs. OM2 vs. OM3 vs. OM4 vs. OM5, was soll man wählen? Die Antwort finden Sie in diesem Artikel.

Was ist eine Multimode-Faser?

Multimode-Glasfaser (MMF) ist eine Art von Glasfaser, die hauptsächlich für die Kommunikation über kurze Entfernungen verwendet wird, zum Beispiel innerhalb eines Gebäudes oder auf dem Campus. Multimode-Glasfaserkabel haben einen größeren Kern, in der Regel 50 oder 62,5 Mikrometer, der die Ausbreitung mehrerer Lichtmodi ermöglicht. Dadurch können mehr Daten in einer bestimmten Zeit durch den Multimode-Faserkern übertragen werden. Die maximale Übertragungsdistanz für MMF-Kabel beträgt etwa 550m bei einer Geschwindigkeit von 10 Gbit/s. Bei niedrigeren Datenübertragungsraten kann es noch weiter übertragen werden, z. B. etwa 2km bei 100 Mbit/s.

Multimode

Wie viele Arten von Multimode-Fasern gibt es?

Nach der Norm ISO 11801 können Multimode-Glasfaserkabel in OM1-Fasern, OM2-Fasern, OM3-Fasern, OM4-Fasern und die neuen OM5-Fasern unterteilt werden. Im nächsten Teil werden diese Fasern in Bezug auf Kerngröße, Bandbreite, Datenrate, Entfernung, Farbe und optische Quelle im Detail verglichen.

Fasern vergleichen

OM1-Faser

OM1-Fasern haben normalerweise einen orangefarbenen Mantel und eine Kerngröße von 62,5 µm. Sie kann 10-Gigabit-Ethernet bei Längen von bis zu 33 Metern unterstützen. Sie wird am häufigsten für 100-Megabit-Ethernet-Anwendungen verwendet. Dieser Typ verwendet in der Regel eine LED-Lichtquelle.

OM2-Faser

OM2-Fasern haben ebenfalls einen orangefarbenen Mantel und verwenden eine LED-Lichtquelle, haben aber eine kleinere Kerngröße von 50 µm. Sie unterstützt bis zu 10-Gigabit-Ethernet bei einer Länge von bis zu 82 Metern, wird aber eher für 1 Gigabit Ethernet-Anwendungen verwendet.

OM3-Faser

OM3-Fasern haben einen aquafarbenen Mantel. Wie die OM2-Faser hat sie eine Kerngröße von 50 µm, aber das Kabel ist für laserbasierte Geräte optimiert. OM3 unterstützt 10-Gigabit-Ethernet bei Längen von bis zu 300 Metern. Außerdem kann OM3 40-Gigabit- und 100-Gigabit-Ethernet bis zu einer Länge von 100 Metern unterstützen, wobei 10-Gigabit-Ethernet am häufigsten verwendet wird.

OM4-Faser

OM4-Fasern sind vollständig abwärtskompatibel mit OM3-Fasern und haben denselben unverwechselbaren aquafarbenen Mantel. OM4 wurde speziell für die VSCEL-Laserübertragung entwickelt und ermöglicht 10-Gig/s-Verbindungen über Entfernungen von bis zu 550 m im Vergleich zu 300m bei OM3. Außerdem können 40/100 GB über einen MPO-Stecker bis zu 150 Meter weit übertragen werden.

OM5-Faser

OM5-Fasern, auch bekannt als WBMMF (Wideband Multimode Fiber), sind die neueste Art von Multimode-Fasern und rückwärtskompatibel mit OM4. Sie hat die gleiche Kerngröße wie OM2, OM3 und OM4. Die Farbe des OM5-Fasermantels wurde als lindgrün gewählt. Sie ist so konzipiert und spezifiziert, dass sie mindestens vier WDM-Kanäle mit einer Mindestgeschwindigkeit von 28 Gbps pro Kanal durch das 850-953 nm Fenster unterstützt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: FAQs zur OM5 Multimode Faser.

OM1 vs. OM2 vs. OM3 vs. OM4 vs. OM5: Was ist der Unterschied?

Die Hauptunterscheidung zwischen Multimode-Fasern beruht auf dem physikalischen Unterschied. Dementsprechend führt der physikalische Unterschied zu unterschiedlichen Datenübertragungsraten und Entfernungen. Sehen Sie sich das folgende Video an, um die Unterschiede zwischen OM1, OM2, OM3, OM4 und OM5 Multimode-Fasern zu erfahren.

Physikalischer Unterschied

Der physikalische Unterschied liegt hauptsächlich im Durchmesser, der Mantelfarbe, der optischen Quelle und der Bandbreite, die in der folgenden Tabelle beschrieben wird.

MMF-Kabeltyp Durchmesser Mantelfarbe Optische Quelle Bandbreite
OM1 62.5/125μm Orange LED 200MHz*km
OM2 50/125μm Orange LED 500MHz*km
OM3 50/125μm Aqua VSCEL 2000MHz*km
OM4 50/125μm Aqua VSCEL 4700MHz*km
OM5 50/125μm Lindgrün VSCEL 28000MHz*km

Praktischer Unterschied

Multimode-Fasern sind in der Lage, verschiedene Entfernungen mit unterschiedlichen Datenraten zu übertragen. Sie können die für Ihre tatsächliche Anwendung am besten geeignete auswählen. Der Vergleich der maximalen Multimode-Faserentfernung bei verschiedenen Datenraten ist unten aufgeführt.

MMF-Kategorie Schnelles Ethernet 1GbE 10GbE 40GbE 100GbE
OM1 2000m 275m 33m / /
OM2 2000m 550m 82m / /
OM3 2000m / 300m 100m 70m
OM4 2000m / 550m 150m 150m
OM5 / / 550m 150m 150m

Was ist der Unterschied zwischen Singlemode- und Multimode-Fasern?

Technischer Unterschied

Kerndurchmesser - Singlemode-Glasfasern haben einen kleinen Kerndurchmesser (8,3 bis 10 Mikrometer), der nur eine Lichtart durchlässt. Multimode-Glasfaserkabel haben einen großen Kerndurchmesser (50 bis 100 Mikrometer), der die Ausbreitung mehrerer Lichtmodi ermöglicht.

Lichtquelle - Multimode-Geräte verwenden in der Regel eine LED oder einen Laser als Lichtquelle. Singlemode-Geräte verwenden einen Laser oder eine Laserdiode, um das in das Kabel eingespeiste Licht zu erzeugen.

Praktischer Unterschied

Entfernung - Licht legt in einem Singlemode-Kabel eine längere Strecke zurück als in einem Multimode-Kabel. Multimode-Fasern eignen sich daher für Kurzstreckenanwendungen und ermöglichen Übertragungsdistanzen von bis zu 550m bei 10 Gbit/s. Bei Entfernungen von mehr als 550m wird die Singlemode-Faser bevorzugt.

Preis - Multimode-Fasern kosten in der Regel weniger als Singlemode-Fasern.

Bandbreite - Die Bandbreite von Singlemode-Fasern ist höher als die von Multimode-Fasern und beträgt bis zu 100.000 GHz.

Weitere Informationen über Singlemode- und Multimode-Fasern finden Sie hier: Glasfaserkabel-Typen: Singelmode- vs. Multimode-Faserkabel

Typen von Multimode-Fasersteckern

Es sind viele Multimode-Fasersteckertypen im Umlauf, wie ST, SC, FC, LC, MU, E2000, MTRJ, SMA, DIN sowie MTP und MPO usw. Zu den am häufigsten verwendeten Glasfasersteckertypen gehören ST, SC, FC und LC. Jeder von ihnen hat seine eigenen Vorteile, Nachteile und Möglichkeiten. Worin bestehen also die Unterschiede und welche Bedeutung haben sie für Ihre Implementierung? Diese Tabelle mit den gängigen Multimode-Glasfasersteckern gibt einen Überblick über die Stärken und Schwächen. Weitere Details zu den gängigen Glasfasersteckern finden Sie hier: Wie viele Arten von Glasfaseranschlüssen kennen Sie?

MMF-Stecker Hülsengröße Typische Einfügedämpfung (dB) Kosten (FS.com) Anwendungsmerkmale
SC φ2,5mm Keramik 0.25-0.5 EUR€ 0.84 Mainstream, zuverlässig, schnell einsetzbar, passgenau
LC φ1,25mm Keramik 0.25-0.5 EUR€ 0.99 Hohe Dichte, kostengünstig, passgenau
FC φ2,5mm Keramik 0.25-0.5 EUR€ 0.87 Hohe Präzision, Vibrationsumgebung, Feldanpassung
ST φ2,5mm Keramik 0.25-0.5 EUR€ 0.82 Abgelegte Passform

Was sind die Vorteile von Multimode-Glasfaser?

Obwohl Singlemode-Glasfaser-Patchkabel in Bezug auf Bandbreite und Reichweite bei größeren Entfernungen vorteilhaft sind, können mit Multimode-Glasfasern die meisten Entfernungen, die für Unternehmens- und Rechenzentrumsnetzwerke erforderlich sind, problemlos bewältigt werden. Das zu deutlich geringeren Kosten als mit Singlemode-Glasfasern. Außerdem hat das Multimode-Glasfaserkabel immer noch viele bedeutende Vorteile.

Multi-User-Framework ohne Interferenzverlust

Multimode-Glasfasern ermöglichen die gleichzeitige Übertragung mehrerer Signale über dieselbe Leitung. Das Wichtigste ist, dass die Gesamtleistung der Signale nahezu verlustfrei ist. Daher kann der Netzwerkbenutzer mehr als ein Paket gleichzeitig über das Kabel senden, und alle Informationen werden ohne Störungen und unverändert an ihr Ziel geliefert.

Unterstützung für mehrere Protokolle

Multimode-Glasfaserkabel können viele Datenübertragungsprotokolle unterstützen, darunter Ethernet, Infiniband und Internetprotokolle. Daher kann man das Kabel als Backbone einer Reihe von hochwertigen Anwendungen verwenden.

Kostengünstig

Aufgrund des größeren Faserkerns und der guten Ausrichtungstoleranzen sind Multimode-Fasern und -Komponenten preiswerter und lassen sich leichter mit anderen optischen Komponenten wie Fasersteckern und Faseradaptern kombinieren. Zudem sind Multimode-Patchkabel in Betrieb, Installation und Wartung kostengünstiger als Singlemode-Faserkabel.

Fazit

Aufgrund ihrer hohen Kapazität und Zuverlässigkeit werden Multimode-Glasfasern normalerweise für Backbone-Anwendungen in Gebäuden verwendet. Im Allgemeinen ist das MMF-Kabel nach wie vor die kostengünstigste Wahl für Unternehmens- und Rechenzentrumsanwendungen bis zu einer Länge von 500-600 Metern. Das bedeutet jedoch nicht, dass wir Singlemode-Glasfaserkabel durch Multimode-Glasfaserkabel ersetzen können. Ob Sie sich für ein Singlemode-Glasfaser-Patchkabel oder ein Multimode-Patchkabel entscheiden, hängt von den benötigten Anwendungen, der zu überbrückenden Übertragungsstrecke und dem zulässigen Gesamtbudget ab.

Verwandter Artikel: Singlemode-Faser: Wie gut kennen Sie sie?

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k