Deutsch

Was ist der Unterschied zwischen Hub, Switch und Router?

Aktualisierung: 16. Dez 2021 by
158.4k

Hub

Ein Hub arbeitet auf Schicht 1 (Bitübertragungsschicht) des OSI-Modells und verfügt über mehrere Ports für die Verbindung von Netzwerkgeräten, die als gemeinsamer Verbindungspunkt für Netzwerkgeräte fungieren. Ein Hub filtert keine Daten und sendet Anfragen an alle mit Ihm verbundenen Maschinen, da er nicht weiß, welches andere Gerät auf Verbindungsanfragen antwortet. Als Verteiler von Paketen kopiert der Hub die Datenpakete auf alle seine Ports, sodass alle Geräte im LAN die Datenpakete empfangen und Daten austauschen können. Das bedeutet jedoch, dass alle Hosts die entsprechenden Pakete erhalten, auch wenn sie eigentlich keine Empfänger sind.

Der Hub muss Anfragen nacheinander verarbeiten und die maximale Bandbreite (Übertragungsrate) wird auf alle Ports verteilt. Der Preis ist wesentlich geringer im Vergleich zu Switches oder Routern.

Hub

Switch

Der Switch arbeitet auf der Sicherungsschicht (Schicht 2) und manchmal auf der Vermittlungsschicht (Schicht 3) des OSI-Referenzmodells (Open Systems Interconnection) und unterstützt daher jedes Paketprotokoll.

Der Switch kann die mit dem Ziel verbundenen physikalischen Adressen lernen und speichert diese sogenannten MAC-Adressen in seiner eigenen Adresstabelle. Wenn ein Paket an den Switch gesendet wird, wird das Paket direkt an den vorgesehenen Zielanschluss weitergeleitet. Im Gegensatz zu einem Hub sendet der Switch die Pakete an alle Ports. Die intelligente Übertragung des Switches verhindert, dass unnötige Daten durch die Kommunikationsleitungen fließen, wodurch die Gesamtleistung des Netzes verbessert wird. Zudem ist sie auch für die schnelle Weiterleitung in großen Netzarchitekturen geeignet.

LANs, die Switches verwenden, um Netzwerksegmente zu verbinden, werden als LAN-Switch oder im Falle von Ethernet als LAN-Ethernet-Switches bezeichnet. In einem Netzwerk sind Switches Geräte, die Pakete zwischen LAN-Segmenten filtern und weiterleiten. Switches können Pakete gleichzeitig verarbeiten und die Bandbreite auf alle Ports verteilen. Aufgrund des größeren Funktionsumfangs sind sie in der Regel wesentlich teurer als Hubs.

Switch

Router

Router können IP-Adressen lesen und sind Kommunikationsgeräte, die Daten zwischen zwei oder mehreren verschiedenen Netzen weiterleiten. Hubs und Switches hingegen können keine IP-Adressen lesen und werden nur für den Datenaustausch innerhalb des lokalen Bereichs verwendet, nicht aber für externe Netzwerke wie das Internet.

Router sind auf der Vermittlungsschicht (Schicht 3) des OSI-Referenzmodells angesiedelt. Sie leiten die Kommunikation zwischen Netzwerken weiter und übermitteln Daten entsprechend der IP-Zieladresse. Zum Beispiel zwischen zwei verschiedenen LANs (Local Area Networks), zwischen WANs (Wide Area Networks) oder zwischen einem LAN und einem ISP (Internet Service Provider).

Router befinden sich in der Regel an Gateways und leiten mehrere Netze mit unterschiedlichen Standards weiter, wobei sie anhand von Kopfzeilen und Weiterleitungstabellen den besten Weg zur Weiterleitung der Pakete bestimmen. Protokolle wie ICMP (Internet Control Message Protocol) werden in Routern für die Kommunikation zwischen Geräten und für die Übermittlung von Informationen im Zusammenhang mit Benachrichtigungen verwendet. Mit diesem Protokoll übertragen Router, die die Kommunikation zwischen Hosts weiterleiten, Pakete über das Netz.

Ein Router verfügt über die sämtliche Funktionen eines Switches. Mit DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), das die dynamische Zuweisung von IP-Adressen ermöglicht, und mit NAT (Network Address Translation) wird die Kommunikation zwischen LANs (Local Area Network) und WANs (Wide Area Network) gelöst. Router sind teurer als Switches und Hubs, da sie einen viel größeren Funktionsumfang haben und über mehrere Netzwerke hinweg verfügbar sind.

Router

Hub vs. Switch vs. Router

In der Tabelle finden Sie die Unterschiede zwischen Hubs, Switches und Routern.

  Hub Switch Router
Layer

Bitübertragungsschicht

(Physical Layer)

Sicherungsschicht

(Data Link Layer)

Vermittlungsschicht

(Network Layer)

Funktion Verbindung eines Netzwerks von PCs über einen zentralen Hub Erlaubt Verbindungen zu mehreren Geräten, Verwaltung von Ports und VLAN-Sicherheit Direkte Daten in einem Netzwerk
Datenübertragung Elektrisches Signal oder Bits Frame & Paket Paket
Port 4/12 Ports Multi-Port in der Regel zwischen 4 und 48 2/4/5/8 Ports
Art der Übertragung Frame Flooding, Unicast, Multicast oder Broadcast Broadcast, dann Unicast und/oder Multicast, je nach Bedarf Verzehr der ersten Ebene Broadcast dann Unicast und Multicast
Gerätetyp Nicht-intelligentes Gerät Intelligentes Gerät Intelligentes Gerät
LAN, MAN, WAN LAN LAN LAN, MAN, WAN
Übertragungsmodus Halb-Duplex Halb/Vollduplex Vollduplex
Geschwindigkeit 10Mbps 10/100Mbps, 1Gbps

1-100Mbps (drahtlos);

100Mbps-1Gbps (verkabelt)

Verwendete Adresse für die Datenübertragung MAC-Adresse MAC-Adresse IP-Adresse

Fazit

Die Unterschiede zwischen Hub, Switch und Router können für viele Benutzer verwirrend sein. Das Verständnis dieser Unterschiede kann hilfreich sein, um das am besten geeignete Gerät für Ihr Netzwerk zu finden. Hoffentlich hat Ihnen dieser Artikel das nötige Wissen über Hubs, Switches und Router vermittelt und Sie sind nun in der Lage, das korrekte Gerät entsprechend Ihrer Bedürfnisse auszuwählen.

Ähnliche Artikel:

Netzwerk-Switch vs. Netzwerk-Router vs. Netzwerk-Firewall

Layer-2- vs. Layer-3-Switch: Welchen benötigen Sie?

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.9k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.9k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.4k