Deutsch

Singlemode- vs. Multimode-Faser: Was ist der Unterschied?

Aktualisierung: 07. Jun 2022 by
190.4k

Die steigende Nachfrage nach Verbindungen mit höherer Bandbreite und schnellerer Geschwindigkeit hat das Wachstum des Marktes für Glasfaserkabelbaugruppen, insbesondere der Singlemode-Faser (SMF) und Multimode-Faser (MMF), erheblich steigen lassen. Obwohl diese beiden Arten von Glasfaserkabeln in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind, kennt noch immer nicht jeder Anwender den genauen Unterschied. Der folgende Artikel wird sich auf den grundlegenden Aufbau, den Faserabstand, die Kosten und die Faserfarbe konzentrieren, um einen eingehenden Vergleich zwischen Singlemode- und Multimode-Faser vorzunehmen.

Definition

Singlemode bedeutet, dass die Faser die Ausbreitung jeweils eines Lichttyps ermöglicht. Während Multimode bedeutet, dass die Faser mehrere Modi ausbreiten kann. Der Unterschied zwischen Singlemode- und Multimode-Faser liegt hauptsächlich im Faserkerndurchmesser, der Wellenlänge, der Lichtquelle und der Bandbreite.

Kern-Durchmesser

Der Singlemode-Faserkerndurchmesser ist viel kleiner als bei Multimode-Fasern. Der typische Kerndurchmesser beträgt 9 µm, auch wenn andere Fasern verfügbar sind. Der Durchmesser von Multimode-Faserkernen beträgt typischerweise 50 µm und 62,5 µm, was eine höhere „Lichtsammelfähigkeit“ und einfachere Verbindungen ermöglicht. Der Manteldurchmesser von Singlemode- und Multimode-Fasern beträgt 125 µm.

Figure 1 Optical Fiber Core Diameters.png

Wellenlänge & Lichtquelle

Aufgrund der großen Kerngröße bei Multimode-Fasern werden einige kostengünstige Lichtquellen wie LEDs (lichtemittierende Dioden) und VCSELs (oberflächenemittierende Laser mit vertikalem Resonator), die bei den Wellenlängen 850 nm und 1310 nm arbeiten, in Multimode-Faserkabeln verwendet. Während beim Singlemode oft ein Laser oder Laserdioden verwendet werden, um in das Kabel eingekoppeltes Licht zu erzeugen. Meistens wird eine Singlemode-Faserwellenlänge von 1310 nm und 1550 nm verwendet.

Bandbreite

Die Bandbreite von Multimode-Fasern ist durch ihren Lichtmodus begrenzt, und die maximale Bandbreite beträgt derzeit 28000 MHz*km über OM5-Faser. Während die Bandbreite von Singlemode-Fasern theoretisch unbegrenzt ist, da jeweils nur ein Licht eines Modus durchgelassen wird.

Farbmantel

Gemäß der Standarddefinition der TIA-598C ist ein Singlemode-Kabel mit einem gelben Außenmantel und eine Multimode-Faser mit einem orangefarbenen oder Aqua-Mantel ummantelt. Weitere Einzelheiten über den Farbcode für Glasfaserkabel finden Sie hier.

Figure 2 Color Sheath of SMF and MMF.jpg

Distanz

Bekanntermaßen ist eine Singlemode-Faser für Anwendungen über große Entfernungen geeignet, während eine Multimode-Glasfaser für kurze Entfernungen ausgelegt ist. Was sind dann die quantifizierbaren Unterschiede zwischen Singlemode- und Multimode-Fasern bei der Entfernung?

Glasfaserkabel-Typ Glasfaserkabel-Abstand
Fast Ethernet 100BA SE-FX 1Gb Ethernet 1000BASE-SX 1Gb Ethernet 1000BA SE-LX 10Gb Base SE-SR 25Gb Base SR-S 40Gb Base SR4 100Gb Base SR10
Singlemode-Faser OS2 200 m 5,000 m 5,000 m 10 km / / /
Multimode-Faser OM1 200 m 275 m 550 m (Patchkabel zur Modus-Konditionierung erforderlich) / / / /
OM2 200 m 550 m / / / /
OM3 200 m 550 m 300 m 70 m 100 m 100 m
OM4 200 m 550 m 400 m 100 m 150 m 150 m
OM5 200 m 550 m 300 m 100 m 400 m 400 m

Aus dem Diagramm ist ersichtlich, dass der Abstand von Singlemode-Fasern bei einer Datenrate von 1G bis 10G viel größer ist als der von Multimode-Fasern, aber OM3/OM4/OM5-Multimode-Fasern eine höhere Datenrate unterstützen. Da die Multimode-Glasfaser eine große Kerngröße hat und mehr als einen Lichtmodus unterstützt, ist ihre Faserdistanz durch die Modelldispersion begrenzt, die ein häufiges Phänomen bei Multimode-Stufenindexfasern ist. Bei Singlemode-Fasern ist dies nicht der Fall. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen ihnen.

Kosten der Verkabelung

„Faserkosten von Singlemode vs. Multimode“ ist ein heißes Thema in diversen IT-Foren. Viele Anwender äußern ihre Ansichten und legen ihr Hauptaugenmerk dabei insbesondere auf die Kosten für optische Transceiver, Systemkosten und Installationskosten.

Kosten für optische Transceiver

Im Vergleich zu Singlemode-Transceivern ist der Preis von Multimode-Transceivern fast zwei- bis dreimal niedriger. In der folgenden Tabelle sind FS.com Cisco-kompatible Singlemode-Transceiver und Multimode-Transceiver als Beispiel aufgeführt.

Geschwindigkeit Transceiver Transceiver-Beschreibung Preis Preisunterschied
1G Singlemode-SFP Cisco GLC-LH-SMD Kompatibel 1000BASE-LX/LH SFP 1310nm 10km DOM-Transceiver 7,00 € 1,00 €
Multimode-SFP Cisco GLC-SX-MMD Kompatibel 1000BASE-SX SFP 850 nm 550 m DOM-Transceiver 6,00 €
10G Singlemode-SFP+ Cisco SFP-10G-LR Kompatibel 10GBASE-LR SFP+ 1310 nm 10 km DOM-Transceiver 24,00 € 6,00 €
Multimode-SFP+ Cisco SFP-10G-SR Kompatibel 10GBASE-SR SFP+ 850 nm 300 m DOM-Transceiver 24,00 €
25G Singlemode-SFP28 Cisco SFP-25G-LR-S Kompatibel 1310 nm 10 km 59,00 € 20,00 €
Multimode-SFP28 Cisco SFP-25G-SR-S Kompatibel 850 nm 100 m 39,00 €
40G Singlemode-QSFP+ Cisco QSFP-40G-LR4 Kompatibel 40GBASE-LR4 und OTU3 QSFP+ 1310 nm 10 km LC DOM-Transceiver 279,00 € 240,00 €
Multimode-QSFP+ Cisco QSFP-40G-SR4 Kompatibel 40GBASE-SR4 QSFP+ 850 nm 150 m MTP/MPO DOM-Transceiver 39,00 €
100G Singlemode-QSFP28 QSFP28 Cisco QSFP-100G-LR4-S 100GBASE-LR4 1310 nm 10 km Kompatibel Transceiver 499,00 € 400,00 €
Multimode-QSFP28 QSFP28 Cisco QSFP-100G-SR4-S Kompatibel 100GBASE-SR4 850 nm 100 m Transceiver 99,00 €

Aus der Tabelle können wir ersehen, dass der Preisunterschied mit zunehmender Geschwindigkeit stark zunimmt.

Systemkosten

Singlemode-Fasern sind im Allgemeinen auf Anwendungen mit größeren Entfernungen ausgerichtet, was Faser-Transceiver mit Lasern erfordert, die bei längeren Wellenlängen mit kleinerer Strahlbreite und allgemein schmalerer spektraler Breite arbeiten. Diese Transceiver-Charakteristika in Verbindung mit der Notwendigkeit einer präziseren Ausrichtung und engeren Steckertoleranzen bei kleineren Kerndurchmessern führen zu deutlich höheren Transceiver-Kosten und insgesamt höheren Verbindungskosten für Singlemode-Faserverbindungen.

Figure 3 System Cost.png

Herstellungsmethoden für VCSEL-basierte Transceiver, die für die Verwendung mit Multimode-Fasern optimiert sind, lassen sich leichter zu Array-Geräten herstellen und sind kostengünstiger als entsprechende Singlemode-Transceiver. Trotz der Verwendung von mehreren Faserspuren und Multi-Transceiver-Arrays gibt es erhebliche Kosteneinsparungen gegenüber der Singlemode-Technologie mit Einzel- oder Mehrkanalbetrieb über Simplex-Duplex-Verbindungen.

Installationskosten

Singlemode-Faser kostet oft weniger als Multimode-Faser. Wenn Sie ein 1G-Glasfasernetz aufbauen, das Sie irgendwann auf 10G oder mehr erweitern möchten, sparen Sie durch die geringeren Kosten für Singlemode etwa die Hälfte des Preises. Während die Multimode OM3- oder OM4-Faser die Kosten für SFP-Module um 35 % erhöht. Die Singlemode-Optik ist teurer, aber die Arbeitskosten für den Ersatz der Multimode-Faser sind deutlich höher, insbesondere wenn die OM1 - OM2 - OM3 - OM4 folgen. Wenn Sie bereit sind, sich auch gebrauchte Ex-Fibre-Channel-SFPs zu kaufen, sinkt der Preis für 1G-Singlemode erheblich. Wenn Sie ein begrenztes Budget haben und 10G-Kurzverbindungen benötigen, lässt sich mit Multimode womöglich am meisten sparen. Behalten Sie diese wirtschaftlichen Aspekte jedoch im Auge, da es nahe liegt, dass der Preis für Singlemode sinken wird.

Häufig gestellte Fragen zu Singlemode- vs. Multimode-Faser

F: Singlemode- vs. Multimode-Faser: Was ist besser?

A: Wie bereits erwähnt, haben Singlemode-Faser und Multimode-Faserkabel ihre spezifischen Vorteile hinsichtlich Kosten und Anwendungen. Es ist am besten, die für Ihre Anwendungen am besten geeignete Faser zu wählen.

F: Kann ich Singlemode- und Multimode-Faser mischen?

A: Die Antwort auf diese Frage lautet „nein“. Multimode-Faser und Singlemode-Faser haben unterschiedliche Kerngrößen, und auch die Anzahl der Lichtmodi, die sie übertragen, ist unterschiedlich. Wenn Sie die beiden Fasern mischen oder direkt miteinander verbinden, haben Sie einen großen optischen Verlust, was dazu führt, dass eine Verbindung schwankt oder unterbrochen wird. Denken Sie daran, dass Sie niemals verschiedene Arten der Verkabelung zufällig mischen dürfen.

F: Kann ich einen Multimode-Transceiver auf einer Singlemode-Faser verwenden?

A: Im Allgemeinen lautet die Antwort „nein“. Große optische Verluste treten auf, wenn ein Multimode-Transceiver mit einer Singlemode-Faser verbunden wird. Das Gegenteil wird jedoch funktionieren. Beispielsweise kann 1000BASE-LX Singlemode-SFP auf Multimode-Faserkabel funktionieren, wenn man modenkonditionierende Faserkabel verwendet. Manchmal können auch Glasfaser-Medienkonverter verwendet werden, um derartige Probleme zwischen Singlemode-Transceivern und Multimode-Transceivern zu lösen.

F: Singlemode- vs. Multimode-Faser: Welche sollte ich wählen?

A: Bei der Entscheidung zwischen Singlemode- und Multimode-Glasfaserkabeln ist der erste zu berücksichtigende Faktor der Faserabstand, den Sie tatsächlich benötigen. In einem Datenzentrum beispielsweise reichen Multimode-Glasfaserkabel für eine Entfernung von 300–400 Metern aus. Bei Anwendungen, die eine Entfernung von bis zu mehreren Tausend Metern erfordern, ist die Singlemode-Faser die beste Wahl. Bei Anwendungen, die sowohl Singlemode- als auch Multimode-Glasfaserkabel verwenden können, sollten andere Faktoren wie Kosten und zukünftige Aufrüstungsanforderungen bei Ihrer Wahl berücksichtigt werden.

Zusammenfassung

Das Singlemode-Glasfaser-Verkabelungssystem eignet sich für Datenübertragungsanwendungen mit großer Reichweite und ist in Carrier-Netzwerken, MANs und PONs weit verbreitet. Das Multimode-Glasfaser-Verkabelungssystem hat eine geringere Reichweite und wird weitestgehend in Unternehmen, Rechenzentren und LANs eingesetzt. Unabhängig davon, für welches System Sie sich entscheiden, ist es eine wichtige Aufgabe für jeden Netzwerkdesigner, auf der Grundlage der Gesamtfaserkosten dasjenige zu wählen, das Ihren Netzwerkanforderungen am besten entspricht.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.9k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.9k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.4k