Deutsch

Was steckt hinter den MTP® OM5-Kabeln: Alles, was Sie wissen müssen

Veröffentlicht am 04. Aug 2023 by
437

MTP® OM5-Kabel sind Multimode-LWL-Kabel, die zunehmend in Rechenzentren und anderen Bereichen mit Hochleistungscomputern eingesetzt werden. Dieser Artikel bietet eine umfassende Einführung in MTP® OM5-Kabel, einschließlich ihrer Merkmale und Vorteile. Wir gehen auch auf häufig gestellte Fragen zu MTP® OM5-Kabeln ein, damit Sie bei der Auswahl von LWL-Kabeln für Ihre Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung eine fundierte Entscheidung treffen können.

Einführung zu MTP® OM5-Kabeln

OM5-Kabel sind der neueste Typ von Multimode-LWL-Kabeln. MTP® OM5-LWL-Kabel sind Multimode-Fasern, die mit hochdichten MTP®-Steckverbindern ausgestattet sind. Dieser Steckertyp kann bis zu 288 Einzelfasern aufnehmen und spart so viel Platz und Ressourcen für die Verkabelung von Glasfasern. MTP® OM5 hat eine klar definierte effektive modale Bandbreite (EMB) und Glasfaserdämpfung, die mindestens vier kostengünstige Wellenlängen von 840 nm bis 953 nm abdeckt. Es wurde entwickelt, um SWDM-Anwendungen (Shortwave Division Multiplexing) optimal zu unterstützen, wodurch die Anzahl der für Hochgeschwindigkeitsübertragungen benötigten Fasern reduziert wird.

MTP® Multimode-OM5-Kabel mit 12 Fasern und 24 Fasern sind die beiden gängigen Typen. MTP® OM5-Patchkabel mit 12 Fasern werden üblicherweise verwendet, um leistungsstarke 10G-, 40G- oder 100G-Verbindungen herzustellen. Mit 24 Fasern in einem einzigen MTP®-Steckverbinder bietet MTP®-24 zusätzliche Dichte gegenüber drei MPO-8-Steckverbindern oder zwei MPO12-Steckverbindern, was die Reinigungs- und Inspektionszeit verkürzt.

Stecker

MTP® OM5 vs OM4 vs OM3 Kabel

MTP® OM3 ist ein Multimode-Fasertyp mit einem 50-µm-Kern, der mit optischen 10G-Modulen von FS (10GBASE-SR) verwendet werden kann, um eine Übertragungsdistanz von 300 Metern zu erreichen. Um die Leistung von MTP® OM3 zu verbessern, hat der Hersteller MTP® OM4 mit strengeren Anforderungen entwickelt. MTP® OM4 kann mit optischen 10G-Modulen (10GBASE-SR) verwendet werden, um eine Übertragungsdistanz von 400 Metern zu erreichen.

Im Vergleich zu OM3- und OM4-LWL-Patchkabeln kann MTP® OM5 für Anwendungen mit höherer Bandbreite eingesetzt werden. MTP® OM5-Kabel können die maximale Übertragungsdistanz erreichen, wenn sie mit optischen SWDM-Modulen verwendet werden. Bei Verwendung mit optischen 40G/100G-Modulen (400G SWDM4/100G SWDM4) kann eine Übertragungsdistanz von 440 Metern bzw. von 150 Metern erreichen. Die folgende Tabelle zeigt einen Vergleich von OM3, OM4 und OM5. Bitte beachten Sie, dass die in der Tabelle aufgeführten Daten auf Ergebnissen basieren, die mit dem optischen Modul von FS erzielt wurden.

 
Bandbreite (MHZ*KM)
Begrenzung der Entfernung
Fasertyp
EMB 850 nm
EMB 953 nm
10GBASE-SR
40G SWDM4
100G SWDM4
OM3 2000   300 m 240 m
75 m
OM4 4700   400 m 350 m 100 m
OM5 4700 2470 400 m 440 m 150 m

MTP® OM4- und OM5-LWL-Kabel werden oft verglichen, aber es gibt einige verbreitete Missverständnisse, die beseitigt werden müssen. Die TIA-Norm für OM4-LWL-Kabel schreibt nur eine Bandbreite von 4700 MHz.km bei der Messwellenlänge 850 nm vor, wobei es keine festgelegten Spezifikationen für EMB bei anderen Wellenlängen gibt. Im Gegensatz dazu gelten für OM5-LWL-Kabel spezifische Anforderungen von 4700 MHz.km bei 850 nm und 2470 MHz.km bei 953 nm.

Diese zusätzliche Anforderung stellt sicher, dass alle MTP® OM5-Fasern die Mindestleistungsanforderungen bei 953 nm erfüllen. Auch wenn manche behaupten, dass MTP® OM5-LWL-Kabel eine bessere Reichweite als OM4-Fasern haben, trifft dies in Wahrheit nur auf Mehrwellenlängen-Transceiver zu, die im Wellenbereich von 850 nm bis 940 nm arbeiten. In diesen Fällen bietet MTP® OM5 im Vergleich zu MTP® OM4 eine erhebliche Leistungsverbesserung, was auch die höheren Kosten rechtfertigt.

Vergleichn

Häufig gestellte Fragen zu MTP® OM5-Kabeln

Sind MTP® OM5-Kabel mit anderen LWL-Lösungen kompatibel?

Ja, MTP® OM5-Kabel sind mit anderen Multimode-LWL-Lösungen wie OM4- und OM3-Kabeln kompatibel. Damit sind sie die ideale Wahl für die Aufrüstung bestehender Glasfasernetze.

Wie wird ein MTP® OM5-Kabel installiert?

Die Installation von MTP® OM5-Kabeln ist ähnlich wie die Installation anderer LWL-Kabel. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Steckverbinder richtig ausgerichtet werden und das Kabel nicht über seinen Mindestbiegeradius hinaus gebogen wird. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, wird eine professionelle Installation empfohlen.

Was ist bei der Auswahl von MTP® OM5-Kabeln zu beachten?

Bei der Auswahl von MTP® OM5-Kabeln ist es wichtig, die Kabellänge, die Anzahl der benötigten Fasern und die Art der benötigten Steckverbinder zu berücksichtigen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass das Kabel den Branchenstandards für Leistung und Sicherheit entspricht.

Sind aktuell OM5-Multimode-Fasern bei FS lieferbar?

Ja. Zurzeit kann FS MTP® OM5-Trunkkabel mit 12/24 Fasern mit verschiedenen Polaritäten anbieten. Für spezielle Anwendungen können auch kundenspezifische Dienstleistungen angeboten werden.

Zugehöriger Artikel: OM5 Multimode-Faser FAQs

Fazit

Die SWDM-Technologie kann zwar sowohl mit OM4- als auch mit OM3-Fasern genutzt werden, ihr Hauptvorteil liegt jedoch in der OM5-Technologie, SWDM-Anwendungen im Wellenlängenbereich von 850-953 nm zu unterstützen. Dies ist mit OM4- oder OM3-Fasern nicht möglich. Für andere Anwendungen im Multimode-Bereich bleibt die OM4-Faser die praktische und gängige Wahl. Daher eignen sich MTP® OM5-Kabel für Netzwerkumgebungen, die eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung erfordern, insbesondere in Rechenzentren und anderen Bereichen des Hochleistungs-Computings.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k