Deutsch

48-Port Gigabit PoE Managed Switch: Implementierung in verschiedenen Netzwerken

Aktualisierung: 26. Jan 2022 by
966

Hinweis: FS hat die S1600-48T4S-Switches entfernt. Wenn Sie an den FS S1600-48T4S-Switches interessiert sind, können Sie sich die FS 48-Port-PoE-Switches ansehen, z. B. S3410-48TS-P und S3400-48T4SP.

Bekanntlich wurde die Power-over-Ethernet (PoE)-Technologie entwickelt, um den Bedarf an Konnektivität für Netzwerkgeräte wie IP-Kameras, IP-Access-Points und Voice-over-IP (VoIP)-Telefone zu decken. Die PoE-Technologie bietet sowohl Datenverbindung als auch Stromversorgung für diese Geräte über nur ein Ethernet-Kabel, was die Implementierung von PoE-Geräten erheblich vereinfacht. PoE-Switches, z. B. 8-Port-Gigabit-PoE-Switches und 24-Port-Gigabit-PoE-Switches, sind Hardware-Geräte, die zum Anschluss dieser PoE-Geräte verwendet werden. Unter ihnen werden 48-Port-Gigabit-PoE-Managed-Switches häufig in LAN-Umgebungen eingesetzt.

 

48-Port-Gigabit-PoE-Switches: Anwendungsbeispiele

Aufgrund der hohen Portanzahl und der hohen Kapazität können 48-Port-PoE-Switches Verbindungen zu mehreren PoE-Knoten bereitstellen, was sie zu einem Favoriten bei der Verwendung als Access-Layer-Switch macht. 48-Port-Gigabit-PoE-Switches können Anwendungen in verschiedenen Netzwerken ausreichend unterstützen, z. B. in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), öffentlichen Bereichen, Schulen und Krankenhäusern usw. Ein 48-Port-PoE-Layer-2+-Switch mit 10-GbE-Fähigkeit, wie der FS S1600-48T4S, kann als Core-Switch in einigen mittelgroßen Netzwerken eingesetzt werden. Die vereinfachten Verwaltungsfunktionen erleichtern zudem die Überwachung und Konfiguration des Switches.

 

48-Port-Gigabit-PoE-Switches: Implementierung

In folgendem Abschnitt wird die Implementierung des 48-Port Gigabit PoE Managed Switches in verschiedenen Netzwerken, sowohl als Access-Layer-Switch als auch als Core-Switch, beschrieben.

48-Port PoE-Switch im Access-Layer

Beim Einsatz im Access-Layer kann der 48-Port-Gigabit-PoE-Switch mehrere PoE- und Nicht-PoE-Netzwerkgeräte unterstützen. Nehmen wir eine Situation an: Ein KMU hat zwei Bürogebäude, die 100 Meter voneinander entfernt sind, jedes Gebäude hat ein Server-Rack. Und nun hat das erste Büro 20 VoIP-Telefone, 10 IP-Kameras, 10 IP-Access Points und 40 Computer, während das zweite Gebäude doppelt so viele Geräte hat. In diesem Fall brauchen wir nicht nur einen 48-Port-PoE-Switches, sondern auch einige Ethernet-Switches im Access-Layer.

48-Port PoE-Switches als Core-Switch

Für kleine und mittelgroße Netzwerke kann der 48-Port Gigabit PoE L2+ Switch auch im Core-Bereich implementiert werden. Durch die Implementierung von Link-Aggregation können wir eine aggregierte Verbindung mit hoher Bandbreite zwischen dem Core-Switch und dem Access-Switch einrichten, sodass die zahlreichen End-Clients, die über verschiedene Access-Switches angeschlossen sind, ohne Blockierung kommunizieren können. Bei einem 48-Port-Gigabit-PoE-Switch mit 10G-Ports kann er nicht nur eine 4x10G-Aggregation zwischen dem Core-Switch und dem Access-Switch mit 10G-Uplink-Ports durchführen, sondern auch eine 4x1000-Mbit/s-Aggregation zwischen dem Core-Switch und dem Gigabit-Access-Switch.

 

48-Port PoE-Switches: Management-Funktionen

Die Management-Funktionen des 48-Port-Gigabit-PoE-Switches FS S1600-48T4S ermöglichen eine einfache Konfiguration der PoE-Ports. Die Verwaltung kann über die Weboberfläche, die Befehlszeilenschnittstelle, Telnet, SSH, SNMP, usw. erfolgen. Hier stellen wir Ihnen vor, wie Sie einige Parameter des 48-Port-PoE-Switches im Detail konfigurieren können.

Wechsel zwischen PoE und PoE+

Neben PoE unterstützt der FS S1600-48T4S auch Enhanced PoE (PoE+). Damit erhöht sich der maximale PoE-Verbrauch pro Port von 15,4 W auf 30 W, was natürlich bei Bedarf konfiguriert werden kann.

Befehl Funktion
Switch(config)# interface {FastEthernet | GigabitEthernet} slot/port Wählen Sie die zu konfigurierende Schnittstelle aus.
Switch(config-if)# poe mode plus Aktivieren Sie den PoE+-Modus, Max. 30W Leistungsaufnahme pro PoE-Port.
Switch(config-if)# poe mode standard Aktivieren Sie den PoE-Standardmodus, Max. 15,4 W Leistungsaufnahme pro PoE-Port.
Switch(config-if)# end Bestehender Konfigurationsmodus.

Wenn wir z. B. den Port 1 dieses S1600-48T4S-Switches als PoE+-Modus einstellen möchten, können wir folgende Schritte durchführen:

S1600-48T4S-SW1(config)# interface GigabitEthernet 1/1 S1600-48T4S-SW1(config-if)# poe mode plus S1600-48T4S-SW1(config-if)# end

Ausschalten von PoE

Wenn das an den 48-Port-PoE-Switch angeschlossene Gerät kein PoE-Gerät ist und wir die Stromversorgung an dieser Schnittstelle abschalten wollen, lautet der Befehl:

Befehl Funktion
Switch(config)# no poe mode Schaltet die Stromversorgung des ausgewählten Anschlusses ab.

Wenn z. B. die Ports 1~5 von S1600-48T4S mit PCs verbunden sind, kann der folgende Befehl die Stromversorgung dieser PCs abschalten, aber nur die Datenübertragungsfunktion beibehalten.

S1600-48T4S-SW1(config)# interface GigabitEthernet 1/1~5 S1600-48T4S-SW1(config-if)# no poe mode S1600-48T4S-SW1(config-if)# end

Überprüfen des Betriebsstatus der PoE-Schnittstelle

Wenn wir die Betriebsinformationen der PoE-Schnittstelle wissen müssen, können wir den Befehl „Switch# show poe“ verwenden, um sie zu erhalten. Zum Beispiel:

S1600-48T4S-SW1# show poe

Dann erhalten wir Informationen über die Stromversorgung der Schnittstelle und den Stromverbrauch des Geräts.

 

Zusammenfassung

48-Port-Gigabit-PoE-Managed-Switches werden in LAN-Anwendungen sowohl für die Access-Layer als auch für die Core-Layer aufgrund ihrer hohen Funktionalität und der vereinfachten Management-Funktionen bevorzugt eingesetzt. Die Implementierungsbeispiele des 48-Port-Gigabit-PoE-Managed-Switches FS S1600-48T4S können die Vielseitigkeit von 48-Port-PoE-Switches beweisen. Und auch die Konfiguration der PoE-Ports ist so einfach, wie auf den obigen Teilen zu sehen ist.

 

Ähnlicher Artikel: Wie wählt man einen geeigneten 48-Port PoE Switch aus?

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k