Deutsch

Wie werden Edge-Rechenzentren zur Hauptattraktion im Metaverse-Ökosystem?

Aktualisierung: 27. Mär 2023 by
567

Die Idee des Metaversums hat die Welt in ihren Bann gezogen. Experten sind jedoch der Meinung, dass für die Umsetzung des ehrgeizigen Konzepts einer virtuellen Welt eine große Anzahl von Edge-Rechenzentren benötigt wird. Aber was sind diese und warum brauchen wir sie.

Was ist ein Edge-Rechenzentrum, und was ist seine Aufgabe?

EEdge-Rechenzentren sind kleinere Rechenanlagen, die näher am „Rand eines Netzes“ oder an den von ihnen bedienten Bevölkerungsgruppen liegen. Ihr Zweck ist die Bereitstellung von Cloud-Computing-Diensten und zwischengespeicherten Inhalten für Endnutzer. Das Konzept der Edge-Rechenzentren basiert auf dem „Edge Computing“, das den Cloud-Zugang für die Nutzer effizienter macht, indem es die Kundendaten in einer verteilten IT-Architektur nahe der Ursprungsquelle verarbeitet. Durch die kürzere Entfernung zwischen einem Benutzer und dem Verarbeitungsnetzwerk können die Daten schneller übertragen werden, was eine geringere Latenzzeit gewährleistet.

Edge-Rechenzentrum

Die Hauptfunktion eines Edge-Rechenzentrums besteht darin, Latenzzeiten für Endbenutzer und das Internet der Dinge (IoT) zu beseitigen. Die Leiter von Rechenzentren haben lange Zeit mit dem Problem der Latenz gekämpft. Mit der Ausweitung von Cloud- und Streaming-Diensten, Big Data und IoT haben die Nutzer immer weniger Toleranz für das Problem der Latenz. Das gleiche Problem hat die VR-Technologie daran gehindert, ihr optimales Niveau zu erreichen.

Geräte benötigen sofortigen, allgegenwärtigen und optimalen Zugang zu Daten und Anwendungen. Diese Daten sind in Rechenzentren untergebracht. Als Lösung für das Problem des sofortigen und latenzfreien Zugriffs auf Daten und Informationen haben Unternehmen Edge-Rechenzentren entwickelt, um ihre Kunden effektiv zu bedienen. Diese Zentren bieten kostengünstige Cloud-Computing-Dienste mit hoher Effizienz.

Wie funktioniert Edge Computing mit der Blockchain-Technologie?

Während Edge Computing dazu beiträgt, die Latenzzeit zu verringern, indem es die Speicherung und Analyse näher an die Nutzer bringt, führt es gleichzeitig zu Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit. Die globale Reichweite von Edge-Servern kann zu Problemen bei der Zugriffskontrolle, Authentifizierung und dem Eindringen in die Daten führen. Hier kommt die Blockchain mit ihrem dezentralen, verteilten und gemeinsam genutzten Transaktionsbuch ins Spiel.

Obwohl Gespräche über Blockchain immer mit Gesprächen über Kryptowährungen einhergehen, kann die Blockchain viel mehr.

Der jüngste Boom bei IoT-Geräten hat zu enormen Datenmengen geführt. Diese Daten, die von Millionen von angeschlossenen Geräten stammen, werden dann ins Internet übertragen. Allein kann das IoT die mit den ressourcenintensiven Prozessen des Mining und der Konsensfindung, die zur Überprüfung von Transaktionen erforderlich sind, verbundene Rechenüberlastung nicht bewältigen. Zusammen mit Edge Computing hilft die Blockchain, diese rechenintensiven Aufgaben vom IoT zu entlasten.

Edge Computing schafft ein verteiltes Netzwerk mit geringer Latenz für das IoT und speichert die Daten auf der Edge-Blockchain. Die Konsensalgorithmen der Blockchain validieren jede Transaktion, überprüfen die von den IoT-Geräten übermittelten Daten und stellen sicher, dass sie nicht manipuliert wurden.

Die Vorteile eines Edge-Rechenzentrums in einem Metaverse

Metaverse, ein Begriff des Science-Fiction-Autors Neal Stephenson, bezieht sich auf eine ultra-interaktive virtuelle Welt, in der Benutzer mit Hilfe von Kryptowährung Grundstücke, Gebäude und personalisierte Avatare handeln können. Im Metaversum können die Benutzer interagieren, Freundschaften schließen und virtuelle Güter schaffen, genau wie in der realen Welt.

Metaverse

Technologiegiganten wie Microsoft, Zoom, Amazon und Facebook haben sich dem Aufstieg des Metaversums bereits angeschlossen. Experten sagen voraus, dass das Metaversum eine immer größere Rolle in unserem täglichen Leben spielen wird, indem es die heutige Gesellschaft, Kultur, Politik, das Verbraucherverhalten usw. beeinflusst. Unternehmen wie der deutsche Automobilhersteller BMW und Microsoft haben ihr eigenes Metaversum geschaffen, um den Menschen hochgradig interaktive virtuelle Erfahrungen zu bieten.

Damit das Metaversum jedoch so allgegenwärtig wird, wie es nach Ansicht dieser Technikexperten in Zukunft sein wird, muss es hohe Bandbreiten, sofortige und konstante Datenübertragungen bieten, die nur mit Edge-Rechenzentren möglich sind.

Das Metaversum ist ein gewagtes Konzept und kann nur gedeihen, wenn es durch eine ebenso gewagte und ehrgeizige physische Infrastruktur unterstützt wird. Die Tatsache, dass der Erfolg des Metaversums in der Ausdehnung mit extrem niedrigen Latenzzeiten liegt, die sich lokal anfühlen, bedeutet, dass wir viele Edge-Rechenzentren benötigen werden. Anwendungen, die das Metaverse unterstützen, benötigen eine hohe Rechendichte, schnelle Konnektivität, großen Speicherplatz und minimale Latenzzeiten.

Die Einführung einer großen Anzahl von Edge-Rechenzentren wird die Probleme eines Verteilungsnetzes mit geringer Bandbreite lösen. Sie wird bessere Konnektivitätsoptionen bieten und ein effizienteres Ökosystem schaffen, das dem Endnutzer mit deutlich niedrigeren Latenzzeiten dient.

Herausforderungen für Krypto-Enthusiasten beim Aufbau eigener dezentraler Netzwerke

Die Idee, eigene dezentrale Netzwerke zu schaffen, ist für Unternehmen zwar verlockend, birgt aber auch eine Reihe von Herausforderungen. Hier sind einige der kritischen Probleme, mit denen Krypto-Enthusiasten in einem dezentralisierten Raum konfrontiert werden:

1) Sicherheit: Although safer than most other platforms, a blockchain-powered crypto network is only as secure as its weakest link. If even one of the nodes or devices connected to the blockchain is hacked, the privacy of the entire blockchain is at risk.

2) Konsensualer Algorithmus: In einem dezentralen Netzwerk wie der Blockchain wird der Konsens durch die Abstimmung der an die Blockchain angeschlossenen Knoten oder Geräte erreicht. Die Mehrheit gewinnt. Die Konsensalgorithmen der Blockchain haben keine feste Methode, um die Identität ihrer Knoten herauszufinden. Umfangreichere Blockchain-Netze können kleinere Netze oft in den Hintergrund drängen.

3) Transparenz: Die vollständige Transparenz eines dezentralen Netzes in einem kommerziellen Umfeld bedeutet, dass auch die Nutzerdaten transparent oder für jedermann zugänglich werden.

4) Skalierbarkeit und Regulierung: Je größer die Blockchain, desto mehr Speicherplatz wird benötigt. Dies ist neben dem Energieverbrauch die größte Herausforderung, der sich Krypto-Enthusiasten bei der Einführung eines dezentralen Netzwerks stellen müssen.

5) Energie: Die Blockchain-Technologie verbraucht viel mehr Energie als ein zentralisiertes System. Die Zahlen zum Stromverbrauch richten sich nach der Anzahl der angeschlossenen Knoten, da jeder Knoten fast so viele Daten speichert wie eine zentrale Stelle in herkömmlichen Systemen.

Herausforderungen

Edge-Rechenzentrum gegenüber zentralem Rechenzentrum für maximale Effizienz und Sicherheit

Eine einzige Behörde übt die Kontrolle über die Daten über einen zentralen Server in einem zentralisierten Netzwerk aus. Dies ist zwar einfacher einzurichten, aber ein Fehler im zentralen Server gefährdet die gesamten Daten. Außerdem besteht die Gefahr massiver Latenzzeiten bei unzureichender Bandbreite. Edge Computing löst diese Probleme, indem es mit dezentralen Netzwerken zusammenarbeitet und Informationen schnell über die Blockchain verarbeitet.

Jeder Knoten in der Blockchain dient als unabhängiges System, so dass es keinen einzigen Ausfallpunkt gibt. Jeder Hacker, der eine Transaktion manipulieren will, muss das Gleiche bei jedem mit der Blockchain verbundenen Knoten tun, was das System wesentlich sicherer macht. Während es bei dezentralen Netzwerken aufgrund der komplizierten Wege, die die Daten zurücklegen müssen, manchmal zu Latenzzeiten kommen kann, kann dieses Problem durch die Einführung von Edge Computing weitgehend beseitigt werden.

Das größte Problem bei Edge-Rechenzentren sind die Kosten und der Verbrauch dieser massiven Datenverarbeitungsarchitektur. Angesichts des Booms moderner Verarbeitungstechnologien und der Fähigkeit von Unternehmen, die Datenverarbeitung am Rande ihrer Netzwerke zu halten, könnten sich Edge-Rechenzentren in Zukunft jedoch als endgültige Lösung für die meisten Unternehmen erweisen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.7k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.8k