Deutsch

Leitfaden für feste faseroptische Dämpfungsglieder

Aktualisierung: 10. Feb 2023 by
954

Als Anfänger im Bereich der Glasfasernetzwerke dachte ich immer, dass die optische Leistung so stark wie möglich sein sollte. Manchmal verwenden wir sogar optische Verstärker, um das optische Signal zu verbessern. Wozu dient also ein faseroptisches Dämpfungsglied? Wie wir wissen, ist die Quelle der Singlemode-Faser ein Laser, dessen Leistung extrem hoch ist. Daher können wir Singlemode-Fasern für die Übertragung über große Entfernungen verwenden. Wenn jedoch die Übertragungsstrecke über Singlemode-Faser zu kurz ist, kann zu viel Licht einen optischen Glasfaserempfänger überlasten, was zu hohen Bitfehlerraten führen kann. Wie lässt sich dieses Problem lösen? Dämpfungsglieder sollten am Empfänger angeschlossen werden, um die Leistung auf das richtige Maß zu reduzieren. Es gibt zwei Arten von faseroptischen Dämpfungsgliedern auf dem Markt: feste und variable. In diesem Artikel wird es um die festen faseroptischen Dämpfungsglieder gehen..

Was ist ein festes faseroptisches Dämpfungsglied?

Ein festes faseroptisches Dämpfungsglied, auch festes, steckbares oder fest verbautes Dämpfungsglied genannt, wird in der Glasfaserübertragung verwendet, um die Glasfaserleistung um einen bestimmten Wert zu reduzieren. Typische Dämpfungswerte liegen zwischen 1 dB und 30 dB. In der Regel hat es an einer Seite einen Stecker, sodass das Dämpfungsglied direkt an die Empfangsgeräte oder Adapter im Patchpanel angeschlossen werden kann und auf der anderen Seite einen Glasfaser-Buchsenadapter, in den die Patchkabel eingesteckt werden können. Der Name der festen faseroptischen Dämpfungsgliedern ergibt sich aus dem Steckertyp und dem Dämpfungswert. LC-Dämpfungsglied 5 dB bedeutet also, dass dieses Dämpfungsglied einen optischen LC-Steckverbinder für Glasfaser verwendet und die optische Glasfaserleistung um 5 dB reduzieren kann.

festes faseroptisches Dämpfungsglied

Festes faseroptisches Dämpfungsglied

Typen von festen faseroptischen Dämpfungsgliedern

Feste faseroptische Dämpfungsglieder sind in den Ausführungen LC, SC, ST, FC und MU mit APC- und UPC-Politur erhältlich. Multimode-Systeme benötigen in der Regel keine Dämpfungsglieder, da die Multimode-Quellen, die VCSELs, selten über genug Ausgangsleistung verfügen, um die Empfänger zu überlasten. Jedoch haben Singlemode-Systeme, vor allem bei kurzen Verbindungen, oft zu viel Leistung und benötigen Dämpfungsglieder. Aus diesem Grund sind feste faseroptische Dämpfungsglieder in der Regel vom Typ Singlemode. Der am häufigsten verwendete Typ ist das feste faseroptische LC-Singlemode Dämpfungsglied von Buchse zu Stecker oder Buchse zu Buchse. Im Gegensatz zu den oben genannten üblichen Buchse zu Stecker Dämpfungsgliedern haben die festen faseroptischen Buchse zu Buchse Dämpfungsglieder an beiden Enden einen faseroptischen Buchsenadapter, weshalb sie auch als Dämpfungsglied mit faseroptischem Adapter bezeichnet werden. Sie können sowohl als Adapter als auch als Dämpfungsglied verwendet werden.

feste faseroptische Dämpfungsglieder Typen

Feste faseroptische Dämpfungsglieder Typen

Verwendung von festen faseroptischen Dämpfungsgliedern

Wie in der Abbildung unten dargestellt, sollten feste faseroptische Dämpfungsglieder immer am empfangenden Ende der Verbindung installiert werden (X in der Abbildung). Dies hat den Grund, dass es praktischer ist, die Leistung des Empfängers vor und nach der Dämpfung, oder während der Justierung, mit dem Leistungsmessgerät am Empfänger zu testen, außerdem wird jegliche Reflektion auf dem Weg zurück zur Quelle abgeschwächt.

Verwendung von festen faseroptischen Dämpfungsgliedern

Verwendung von festen faseroptischen Dämpfungsgliedern

Bei festen faseroptischen Buchse zu Stecker Dämpfungsgliedern können wir das Patchkabel an den faseroptischen Buchsenadapter des Dämpfungsglieds anschließen. Danach wird der Steckverbinder direkt an das Gerät angeschlossen. Bei festen faseroptischen Buchse zu Buchse Dämpfungsgliedern müssen wir die zwei Patchkabel an den faseroptischen Buchsenadapter des Dämpfungsglieds anschließen (siehe Abbildung unten).

feste faseroptische Buchse zu Stecker Dämpfungsglieder

Feste faseroptische Buchse zu Stecker Dämpfungsglieder

Lösungen für feste faseroptische Dämpfungsglieder von FS.com

FS.com bietet eine große Auswahl an festen faseroptischen Singlemode Dämpfungsgliedern mit optionalen Dämpfungswerten von 1 dB bis 30 dB. Sie werden direkt an die faseroptischen Steckverbinder angeschlossen und bieten einen festen optischen Dämpfungswert. Unsere festen faseroptischen Dämpfungsglieder haben eine geringe Rückflussdämpfung und funktionieren sowohl im Wellenlängenbereich von 1310 nm als auch 1550 nm. Erhältlich sind LC- und SC-Glasfasersteckverbinder mit UPC- oder APC-Politur sowie ST- und FC-Dämpfungsglieder.

Kategorie Beschreibung
LC-Dämpfungsglied LC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 1dB
LC-Dämpfungsglied LC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 3dB
LC-Dämpfungsglied LC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 5dB
LC-Dämpfungsglied LC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 6dB
LC-Dämpfungsglied LC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 7dB
LC-Dämpfungsglied LC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 10dB
LC-Dämpfungsglied LC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 12dB
SC-Dämpfungsglied SC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 3dB
SC-Dämpfungsglied SC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 5dB
SC-Dämpfungsglied SC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 7dB
SC-Dämpfungsglied SC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 10dB
SC-Dämpfungsglied SC/UPC Singlemode festes LWL-Dämpfungsglied, Stecker-Buchse, 2dB

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.8k