Deutsch

Aufbau eines 10G-Heimnetzwerks über Glasfaser

Aktualisierung: 07. Jun 2022 by
35.9k

Unabhängig davon, ob Sie ein Benutzer des Unternehmens- oder Heimnetzwerks sind, benötigen Sie ein schnelles und zuverlässiges Ethernet. Mit der ausgereiften und weit verbreiteten Anwendung der 10GbE-Technologie im kommerziellen Bereich haben sich die Einrichtungskosten für ein 10G-Netz stark verringert. Dieser Trend hat einige Heimanwender dazu veranlasst, über die Aufrüstung ihres derzeitigen 1G-Glasfaser-Heimnetzes zu einem 10G-Netz nachzudenken. Da das 10G-Netz für die meisten Heimanwender immer noch ein neuer Bereich ist. In diesem Beitrag bringen wir Ihnen einige nützliche Tipps zur Einrichtung eines 10G-Glasfaser-Heimnetzwerks, von den Grundlagen des 10G-Heimnetzwerks über die Netzwerkbewertung und die Auswahl der besten Heimnetzwerkgeräte bis hin zu einem typischen Verkabelungsszenario für eine 10G-Glasfaser-Heimnetzwerkverkabelung.

Beurteilung des Netzwerks

Vor dem Aufbau Ihres 10G-Glasfasernetzes ist es notwendig, eine Gesamtnetzbewertung für Ihr Zuhause durchzuführen, um sicherzustellen, dass das aufgebaute Netz alle Ihre Verkehrsanforderungen erfüllen kann. Sie sollten sich wahrscheinlich noch einige Fragen stellen, z.B. wie viele Computer, Drucker und andere Peripheriegeräte an Ihr Netzwerk angeschlossen werden. Wie viel Funkabdeckung werden Sie an Ihrem Standort benötigen? Welche Art von mobilen Geräten werden Zugang zu Ihrem Netzwerk benötigen? Besteht die Notwendigkeit, alle Netzwerkgeräte zu überwachen? Gibt es spezielle Funktionen, die Sie für Ihre Netzwerkgeräte wünschen? Wo möchten Sie 10G-Verbindungen haben und wo würden Sie sie bei 1Gbps belassen?

Build a 10G Home Fiber Network.jpg

10G-Heimnetzwerks über Glasfaser?

Um eine bessere Einschätzung vornehmen zu können, müssen Sie eine grobe Vorstellung davon haben, was ein 10G-Heimnetzwerk ausmacht. Für ein 10G-Heimnetzwerk sind mehrere Komponenten unverzichtbar: 10GbE-Heim-Switch, Router und drahtloser Zugangspunkt (AP). Je nach Bedarf gibt es optionale Geräte, die ebenfalls in Ihre Heimnetzwerke eingebunden werden können, wie z. B. NAS-Geräte (Network-Attached Storage, NAS) (wie ein Netzwerkserver), 10G-Netzwerkkarten, PoE-Switches und Endgeräte wie PC und Sicherheitskamera.

Wie wählen Sie die besten Geräte für Ihr 10G-Home-Fiber-Netzwerk aus?

Bekanntlich sind Heimnetzwerk-Switch, Router und AP drei der wesentlichsten und wichtigsten Netzwerkkomponenten für ein Glasfaser-Heimnetzwerk. Wenn Sie das beste 10G-Heimnetzwerk erhalten möchten, sind die besten Geräte unverzichtbar. In diesem Beitrag nehmen wir die Auswahl für diese drei grundlegenden Netzwerkgeräte als Beispiel, um Ihnen zu zeigen, wie Sie das beste Netzwerkgerät auswählen können.

Heimnetzwerk-Switch

Es gibt viele Arten von Netzwerk-Switches auf dem Markt. Für ein 10G-Glasfaser-Heimnetzwerk benötigen Sie höchst wahrscheinlich den 10G-Ethernet-Switch und PoE-Switch. Um den besten Heimnetzwerk-Switch auszuwählen, können Sie die folgenden drei Faktoren berücksichtigen:

Funktionen und Leistung

Im Allgemeinen hat ein Heim-Ethernet-Switch, insbesondere der Managed Switch, viele Merkmale. Es ist jedoch nicht erforderlich, einen Heimnetzwerk-Switch mit allen Funktionen auszuwählen. Neben den Grundfunktionen wie erweiterte QoS, VLAN und Sicherheit sollten Sie auch die Switching-Kapazität, den maximalen Stromverbrauch und die kontinuierliche Verfügbarkeit berücksichtigen. Darüber hinaus sind lüfterlose und Stack-Designs ebenfalls wichtige Faktoren. Das lüfterlose Design trägt dazu bei, den Stromverbrauch zu reduzieren und das Netzwerk geräuschlos zu halten, was für Heimanwender sehr wichtig ist. Was das Stack-Design betrifft, so kann es eine große Flexibilität für Ihr Netzwerk bringen. Wenn Sie das Netzwerk aufrüsten oder weitere Netzwerkgeräte in Ihr Netzwerk aufnehmen möchten, kann das Stapeln mehrerer Switches die einfachste Lösung sein, um Ihre Anforderungen zu realisieren, ohne Ihre ursprüngliche Netzwerkinfrastruktur zu ändern.

Ports

In der Regel verfügt ein Switch für das Heimnetzwerk über Kupfer-Ports, optische Ports oder Hybrid-Ports. Der Kupfer-Port kann mit einem Kupferkabel wie Cat6 verbunden werden. Ein Heimnetzwerk-Switch mit SFP/SFP+-Port kann dagegen mit SFP/SFP+-Transceivern und Glasfaserkabeln verbunden werden. Neben dem Porttyp sollte auch die Anzahl der Ports für die Verbindung mit Ihren Geräten berücksichtigt werden. Wenn Sie nicht viele Netzwerkgeräte anzuschließen haben, reicht ein 10GbE-Switch mit 8 Ports oder 12 Ports aus, um alle Ihre Bedürfnisse abzudecken; andernfalls benötigen Sie einen Switch mit 24 Ports oder 48 Ports oder sogar mehrere Switches. Sie können je nach Ihren Bedürfnissen einen geeigneten auswählen.

Kosten

Die Kosten für einen RJ45-Port sind niedriger als für einen optischen Port. Daher wird ein Home-Switch mit Kupfer-Ports billiger sein als ein Glasfaser-Switch. Und ein gemanagter Switch mit hoher Leistung ist auch viel teurer als ein Unmanaged Typ. Wenn Sie den Typ des gewünschten Heimnetzwerk-Switches bereits festgelegt haben, können Sie die Preise verschiedener Anbieter vergleichen und den kostengünstigsten auswählen.

Heim-Router

Wenn Sie Ihr Heimnetzwerk mit dem Internet verbinden, ist auch die Auswahl des besten Heim-Routers wichtig. Sie kann jedoch viel einfacher sein als ein Switch für das Heimnetzwerk. Zuerst sollten Sie sich mit Ihrem ISP (Internet Service Provider) in Verbindung setzen oder Ihre Kontodaten einsehen, um Ihre Internetgeschwindigkeit zu ermitteln. Ihr Router ist für Ihre Internetgeschwindigkeit verantwortlich. Wenn man bedenkt, dass Sie ein 10G-Glasfasernetz zu Hause verkabeln, sollte in diesem Netzwerkrouter mindestens ein SFP+-Anschluss vorhanden sein. Dann müssen Sie sich überlegen, welche Art von Router Sie benötigen: einen kabelgebundenen Router oder einen drahtlosen Router. Obwohl ein drahtloser Router sowohl WiFi- als auch Ethernet-Verbindungen bietet, ist die Abdeckung des WiFi-Signals begrenzt und der Preis ist teurer als bei einem kabelgebundenen Router. Wenn das Gebiet, das durch das Netzwerk abgedeckt werden muss, groß ist, wird daher ein kabelgebundener Router in Kombination mit zusätzlichen drahtlosen Zugangspunkten wegen des günstigeren Preises und der stabileren Verbindungen bevorzugt.

Wireless Access Point für zu Hause

Wenn Sie Ihre drahtlosen Geräte mit einem Ethernet-Netzwerk verbinden, ist ein Wireless Access Point für zu Hause unverzichtbar. Ähnlich wie bei einem Router müssen Sie auch hier herausfinden, wie viel Platz der Wireless AP abdecken muss. So können Sie die Anzahl des APs bestimmen, den Sie benötigen. Außerdem sollten Sie wissen, wie viele drahtlose Geräte benötigt werden, um in einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden zu werden. Der drahtlose AP, den Sie kaufen möchten, sollte diese Zahl bewältigen können.

Beispiel für ein 10G-Heimnetzwerk über Glasfaser

Nach der Netzwerkbewertung für Ihr Zuhause und dem Kauf aller benötigten Netzwerkgeräte ist es an der Zeit, Ihr 10G-Glasfaser-Heimnetzwerk einzurichten. Wie Sie in der folgenden Abbildung sehen können, verfügen wir jetzt über eine gute Anzahl von Geräten im ganzen Haus. Nachdem wir die möglichen Verbindungen gezählt haben, nehmen wir den 10-Gb-Switch mit 24 Ports als Kern-Switch im Haus, der über 24 Kupfer-Ports zur Verbindung mit den meisten Endgeräten und 4 SFP+-Ports zur Verbindung mit einem PoE+-Switch, Router, NVR und Server verfügt. Was die PoE-Geräte im Hof, in der Garage und im Wohnzimmer betrifft, so verwenden wir einen Gigabit-PoE+-Switch mit 8 Ports, um sie alle abzudecken.

Case of 10G Home Fiber Network.jpg

Fazit

Die Bereitstellung eines 10G-Glasfasernetzes zu Hause ist nicht so schwierig, wie Sie vielleicht gedacht haben. Es ist einem Gigabit-Glasfasernetz ziemlich ähnlich. Was Sie brauchen, ist eine vollständige Netzwerkbewertung für Ihr Haus. Auf dieser Grundlage können Sie die am besten geeigneten Netzwerkgeräte für Ihr Glasfaser-Heimnetzwerk auswählen.

Verwandte Artikel

Wireless Access Point vs. Router: Was sind die Unterschiede?

Der beste Gigabit-Switch für Ihr Heimnetzwerk

How to Get 10Gbps Home Network for Less Than $60?

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k