Deutsch

Wie wählt man einen 10G Switch für ein lokales Netzwerk?

Aktualisierung: 29. Mär 2023 by
1.3k

Mit dem zunehmenden Datenverkehr und den Fortschritten in der lokalen Netzwerktechnologie steigt in den Unternehmen der Bedarf, alte LANs zu verbessern. An diesem Punkt hebt sich das 10GbE-Netzwerk durch seinen niedrigeren Preis und seine bessere Leistung von der Konkurrenz ab. Wie wählen Sie also den richtigen 10G Unternehmens-Switch für Ihr Unternehmen aus? Das werden wir herausfinden.

Was ist ein Local Area Network?

Ein Local Area Network (LAN) ist ein Computernetzwerk, das aus Kabeln, Routern, Unternehmens-Switches usw. besteht. Es ermöglicht die Verbindung von Geräten mit Webservern und internen Servern innerhalb eines einzelnen Gebäudes, eines Campus oder eines Heimnetzwerks sowie mit anderen LANs über Wide Area Networks (WAN) oder Metropolitan Area Networks (MAN).

Außerdem können die Geräte in einem LAN-Netz (in der Regel Workstations und PCs) Dateien gemeinsam nutzen und über eine einzige Internetverbindung aufeinander zugreifen. Ein LAN-Netz kann in der Regel entweder kabelgebunden oder drahtlos sein.

Ein drahtloses LAN-Netz (oder WLAN) nutzt Funkwellen zur Kommunikation. Daher können mobile Benutzer über eine drahtlose Verbindung eine Verbindung zu einem lokalen Netz herstellen und sich in einem begrenzten Bereich bewegen, während sie weiterhin mit dem Netz verbunden sind.

Ein verkabeltes LAN-Netzwerk erfordert Ethernet-Kabel, um alle Computer im Netzwerk physisch mit einem Switch zu verbinden. Da alle Geräte mit dem Netzwerk-Switch verbunden sein müssen, kann es zu Einschränkungen bei den Switch-Anschlussnummern kommen. In einem verkabelten LAN-Netzwerk kann ein Switch nicht nur zur Verbindung mit dem Router und zur Erleichterung der Kommunikation zwischen den angeschlossenen Geräten verwendet werden, sondern auch zur Erweiterung der Anzahl der im Netzwerk verfügbaren LAN-Ports.

LAN-Netzwerkarchitektur

Warum brauchen Sie einen 10G Switch für die Einrichtung eines Hochgeschwindigkeits-LANs?

Durch höhere Internetgeschwindigkeiten, mehr Cloud-Dienste und intensivere Anwendungen, die auf Servern laufen, verbrauchen Computer viel mehr Daten. Um der Nachfrage nach schnellerem Internet gerecht zu werden, wird 10-Gigabit-Ethernet allmählich zum Rückgrat von LAN-Netzwerken, was den Druck auf das Netzwerk verringert und den Zugang zu wichtigen Diensten in einigen Unternehmen beschleunigt.

Um 10-Gigabit-Ethernet in einem LAN-Netzwerk einzusetzen, benötigen Sie möglicherweise einen 10G Unternehmens-Switch, um dies zu erreichen. Die 10 Gigabit Switches gibt es in verschiedenen Ausführungen, die sich in Bezug auf Leistung, technische Daten und Funktionen voneinander unterscheiden. Der folgende Inhalt wird Sie vor allem bei der Auswahl eines 10G-Switches für ein Hochgeschwindigkeits-LAN-Netzwerk unterstützen.

FS 10G Switches

Wie wählt man einen 10G Switch für ein LAN-Netzwerk aus?

Port-Nummern

Bevor Sie ein Local Area Network aufbauen, sollten Sie die Anzahl der Geräte ermitteln, die die Anzahl der benötigten Ports bestimmt. Ein Switch kann die Portanzahl des Routers erweitern, wenn die Anzahl der verkabelten Geräte steigt. FS bietet eine große Auswahl an 10G-Switches mit 12, 24, 32 und 48 Ports, die bereits ab einem Verkaufspreis von $719 erhältlich sind.

Port-Typen

Wenn Sie Ihr LAN-Netzwerk erweitern möchten, bieten Ihnen die FS 10G Unternehmens-Switches verschiedene Optionen mit mehreren Porttypen, wie z. B. 10G SFP+-Ports und 10GBASE-T-Ports.

10G SFP+ Switch bieten eine hervorragende Leistung in Bezug auf Netzwerklatenz und Durchsatz und unterstützen hohe Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps pro SFP+ Port. 10G SFP+ Switches werden immer beliebter für latenzempfindliche Anwendungen. Sie können über Glasfaserkabel oder DAC/AOC-Kabel usw. angeschlossen werden. Für LAN-Netzwerke, die eine extrem niedrige Latenzzeit und eine große Bandbreite erfordern, kann ein 10G SFP+ Switch eine geeignete Wahl sein.

Der 10GBASE-T Switch kann direkt mit Kupferkabeln angeschlossen werden, was ihn zu einer sehr kosteneffizienten Lösung für die Behebung von LAN-Engpässen macht und einen hohen ROI und eine hohe Leistung ermöglicht. Er ist außerdem vollständig rückwärtskompatibel mit 100/1000BASE-T und funktioniert mit bestehenden strukturierten Verkabelungssystemen, was IT-Technikern die größtmögliche Flexibilität bei der Serverplatzierung bietet.

Unmanaged oder Managed Switch

Ein Unmanaged Switch ist eine Plug-and-Play-Konfiguration. Dabei werden keine benutzerdefinierte Steuerung und Verwaltung durch Netzbetreiber unterstützt. Diese Art von Switch ist ideal für alle, die nur ein Netzwerk einrichten und sich nicht in dessen Verwaltung einmischen wollen. Wenn Ihre Anwendung die Steuerung des Netzwerkverkehrs beinhaltet, benötigen Sie die Funktionen eines Managed Switches.

Managed Switches eignen sich für stark ausgelastete Netzwerke, in denen eine individuelle Verwaltung, Sicherheitsüberwachung und Verkehrssteuerung erforderlich sind. Sie unterstützen die VLAN-Einteilung (Virtual Local Area Network) und SNMP (Simple Network Management Protocol), was auch für Laien einfach zu bedienen ist.

FS bietet mehrere 10G Managed Switches, die Web, Telnet, CLI usw. unterstützen, um die Konfiguration, Überwachung und Fehlerbehebung des Geräts in Echtzeit zu erleichtern. Sie ermöglichen es Ihnen, den Zugang zwischen Abteilungen innerhalb Ihres LAN-Netzwerks zu kontrollieren und viele bandbreitenintensive Anwendungen gleichzeitig auszuführen, was wertvolle Zeit spart und sicherstellt, dass die Ressourcen für die Entwicklung genutzt werden.

Non-PoE oder PoE-Switch

Power over Ethernet (PoE) nutzt vorhandene Netzwerkkabel, um angeschlossene Geräte wie VoIP-Telefone, Wireless Access Points und Überwachungskameras mit Strom zu versorgen. Wenn Sie diese Funktionalität benötigen und Geld sparen möchten, sollten Sie sich nach einem 10G Unternehmens-Switch mit PoE-Ethernet-Ports umsehen. PoE macht das Verlegen zusätzlicher Stromkabel zu den Geräten überflüssig und spart so Kosten für Stromkabel, Steckdosen und die für die Elektroinstallation erforderliche Infrastruktur.

Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Leistung pro Port (in Watt) und das Gesamtleistungsbudget der PoE-Ports den Anforderungen Ihrer elektronischen Geräte entsprechen. Wenn die Stromversorgung kein Problem darstellt, können Sie einen 10G Non-PoE-Switch verwenden, der sich sehr gut eignet, wenn eine große Anzahl von Netzwerkgeräten im Netzwerk vorhanden ist, die nicht mit Strom versorgt werden.

Fazit

Heutzutage wird der 10G-Internetstandard in Privathaushalten, Unternehmen und Unternehmensnetzwerken immer beliebter. Netzwerk-Switches als integraler Bestandteil des LAN-Netzwerks sorgen für die notwendige Geschwindigkeit und Effizienz bei der Abwicklung des Datenverkehrs. Wenn Sie also auf ein 10G-Netzwerk umsteigen, ist auch ein 10G-Switch ein unverzichtbares Gerät. Weitere Informationen über 10G-Switches finden Sie auf unserer Website FS.com.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k