Deutsch

Wie wählt man einen Webserver für sein Unternehmen aus?

Aktualisierung: 21. Sep 2022 by
2.1k

Rack Server

Webserver sind eine Schlüsselkomponente in Unternehmensnetzen, da sie eine Vielzahl von Diensten anbieten und wichtige Aufgaben erfüllen. Heutzutage sind serverbasierte Netzwerke in vielen Geschäftsanwendungen zu finden, von kleinen Unternehmen bis hin zu Großunternehmen. Der richtige Server trägt viel zur Unternehmensleistung bei. Aber wie wählt man den richtigen Webserver für sein Unternehmen aus? Lesen Sie weiter und finden Sie Antworten in diesem Artikel.

 

4 Fragen - vor dem Kauf eines Servers für Ihr Unternehmen

Die Auswahl eines Webservers ist immer eine komplexe Herausforderung. Bevor Sie sich für einen Server entscheiden, sollten Sie genau die Anforderungen Ihres Unternehmens überlegen. Im Folgenden finden Sie einige Fragen, die Sie sich zuerst stellen sollten.

Welche Arten von Workloads werden Sie ausführen?

Die Arbeitslasten, die Ihr Unternehmen ausführen wird, bestimmen die Leistung, die Zuverlässigkeit und das Volumen, das der Server haben soll. Von kleinen bis hin zu expandierenden Unternehmen sind die Arten von Arbeitslasten unterschiedlich, so dass die Anforderungen an Webserver von einem zum anderen variieren. Bei der Auswahl eines Servers sollten Sie sich an den folgenden Kriterien orientieren.

Sollen die Server gemeinsam genutzte Peripheriegeräte wie Drucker und Scanner steuern? Wenn ja, brauchen Sie nur ein Gerät mit geringem Stromverbrauch, und ein alter Computer kann auch als Druckerserver fungieren. Müssen Sie eine Website mit einem Webserver hosten? Ein Webserver liefert Webinhalte wie HTML-Seiten, Dateien, Bilder und Videos als Antwort auf HTTP. Die Leistung Ihrer Website hängt von den Hardware- und Softwarekomponenten ab. Besprechen Sie daher mit Ihrem Entwickler den Datenverkehr und die Bandbreite sowie die Struktur, die Sie für die Erstellung Ihrer Website verwenden.

How Does Web Server Work

Wenn es um den Anwendungsserver geht, sind die Anforderungen viel komplizierter als bei der Auswahl eines Webservers. Anwendungsserver eignen sich für Anwendungen mit komplexen Funktionen wie verteilte Transaktionen und Messaging. Er hat eine höhere Ressourcennutzungsfähigkeit als ein Webserver und kann großen Speicherplatz erfordern.

How Does Application Server Work

Wenn Unternehmen E-Mail-Dienste mit einem Mail-Server betreiben, ist ein dedizierter Server mit ausreichend Speicherplatz und zuverlässiger Hardware für einen optimalen Betrieb empfehlenswert. Wenn auf dem Server ein Videospiel läuft oder Data-Mining betrieben wird, benötigt er viel Rechenleistung. Wenn Ihr Unternehmen Datenbankdienste für andere Server bereitstellt, sollten Sie eine schnelle CPU und Hochleistungshardware verwenden, unabhängig davon, ob Sie MySQL, SQLServer oder Oracle einsetzen.

2. Wie viele Nutzer sollten die Anwendungen bedienen?

Die Anzahl der Nutzer, die Ihre Dienste in Anspruch nehmen, ist ein entscheidender Faktor, über den Sie nachdenken sollten. Sie bestimmt in der Regel, welche Art von Server-CPU und wie viel Speicherplatz für die Serverspezifikation benötigt werden.

Es gibt mehrere Fragen, die zu klären sind: Wie hoch ist die durchschnittliche Anzahl der Benutzer in einem bestimmten Zeitraum? Wie viele gleichzeitige Benutzer gibt es? Wie hoch ist das höchste Volumen an Benutzern, die den Server nutzen? Berücksichtigen Sie den Spitzenverkehr, wenn Sie nicht möchten, dass die Website mit zunehmenden Benutzern des Servers langsam wird. Außerdem sollten Sie die künftige Nachfrage vorhersagen und einen möglichst genauen Plan für das Nutzerwachstum aufstellen, denn wenn Ihr Unternehmen wächst, werden Ihre Webserver trotzdem mehr Nutzer unterstützen müssen.

3. Wie groß ist die Kapazität, die Sie benötigen?

Sobald Sie wissen, welche Arten von Arbeitslasten Sie ausführen werden und wie viele Nutzer die Anwendungen bedienen werden, können Sie die benötigte Kapazität berechnen. Dabei sind zwei Aspekte zu berücksichtigen: Wie hoch ist die für alle Arten von Diensten benötigte Kapazität? Und wie hoch ist die zukünftige Kapazität in zwei oder drei Jahren? Um eine Antwort auf die erste Frage zu erhalten, berechnen Sie das Volumen, das durch das Betriebssystem, die Anwendungsinstallation, die Datenbank, die E-Mail usw. belegt wird. Multiplizieren Sie die Kapazität mit der erwarteten Anzahl der Nutzer und machen Sie eine Vorhersage über das Wachstum in zwei oder drei Jahren. Schließlich müssen Sie den Wert noch mit einem Faktor von etwa 1,5 multiplizieren, wenn es sich um Datensicherung und Dateibetrieb handelt.

4. Wie hoch ist Ihr Budget?

Ihr Server sollte die Netzwerkanforderungen erfüllen, sich aber auch nach Ihrem Budget richten. Im Allgemeinen gilt, je komplexer die Aufgaben Ihres Unternehmens sind, desto teurer wird der Server. Außerdem sollten Sie nicht nur die aktuellen Aufgaben Ihres Unternehmens berücksichtigen, sondern auch die langfristigen Aufgabenanforderungen. Vergleichen Sie die Vor- und Nachteile, die beim Kauf eines billigeren oder teureren Servers entstehen.

Billigerer Server Teurerer Server
  • Der Server kann für einige Zeit offline sein;

  • Der Server wird nicht gebraucht, um kritische Arbeitslasten zu bewältigen;

  • Die Arbeitslasten erfordern einen geringen Stromverbrauch;

  • Es werden keine redundanten Funktionen wie RAID oder Dual-Ethernet gebraucht;

  • Der Server muss keinen hohen Datenverkehr wie E-Commerce oder andere kundenorientierte Ressourcen hosten.

  • Der Server muss rund um die Uhr online sein;

  • Der Server muss mehrere komplexe Arbeitslasten, z. B. die Analyse großer Datenmengen, effektiv bewältigen können;

  • Es werden Redundanzfunktionen wie RAID und Dual-Ethernet benötigt;

  • Der Server wird für kritischen Datenverkehr verwendet.

Die Kosten eines Servers hängen natürlich auch von der Servermarke ab, da verschiedene Anbieter und Hersteller unterschiedliche Angebotslisten bereitstellen. Machen Sie also einen Vergleich zwischen den Servern der verschiedenen Anbieter. Was sie vergleichen sollten, wird im Folgenden besprochen.

 

Wählen Sie die Serverspezifikationen für Ihre Unternehmensanforderungen

Nach der Beantwortung der Fragen folgen nun die wichtigsten Überlegungen zu Webservern: On-Site oder Cloud, Formfaktor, CPU (Prozessor), RAM (Arbeitsspeicher) und Festplattenlaufwerk, die auch als Speicher bezeichnet wird.

On-Site oder Cloud

Der größte Unterschied zwischen On-Site-Servern und Cloud-Servern besteht in den Kosten und der Verwaltung. On-Site-Server scheinen für kleine bis mittlere Unternehmen kostengünstiger zu sein, da die Geräte in Ihren eigenen Räumlichkeiten gelagert und verwaltet werden. Sie erfordern jedoch einen dedizierten IT-Support und sind im Katastrophenfall anfällig für Datenverluste. Für Unternehmen, die nur wenig Platz zur Verfügung haben, ist es unter Umständen keine gute Idee, einen Server im Büro aufzustellen. Trotzdem steigen die Cloud-Kosten, wenn Ihr Unternehmen expandiert. Es ist unvermeidlich, dass Unternehmen ihre Netzwerkinfrastrukturen irgendwann ins Haus holen. Wenn Sie sich für einen On-Site-Server entscheiden, sollten Sie die Hardwarekomponenten der Server berücksichtigen.

Formfaktor

Der Formfaktor eines Webservers kann drei Typen umfassen: Rack-Server, Blade-Server und Tower-Server. Von den drei Serverformfaktoren bietet der Rack-Server eine große Flexibilität, da er die Installation mehrerer Server in einem einzigen Schacht ermöglicht. Er nutzt den Platz effektiv aus und lässt sich bei wachsendem Geschäft leicht erweitern, was bei großen Unternehmen sehr beliebt ist. .

Server CPU

Die CPU, auch Prozessor genannt, gilt als das Gehirn des Servers. Je schneller der Prozessor des Servers ist, desto mehr Programme kann der Server ausführen und desto schneller kann er sie ausführen. Wenn Sie Ihre Antworten auf die obigen Fragen überdenken, können Sie eine kluge Wahl treffen.

Wenn Sie Ihr Unternehmen gründen und das Budget knapp ist, ist es Verschwendung, für eine Leistung zu bezahlen, die Sie nicht wirklich brauchen. Wenn auf Ihrem Server SQLServer, MySQL oder Oracle läuft und Hunderte von Benutzern gleichzeitig arbeiten, sollten Sie sich für einen Hochfrequenzserver oder einen Server mit mehreren Prozessoren entscheiden, um eine hohe Last bewältigen zu können. Viele Serveranbieter bieten sowohl Server mit einer als auch mit zwei CPUs an, wobei mehrere CPUs besser funktionieren als eine einzelne CPU. FS-Server sind beispielsweise mit Intel® Xeon® Multi-Core-Prozessoren ausgestattet und bieten Optionen mit 2 oder 4 CPUs. Für geschäftskritische Arbeitslasten, Virtualisierung, Hyperkonvergente genauso wie für Datenbank-, Geschäftsverarbeitungs- und datenintensive Rechenzentrumsanwendungen mit strengen Platz- und Leistungsanforderungen sind sie die optimale Wahl.

Server CPU

Server RAM

Die Antworten auf die Anwendungsserver werden ausgeführt, und die Benutzerzahlen helfen uns, den geeigneten Arbeitsspeicher des Servers zu finden. Wenn der Server über zu wenig RAM verfügt, verwenden die Anwendungen virtuellen Speicher auf dem Speicherlaufwerk, was langsamer ist. Um zu vermeiden, dass Ihr Netzwerk zu langsam reagiert, ist es am besten, die Speichermenge zu maximieren.

RAM reicht oft von 2 GB bis 64 GB. Für alltägliche Computeraufgaben wie Internet-Browsing, E-Mail, Musik hören oder Videos ansehen reichen 8 GB RAM aus. Wenn der Server jedoch einen großen Arbeitsspeicher benötigt, insbesondere bei dedizierten Cache-Servern wie dem Squid-, Varnish- oder Memcached-Server, sollten Sie RAM so viel wie möglich hinzufügen. Für Unternehmen mit geringem Budget empfiehlt es sich jedoch, mit IT-Experten zu sprechen, um den richtigen Arbeitsspeicher für den Betrieb zu ermitteln.

Festplattenlaufwerk

Die Auswahl der Serverfestplatte kann komplex sein, da viele Faktoren zu berücksichtigen sind, z. B. die Festplattentypen, einschließlich SSD, HDD und Flash-Speicher, die Anschlusstypen, die Hardwareanzahl, die Rotationslatenz und ob eine Raid-Karte benötigt wird. Es gibt noch eine dritte Art von Festplatten - Hybrid-Festplatten oder ein SSHD, die für diejenigen interessant sind, die nach Leistung zu geringeren Kosten suchen.

 

Fazit

Es gibt viele Optionen, wenn es um den Kauf des richtigen Webservers für Ihr Unternehmen geht. Es ist immer notwendig, zu recherchieren und den Markt zu erkunden, bevor Sie sich entscheiden, welche Webserver Ihr Unternehmen verwenden soll. Vergewissern Sie sich, dass die Server Ihren Anforderungen entsprechen und dass der von Ihnen gewählte Serveranbieter einen qualitativ hochwertigen Service bietet, der Ihr Unternehmen langfristig wachsen lässt und Ihnen hilft, das Beste daraus zu machen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k