Deutsch

Wie finden Sie einen geeigneten Switch für kleine Unternehmen?

Aktualisierung: 02. Apr 2022 by
2.0k

Beim Kauf eines Switches für ein Heimnetzwerk geht es in der Regel einfach darum, den billigsten Switch einer bekannten Marke zu kaufen, während die Wahl eines Switches für ein Unternehmensnetzwerk, unabhängig von dessen Größe und Funktionsanforderungen, eine kompliziertere Entscheidung darstellt. Welches ist der beste Switch für ein kleines Unternehmen? In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie wichtig die Auswahl geeigneter Switches für kleine Unternehmen ist und welche Faktoren bei der Auswahl des besten Switches eine Rolle spielen.

 

Warum brauchen kleine Unternehmen einen geeigneten Switch?

Ein Netzwerk-Switch ist eine grundlegende Komponente für jedes KMU, das sein Unternehmensnetzwerk aufbaut. Er ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen die Kommunikation und den Austausch von Informationen über ein lokales Netzwerk (LAN), das Menschen und Geräte an einem bestimmten Ort, z. B. in einem Büro, einer Abteilung oder einem Gebäude, miteinander verbindet und die Zusammenarbeit und den Zugriff auf wichtige Geschäftsinformationen unterstützt.

Nach der Pandemie COVID-19 haben Investitionsnetzwerke für die meisten kleinen und mittleren Unternehmen immer mehr an Bedeutung gewonnen. Wenn Sie Ihr Unternehmen wirklich von der Konkurrenz abheben wollen, indem Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter steigern und eine bessere Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens und mit Ihren Geschäftspartnern ermöglichen, müssen Sie den Kauf eines Netzwerk-Switches ernsthaft in Erwägung ziehen, der Ihre aktuellen Anforderungen am besten erfüllt und für künftiges Wachstum gerüstet ist.

Erwartungen an einen geeigneten Switch für kleine Unternehmen

Obwohl kleine Unternehmen verschiedenen Branchen zugeordnet werden können und je nach ihrer Tätigkeit unterschiedliche Anforderungen haben, wird von einem geeigneten Switch im Allgemeinen erwartet, dass er diese Anforderungen für ein wachsendes Unternehmen erfüllt:

  • Hohe Netzwerkgeschwindigkeit, egal ob bei Daten-, Sprach- oder Videoanwendungen, um sicherzustellen, dass das Netzwerk während der Arbeit nicht blockiert wird.

  • Sicherstellung einer guten Sprachqualität bei Geschäftsgesprächen, was für kleine Unternehmen wichtig ist.

  • Erschwinglich ohne Qualitätseinbußen, wenn kleine Unternehmen mit knappen Budgets konfrontiert sind.

  • Einfach einzurichten und zu verwenden, was Zeit und Kosten für Fachleute sparen kann.

Aspekte bei der Auswahl von Netzwerk-Switches für kleine Unternehmen

Bei der Auswahl eines Netzwerk-Switches, der die Anforderungen kleiner Unternehmen erfüllt, müssen die Spezifikationen und Funktionen des Netzwerk-Switches umfassend berücksichtigt werden.

Netzwerk-Geschwindigkeit

Die Entwicklung des Switches hat 100M und Gigabit durchlaufen. Mit der Zunahme der Datenübertragungsanforderungen der meisten Benutzer gibt es jetzt 10-Gigabit-Switches.

In Bezug auf die Übertragungsgeschwindigkeit ist 10 Gigabit zweifellos der schnellste, aber der Stromverbrauch des 10-Gigabit-Switches ist viel höher als bei den anderen beiden. Für Aufgaben wie nahtloses Streaming und Meetings sind in der Regel 250 Mbit/s erforderlich, für Server-Hosting, das Hosten mehrerer Server, eine große Anzahl von Online-Backups und kontinuierliches Cloud-basiertes Computing sind 500 Mbit/s erforderlich, aber wenn Sie all diese Aufgaben ohne Unterbrechung durchführen wollen, benötigen Sie eine Geschwindigkeit von 1.000 Mbit/s. Wenn wir sowohl die Geschwindigkeit als auch die Kosten berücksichtigen, dann ist 1 Gbit/s die beste Wahl. Der Einsatz von Gigabit-Switches ist für den Internetzugang von Kleinunternehmen voll geeignet, einschließlich einer breiten Palette von Multimedia-Anwendungen, der häufigen Übertragung großer Dateien und anderer Vorgänge.

Anzahl der Ports

Generell gilt: Je mehr Ports, desto geringer die Kosten für einen einzelnen Port, aber das bedeutet nicht, dass je mehr, desto besser. Zu den beliebten Lösungen für Heimnetzwerke gehören häufig kleine bis mittelgroße Hubs, wie Netzwerk-Switches mit 4, 5 oder 8 Ports. Komplexere Unternehmens- oder Servernetzwerke können dagegen weitaus leistungsfähigere Hardware erfordern. Die Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen bestimmt die Anzahl der verwendeten Switch Ports. Wenn die Anzahl der Mitarbeiter zwischen 3 und 14 liegt und sich die Anzahl der Mitarbeiter im Laufe der Zeit nicht wesentlich ändert, können Sie einen 24-Port-Switch wählen. Wenn die Anzahl der Mitarbeiter 15 oder mehr beträgt oder wenn Sie eine gewisse Redundanz bei der Anzahl der Ports benötigen, können Sie einen 48-Port-Switch wählen.

Arten von Ports

Es gibt zwei verschiedene Arten von physischen Ports: optische Ports und elektrische Ports. Optische Ports werden unterteilt in SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28, usw. Der elektrische Port ist auch die Netzwerkkabelschnittstelle (RJ45), er wird mit dem Netzwerkkabel verbunden. Nehmen wir unsere frühere Empfehlung für einen 1G Switch als Beispiel, so sind die beiden gängigsten Port-Typen für 1G Switches: RJ45-Port und SFP-Glasfaser-Port.

Die Leistung des RJ45-Ports und des SFP-Ports ist im Grunde die gleiche, aber die Kosten für die Verkabelung des SFP-Ports sind höher. Dennoch ist der SFP-Port unverzichtbar, da er sowohl optische SFP-Module mit elektrischen Ports als auch optische Ports unterstützen kann. Außerdem ist die Übertragungsdistanz bei der Verwendung von optischen SFP-Port-Transceivern deutlich länger als bei einem RJ45-Port. In der Zwischenzeit ist die SFP-Verbindung zwischen zwei Switches in praktischen Anwendungen besser geeignet und zeichnet sich durch hohe Flexibilität und Skalierbarkeit aus.

Voice-fähigen Switching

Durch die Wahl eines Voice-fähigen-Switches mit QoS-Richtlinien, Auto-VoIP- und Auto-Voice VLAN-Funktion wie die FS S2800S-Serie, kann Ihr Unternehmen den Sprachverkehr über ein LAN abwickeln. Sie können herkömmliche PBX- oder Telekommunikationsdienste durch fortschrittliche IP-Telefonsysteme und IP-Phones ersetzen, die mit dem öffentlichen Telefonnetz (PSTN) oder dem vertraglich vereinbarten Voice over Internet Protocol (VoIP) zusammenarbeiten. Mit einem Voice-fähigen-Switches können Sie die Gebühren für gebührenpflichtige Anrufe und Konferenzdienste senken, Voicemail- und E-Mail-Nachrichten vereinheitlichen und Telefone an verschiedenen Standorten mit der gleichen Nebenstelle installieren. Außerdem können Sie damit die Produktivität von Benutzern und Mitarbeitern steigern und den Kundenservice verbessern.

Management-Typ

Ein Fully Managed Switch bietet Ihnen die Möglichkeit, die Geräte in Ihrem Netzwerk manuell zu konfigurieren, zu überwachen und zu verwalten. Viele große Unternehmen mit hohen Anforderungen an die Netzwerkkonfiguration entscheiden sich in der Regel für diesen Typ.

Ein Unmanaged Switch wird oft als „Plug-and-Play“ bezeichnet. Das klingt zwar praktisch, bedeutet aber, dass ein Unmanaged Switch nicht konfiguriert werden kann, weil er kein „Gehirn“ hat.

Und dann gibt es noch den Smart Managed Switch, der ein Mittelding zwischen Fully-Managed Switches und Unmanaged Switches darstellt. Smart managed Switches bieten einige erforderliche Verwaltungsfunktionen, mit denen Sie einige wichtige und grundlegende Funktionen wie VLAN, Geschwindigkeits-/Duplex-Kontrolle, SNMP usw. einrichten können. Für kleine und mittlere Unternehmen ist der Preis für diese Switches viel günstiger als für Fully-Managed Switches, und die WEB-basierte Verwaltungsmethode macht auch die Konfiguration und Wartung der Geräte relativ einfach.

Fully-Managed Switch vs. Unmanaged Switch

Abbildung 1: Fully-Managed Switch vs. Unmanaged Switch

Und dann gibt es noch den Smart Managed Switch , der ein Mittelding zwischen Fully-Managed Switches und Unmanaged Switches darstellt. Smart managed Switches bieten einige erforderliche Verwaltungsfunktionen, mit denen Sie einige wichtige und grundlegende Funktionen wie VLAN, Geschwindigkeits-/Duplex-Kontrolle, SNMP usw. einrichten können. Für kleine und mittlere Unternehmen ist der Preis für diese Switches viel günstiger als für Fully-Managed Switches, und die WEB-basierte Verwaltungsmethode macht auch die Konfiguration und Wartung der Geräte relativ einfach.

Smart Managed Switch

Abbildung 2: Smart Managed Switch

 

Formfaktor

Die Wahl des Switch-Typs hängt von der Gestaltung Ihrer Arbeitsumgebung ab. Wenn Sie einen flexiblen und leisen Betrieb wünschen, sind Desktop-Switches und lüfterlose Switches eine gute Wahl, Desktop-Switches können auf Ihrem Schreibtisch oder Tisch stehen, das lüfterlose Design sorgt für eine ruhige Arbeitsumgebung, Switches mit diesen beiden Designs sind ideal für Konferenzräume und kleinere Büros. Rackmount-Switches sind für die Unterbringung in einem Kabelschrank oder einem anderen geschlossenen, physisch sicheren Raum oder Rechenzentrum vorgesehen, in dem normalerweise auch andere Netzwerkgeräte wie Server und Telefoniegeräte untergebracht sind.

S2800s-8T2F-P

Abbildung 3: Smart Managed PoE+ Switch (S2800S-8T2F-P )

Zusammenfassung

Wie Sie sehen, passen sich kleine Unternehmen weiterhin an und wachsen, und Ihr Büronetzwerk muss mitwachsen, um mitzuhalten. Um dies zu erreichen, sollten Sie die oben genannten Faktoren sorgfältig abwägen und einen genauen Blick auf Ihre aktuelle Bereitstellung und Ihre zukünftigen Anforderungen werfen, um den richtigen Switch für Ihr KMU-Netzwerk zu finden.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k