Deutsch

Wie kann man ein versehentlich durchgeschnittenes Glasfaserkabel reparieren?

Aktualisierung: 23. Mai 2023 by
8.0k

Glasfaserkabel können versehentlich beschädigt, durchgeschnitten oder zertrümmert werden. Nach Angaben der Electronic Technicians Association ist eine der Hauptursachen für den Ausfall von Glasfaserkabeln der sogenannte „Backhoe Fade“, bei dem das Glasfaserkabel beim Graben durchtrennt oder beschädigt wird. In diesem Fall können Sie einfach einen Bagger nutzen und das durchgeschnittene Kabel bergen. Wenn der Fehler jedoch durch Maulwürfe verursacht wird, ist es wahrscheinlich schwierig, ihn zu beheben. Auf der anderen Seite bedeutet dies, dass die Kosten für die Reparatur von Glasfaserkabeln aufgrund der erforderlichen Ausrüstung ein wenig teuer sein können. Hier sind einige Werkzeuge und Schritte, die Sie für die Reparatur eines defekten Glasfaserkabels benötigen.

Glasfaserkabel-Reparatursets, die Sie möglicherweise benötigen

(1) OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

Das OTDR wird häufig für die Messung der Faserlänge, der Übertragungsdämpfung, der Fugendämpfung und der Fehlerortung verwendet. Weitere Informationen über OTDR finden Sie unter Funktionsweise und Eigenschaften von OTDR.

OTDR

(2) Glasfaserschneider/-Abisolierer

Glasfaserkabelschneider und Glasfaser-Abisolierer sind wichtige Werkzeuge für das Spleißen von Glasfasern und einige andere Anwendungen zum Schneiden von Glasfaserkabeln.

Glasfaserkabelschneider und Glasfaserabisolierer

(3) Hochpräzisions-Faserbrechgerät

Das Faserbrechgerät wird zum Schneiden von Glasfasern für das Fusionsspleißen verwendet. Zudem ist er auch ideal für die Vorbereitung von Fasern für vorpolierte Stecker, um eine gute Endfläche zu erhalten. Er ist also sehr wichtig für das Spleißen von Glasfasern und wird normalerweise mit dem Fusionsspleißgerät zusammen eingesetzt, um die Anforderungen zu erfüllen.

Hochpräzisions-Faserbrechgerät

(4) Fusionsspleißer

Mit dem Fusionsspleißer werden zwei optische Fasern durch Hitze miteinander verbunden. Die Maschine verschmilzt die beiden Fasern so, dass das Licht, das durch die Fasern geht, nicht gestreut oder von der Spleißstelle zurück reflektiert wird.

Fusionsspleißer

Schritte zur Reparatur von Glasfaserkabeln

Schritt 1: OTDR verwenden, um den Bruch im Glasfaserkabel zu identifizieren

Als Erstes müssen Sie nach dem Bruch in Ihrem Glasfaserkabel suchen. Im Allgemeinen verwenden die Glasfasertechniker ein Gerät, das als OTDR bekannt ist. Es funktioniert wie ein Radargerät und sendet einen Lichtimpuls direkt in das Glasfaserkabel. Wenn es auf eine Unterbrechung stößt, wird es zu Ihrem Gerät abgelenkt. Es hilft dem Techniker, die Position des Bruchs zu bestimmen.

Schritt 2: Verwenden Sie einen Glasfaserschneider, um das beschädigte Glasfaserkabel herauszuschneiden

Nachdem Sie die Position des Bruchs ermittelt haben, sollten Sie die Glasfaserkabel mit dem Bruch ausgraben. Der Glasfaserschneider wird verwendet, um den beschädigten Abschnitt herauszuschneiden.

Schritt 3: Abisolieren des Glasfaserkabels mit einem Abisoliergerät für Glasfasern

Verwenden Sie eine Abisolierzange, um die Faser an beiden Enden abzuisolieren und den Mantel vorsichtig abzuziehen, um das Glasfaserkabel im Inneren freizulegen. Schneiden Sie dann den Mantel und das Garn mit einem Glasfaserschneidewerkzeug ab.

Abisolieren des Glasfaserkabels mit einem Glasfaserabisolierer

Schritt 4: Schneiden Sie alle Schäden an den Enden der optischen Faser mit einem hochpräzisen Faserschneider

In der folgenden Abbildung sind die 6 wichtigsten Schritte für das Spalten von Fasern mit einem Hochpräzisions-Faserbrechgerät aufgeführt.

6 Schritte für das Spalten von Fasern mit einem Hochpräzisions-Faserbrechgerät

Schritt 5: Reinigen Sie das abisolierte Glasfaserkabel

Dieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Ihr Endgerät einen sauberen Drahtstreifen erhält. Sie müssen die abisolierte Faser mit Alkohol und fusselfreien Tüchern reinigen. Achten Sie darauf, dass die Faser nichts berührt.

Schritt 6: Spleißen des Glasfaserkabels

Im Allgemeinen gibt es zwei Methoden zum Spleißen von Glasfaserkabeln: (1) mechanisches Spleißen; (2) Fusionsspleißen.

(1) Mechanisches Spleißen

Wenn Sie eine mechanische Verbindung herstellen wollen, müssen Sie Inline-Spleiß-Schnellssteckerverbinder auf die Faser stecken. Halten Sie die beiden Faserenden in einer genau ausgerichteten Position, damit das Licht von einer Faser in die andere gelangen kann. (Typischer Verlust: 0,3 dB)

(2) Fusionsspleißen

Beim Fusionsspleißen wird ein Fusionsspleißgerät verwendet, um die beiden Faserenden genau auszurichten. Sie müssen einen Fusionsspleißschutz an die Faser heranführen und die zu spleißenden Fasern in den Fusionsspleißer einlegen. Dann werden die Faserenden mit Hilfe von Hitze oder einem elektrischen Lichtbogen miteinander „verschmolzen“ oder „verschweißt“. Dadurch entsteht eine durchgehende Verbindung zwischen den Fasern, die eine sehr verlustarme Lichtübertragung ermöglicht. (Typischer Verlust: 0,1 dB)

Schritt 7: Führen Sie den Verbindungstest des Glasfaserkabels mit dem OTDR durch

Als allerletztes wird die Verbindung der Glasfaserkabel mit dem OTDR überprüft. Legen Sie dann die Spleiße zurück in das Spleißgehäuse. Schließen Sie das Gehäuse und vergraben Sie die Glasfaserkabel wieder.

Glasfaserkabel-Reparaturset – Preis

Artikel Beschreibung Preis
OTDR FOTR-202 Handheld OTDR mit FC/SC-Anschluss 1.306,62 € (inkl. MwSt.)
Glasfaserschneider Faseroptischer Kevlar-Schere 36,89 € (inkl. MwSt.)
Glasfaser-Abisolierer FO 103-T-250-J Original Miller Glasfaser-Abisolierzange 19,04 € (inkl. MwSt.)
Hochpräzisions-Faserbrechgerät FS-08C Hochpräzisions-Faserbrechgerät 165,41 € (inkl. MwSt.)
Fusionsspleißer DVP-740 Mini FTTx Fusionsspleißer 3,000.00 €

Fazit

Der Ausfall eines Glasfaserkabels führt zu einer Unterbrechung der Datenübertragung, so dass die rechtzeitige Reparatur des beschädigten optischen Kabels eine wichtige Aufgabe ist. Nachdem Sie die Schritte zur Reparatur des Glasfaserkabels durchgegangen sind, fragen Sie sich vielleicht, ob Sie sich für das mechanische Spleißen oder das Fusionsspleißen entscheiden sollten. Wenn der Preis keine Rolle spielt, sollten Sie sich für das Fusionsspleißen entscheiden, da der Signalverlust gering ist. Wenn Sie ein knappes Budget haben, können Sie das mechanische Spleißen in Betracht ziehen, für das kein teures Werkzeug erforderlich ist.

Verwandte Artikel: Glasfaser-Patchkabel-Typen – Wählen Sie das Beste für Ihr Netzwerk

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k