Deutsch

Managed vs. Unmanaged Switch: Ein Vergleich

Aktualisierung: 19. Aug 2020 by
24.2k

通用

Netzwerk-Switches sind wie das "Gehirn" eines Heimnetzwerks oder eines Unternehmensnetzwerks. Daher ist die Auswahl geeigneter und gut funktionierender Netzwerk-Switches eine wichtige Aufgabe für Netzwerk-Manager. Viele Anwender fragen sich seit langem, wie sie zwischen einem Managed Switch und einem Unmanaged Switch wählen sollen. In diesem Beitrag werden wir die Unterschiede zwischen Managed und Unmanaged Switches untersuchen und Ihnen Tipps geben, wie Sie den richtigen Switch für geschäftliche oder private Anwendungen wählen können.

managed switch vs unmanaged switch

Was ist ein Managed Switch oder Unmanaged Switch?

Managed Switch

Managed Switches sollen in der Regel die umfassendsten Funktionen für ein Netzwerk bereitstellen. Aufgrund ihrer vielfältigen und reichhaltigen Funktionen wie VLAN, CLI, SNMP, IP-Routing, QoS usw. werden Managed Switches häufig im Core Layer eines Netzwerks eingesetzt, insbesondere in großen und komplexen Rechenzentren. Um den unterschiedlichen Anforderungen von Netzwerken unterschiedlicher Größe gerecht zu werden, gibt es jedoch einige leicht verwaltete Switches auf dem Markt, die auch als Smart Switches bezeichnet werden. Diese Switches haben nur einen Teil der Fähigkeiten von Managed Switches. Wenn Benutzer nur über begrenzte finanzielle Mittel verfügen und nicht alle Funktionen eines vollständig Managed Switches benötigen, bietet ihnen der Smart Switch eine optimale Alternative.

Unmanaged Switch

Im Vergleich zu Managed Switches scheinen Unmanaged Switches "hirnloser" zu sein. Sie sind eine Art Plug & Play-Ethernet-Netzwerk-Switch. Anwender müssen sie nur anschließen und warten, bis sie funktionieren. Denn für Unmanaged Switches ist überhaupt keine Konfiguration erforderlich. Wenn Benutzer also ein paar Ports bei sich zu Hause oder in einem Konferenzraum benötigen, kann ein Unmanaged Switch als einfacher Desktop-Switch verwendet werden, um ihren Bedarf zu decken.

Managed vs. Unmanaged: Was ist der Unterschied?

Es gibt verschiedene Arten von Managed und Unmanaged Switches auf dem Markt, z. B. von Cisco, Netgear und HP. Die Meinungen über Anwendungen dieser Netzwerk-Switches sind von Person zu Person verschieden. In der folgenden Tabelle finden Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen Managed Switches und Unmanaged Switches?

  Managed Unmanaged
Merkmale Dynamic ARP Inspection, IPv4-DHCP-Snooping, QoS, SNMP, VLAN, CLI, IP-Routing, Port-Spiegelung, Redundanz usw. Feste Konfiguration - unterstützt keine Konfigurationsschnittstelle oder andere Optionen
Leistung Switch kann konfiguriert werden, Zugriffskontrolle über LAN-Verkehr, Priority SNMP, Ermöglicht die Fernwartung des Netzwerks Plug-and-Play mit eingeschränkter Konfiguration, Standard-QoS-Einstellungen
Sicherheit Sehr gut. Schutz der Datenebene, der Steuerungsebene und der Managementebene Weniger gut. Keine Sicherheit abgesehen von Zubehör z.B. abschließbare Portabdeckung
Kosten Teuer Günstiger
Anwendungsszenarien Rechenzentren, große Unternehmensnetzwerke Netzwerk von Kleinunternehmen, Heim, Labor, Konferenzräume usw.

Managed vs. Unmanaged Switch: Welchen benötigen Sie?

In vielen Fällen müssen Managed Networks die am besten geeigneten Netzwerk-Switches auswählen, um sicherzustellen, dass das gesamte Netzwerksystem gut funktioniert. Wie wählt man den geeigneten Switch für die praktische Netznachfrage aus?

Für Unternehmensnetzwerke

Die Bedürfnisse und Implementierungen jedes Unternehmensnetzwerks sind einzigartig. Im Allgemeinen wird jedoch davon ausgegangen, dass Managed Switches besser zu Unternehmensnetzwerken passen als Unmanaged Switches. Es gibt einige Gründe, warum Managed Switches bevorzugt werden.

  • Hochgeschwindigkeitsverbindung und Kapazität: Bei der Wahl zwischen Managed Switches und Unmanaged Switches haben erstere offensichtlich die Vorteile. Da die intensive Arbeitsbelastung und das hohe Verkehrsaufkommen die besonderen Merkmale von Unternehmensnetzen sind. Funktionen wie das Link Aggregation Control Protocol (LACP) ermöglichen es dem Benutzer, mehr Bandbreite hinzuzufügen, die durch die aggregierte physische Verbindung bereitgestellt wird.

  • Mehr Sicherheit: Viele Netzwerkdesigner legen auf die Sicherheit großen Wert , egal ob in großen, mittleren oder kleinen Unternehmen. Laut dem Verizon 2019 Data Breach Investigations Report (DBIR) zielen 43% der Cyber-Angriffe auf kleine Unternehmen ab. Bleiben Sie also proaktiv, um Ihre Geschäftsinformationen zu schützen. Mit ACLs verhindern Managed Switches den unbefugten Zugriff bei absichtlichen Angriffen. VLANs können den Datenverkehr verschiedener Benutzer, z. B. Mitarbeiter in verschiedenen Abteilungen, getrennt halten, um die jeweiligen Informationen zu schützen. Außerdem ermöglichen Managed Protokolle Netzwerkadministratoren die Überwachung der Geräte sowie der Leistung des Netzwerks, um Probleme schnell zu erkennen.

  • Redundanz: Managed Switches bieten Redundanz, von der Unternehmen in hohem Maße profitieren können. Ausfallzeiten und Datenverluste sind Geschäftskatastrophen, die ernsthafte finanzielle Probleme verursachen. Die Wiederherstellung nach der Ausfallzeit-Katastrophe verursacht nicht nur Ausgaben für Arbeitskräfte, sondern auch für den Austausch von Geräten. Managed Switches helfen Unternehmen, solche Netzwerkausfälle so weit wie möglich zu vermeiden. Der Managed Switch ist mit dem Spanning-Tree-Protokoll (STP) ausgestattet und bietet eine Pfadredundanz. Selbst wenn es unter den Umständen eines Verbindungs- oder Kabelausfalls zu einem Ausfall kommt, bietet er einen alternativen Pfad für den Datenverkehr.

Unternehmensnetzwerke profitieren in Bezug auf Netzwerkkapazität, Sicherheit und Zuverlässigkeit stärker von Managed Switches.

Managed vs Unmanaged

Für Heimnetzwerke

Wenn Sie im entsprechenden Forum gesucht haben, werden Sie feststellen, dass viele Menschen sich für die Verwendung von 8-Port Managed Switch oder 24-Port Managed Switch für ihr Zuhause entscheiden. Bedeutet das, dass Managed Switches im Heimnetzwerk beliebter sind? Nein. Wenn der Benutzer mehr Kontrolle über sein Heimnetzwerk haben und der Sicherheit seiner Privatsphäre mehr Aufmerksamkeit schenken möchte, ist die Wahl eines Managed Switch für den Heimgebrauch viel besser. Wenn der Benutzer jedoch nur das Heimnetzwerk normal betreiben und nicht viel Zeit für das Management aufwenden möchte, dann sind Plug-and-Play Unmanaged Switches für ihn am besten geeignet.

Zusammenfassung

Wir haben einen Vergleich zwischen Managed und Unmanaged Switches angestellt, und wie Sie diese für Ihr Unternehmensnetzwerk oder Ihre private Nutzung auswählen können. Wenn Sie mit der Verwaltung eines LANs und der Konfiguration von allem vertraut sind, dann ist ein Managed Switch eine leistungsstarke Option. Wer zu Hause alles so einfach wie möglich halten möchte, sollte sich für eine unmanaged Lösung entscheiden.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k