Deutsch

Netzwerk- und Kommunikationskabel, die Ihr Internet versorgen

Aktualisierung: 24. Mär 2023 by
866

Kurzanleitung zu den wichtigsten Arten von Netzwerkkabel-Spezifikationen.

Netzwerkkabel werden häufig für die Verbindung von einem Netzwerkgerät zu einem anderen verwendet. Sie umfassen Twisted-Pair-Kabel, Koaxialkabel, Stromkabel usw. Die ersten drei Netzwerkkabeltypen sind die am häufigsten verwendeten Kategorien. In der folgenden Beschreibung werden die grundlegenden Informationen, Spezifikationen und Anwendungen dieser Netzwerkkabel vorgestellt.

 

Typen und Spezifikationen von Twisted-Pair-Netzwerkkabeln

Ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel ist eine Art der Verkabelung, bei der zwei Leiter (in der Regel Kupfer) eines einzigen Stromkreises miteinander verdrillt sind. Durch die Verdrillung von zwei isolierten Kupferdrähten in einer bestimmten Dichte werden die elektrischen Wellen, die von jedem Draht bei der Übertragung abgestrahlt werden, durch die elektrischen Wellen des anderen Drahtes ausgeglichen, wodurch der Grad der Signalinterferenz effektiv reduziert wird. Twisted-Pair-Verkabelung wird in Datennetzen häufig für kurze und mittellange Verbindungen verwendet, da sie im Vergleich zu Glasfaser- und Koaxialkabeln relativ günstig ist.

Twisted Pair Netzwerkkabel: Typen & Standards

Je nach Frequenz und Signal-Rausch-Verhältnis kann das Twisted-Pair-Netzwerkkabel in Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7, Cat7a and Cat8 Ethernet/Kupferkabel unterteilt werden. Cat ist der Standard für die Kategorie, die alle für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet werden. Die detaillierten Spezifikationen der Twisted-Pair-Netzwerkkabeltypen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Kategorie Typische Konstruktion Max. Bandbreite Übertragungsgeschwindigkeiten Anwendungen
Cat3 UTP 16 MHz 10 Mbps 10BASE-T und 100BASE-T4 Ethernet
Cat4 UTP 20 MHz 16 Mbps 16Mbit/s Token Ring
Cat5 UTP 100 MHz 10-100 Mbps 100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet
Cat5e UTP 100 MHz 1000 Mbps-1 Gbps 100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet
Cat6 STP 250 MHz 10 Gbps (55 m) 10GBASE-T Ethernet
Cat6a STP 500 MHz 10 Gbps (55 m) 10GBASE-T Ethernet
Cat7 STP 600 MHz 100 Gbps (15 m) 10GBASE-T Ethernet oder POTS/CATV/1000BASE-T über ein Einzelkabel
Cat7a STP 1000 MHz 100 Gbps (15 m) 10GBASE-T Ethernet oder POTS/CATV/1000BASE-T über ein Einzelkabel
Cat7a STP 2000 MHz 4 Gbps (30 m) 40GBASE-T Ethernet order POTS/CATV/1000BASE-T über ein Einzelkabel

Hinweis: Genauere Informationen zum Kauf des richtigen Kupferkabels finden Sie im Leitfaden für das beste Ethernet-Kabel.

T568A und T568B sind zwei grundlegende Verdrahtungsstandards, die von Twisted-Pair-Netzwerkkabeln verwendet werden. Es handelt sich dabei um Telekommunikationsstandards von TIA und EIA, die die Anordnung der Stifte für Steckverbinder (häufig RJ45) auf UTP- oder STP-Netzwerkkabeln festlegen. Die Zahl 568 bezieht sich auf die Reihenfolge, in der die Drähte in den Twisted-Pair-Kabeln angeschlossen und mit dem Stecker verbunden werden. Der einzige Unterschied zwischen T568A und T568B besteht darin, dass die orangefarbenen und grünen Paare vertauscht sind (siehe Abbildung unten).

Geschirmtes oder ungeschirmtes Twisted-Pair-Netzwerkkabel?

Geschirmte und ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel werden oft als die üblichen Twisted-Pair-Netzwerkkabeltypen in Netzwerklösungen erkannt, die als STP- bzw. UTP-Twisted-Pair-Kabel beschrieben werden können.

UTP bezieht sich auf das Kabel, das keine metallische Abschirmung um die Kupferdrähte hat, was dazu beitragen kann, elektronische Störungen zu minimieren, indem es eine ausgeglichene Signalübertragung bietet. Daher wird es meist für die Übertragung über kurze Entfernungen bei Telefonanwendungen in Gebäuden, Computernetzwerken und sogar bei Videoanwendungen verwendet.

Bei STP-Kabeln sind die Drähte von einer Abschirmung umgeben, die als Erdungsmechanismus fungiert, um einen besseren Schutz vor elektromagnetischen Störungen und Hochfrequenzstörungen zu bieten, so dass Daten mit einer höheren Geschwindigkeit übertragen werden können. Daher werden STP Twisted-Pair-Netzwerkkabel häufig in High-End-Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Bandbreite und Außenbereiche erfordern.

 

Was ist ein Koaxial-Netzwerkkabel?

Koaxialkabel sind Netzwerkkabel mit einem Innenleiter, der von einer röhrenförmigen Isolierschicht umgeben ist, die wiederum von einer röhrenförmigen leitenden Abschirmung umgeben ist. Der Innenleiter und die äußere Abschirmung haben eine gemeinsame geometrische Achse. Viele Koaxialkabel haben eine isolierende Außenhülle oder einen Mantel.

Koaxialkabel werden als Übertragungsleitung für Hochfrequenzsignale (HF) verwendet. Zu seinen Anwendungen gehören Zuleitungen, die Radiosender und -empfänger mit ihren Antennen verbinden, Computernetzwerkverbindungen, digitales Audio und die Verteilung von Kabelfernsehsignalen. Koaxialkabel haben einen offensichtlichen Vorteil gegenüber anderen Arten von Funkübertragungsleitungen. In einem guten Koaxialkabel existiert das elektromagnetische Feld, das das Signal überträgt, nur in dem Raum zwischen dem Innenleiter und der äußeren leitenden Abschirmung. Aus diesem Grund können Koaxialkabel in der Nähe von Metallobjekten verlegt werden, ohne dass es zu Leistungsverlusten kommt wie bei anderen Arten von Funkübertragungsleitungen.

 

Was ist ein Glasfaserkabel?

Glasfaserkabel sind ein hervorragendes Übertragungsmedium, da sie eine hohe Datenkapazität haben und große Entfernungen überbrücken können. Es hat einen Glasfaser-/Glasfaserkern in einer Gummibeschichtung und nutzt Lichtstrahlen statt elektrischer Signale zur Datenübertragung. Glasfaserkabel können über Entfernungen von mehreren Kilometern mit Übertragungsgeschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis zu 100 Gbit/s oder mehr verlegt werden, da das Licht nicht wie elektrische Signale über die Entfernung abnimmt.

Im Allgemeinen bestehen Glasfaserkabel aus Singlemode- und Multimode-Fasern, der Unterschied liegt im Kerndurchmesser. Der erste Faserkern ist 9/125µm breit, der zweite kann 62,5/125µm oder 50/125µm breit sein. Sowohl Multimode-Fasern (MMF) als auch Monomode-Fasern (SMF) können für Hochgeschwindigkeitsübertragungen verwendet werden. MMF wird häufig für kurze Reichweiten verwendet, während SMF für große Reichweiten geeignet ist.

 

Fazit

Twisted Pair, Koaxialkabel und Glasfaserkabel sind die drei wichtigsten Netzkabeltypen in den Kommunikationssystemen. Sie haben unterschiedliche Kabelstrukturen, Geschwindigkeiten, Bandbreiten und Anwendungen. Alle drei Kabel sind sowohl im täglichen Leben als auch beim Aufbau von Netzwerken von Vorteil. Genauere Unterschiede finden Sie hier: Glasfaserkabel vs. Twisted-Pair-Kabel vs. Koaxialkabel.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k