Deutsch

Übersicht von Netzwerkkabeln: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 und Cat8

Aktualisierung: 07. Jun 2022 by
46.6k

Netzwerkkabel

Zu den gängigen Arten von Ethernet-Kabeln gehören heutzutage Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 und Cat8. Äußerlich sehen sie ähnlich aus, aber alle diese Netzwerkkabel weisen wesentliche Unterschiede auf. Dieser Artikel befasst sich mit den Kategorien, der Leistung und Abschirmungstypen von Ethernet-Kabeln, damit Sie das richtige Kabel besser unterscheiden und auswählen können.

Figure: Ethernet Cables

Abbildung1: Ethernet-Kabel

Ethernet-Kabel-Wiki: Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7 und Cat8

Cat5-Kabel: Älter und etwas langsamer

Cat5-Kabel sind seit vielen Jahren die erste Wahl für Internetverbindungen. Wenn Sie sich in einem LAN befinden, ist das Kabel, das aus der Rückseite Ihres PCs herausläuft, wahrscheinlich ein Kabel der Kategorie 5. Diese Art von Netzwerkkabel besteht aus vier verdrillten Kupferdrahtpaaren, die mit einem RJ45-Steckverbinder enden. Es hat eine Bandbreite von bis zu 100 MHz und unterstützt Geschwindigkeiten von 10 oder 100 Mbit/s. Mit einem Cat5-Kabel können Sie unter Umständen Gigabit-Geschwindigkeiten erreichen, insbesondere wenn das Kabel kürzer ist, aber es gibt auch Ausnahmen.

Hinweis: 100 Mbps/100 m.

Cat5e-Kabel: Schneller mit weniger Störungen

Kategorie 5e (Cat5e) ist eine verbesserte Version des Kabels der Kategorie 5, d. h. eine rauschärmere Version, bei der das Potenzial für Übersprechen reduziert ist. Die internen Störungen sind geringer, da das Kabel durchschnittlich zwei Windungen pro Zentimeter aufweist, wodurch es Daten ohne nennenswerte Signalverschlechterung übertragen kann.

Es gibt zwei Hauptunterschiede zwischen Cat5- und Cat5e-Netzwerkkabeln. Zum einen unterstützt das Cat5-Ethernet-Kabel Geschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde, während Cat5e Netzwerke bis zu 1 Gigabit (1000 Megabit pro Sekunde) unterstützt. Andererseits ist Cat5e in geschirmten Varianten erhältlich, die eine bessere Rauschunterdrückung bieten.

Hinweis: 100–250 Mhz / 1 Gbps / 100 m.

Cat6-Kabel: Noch schneller mit besserer Leistung

Ein Cat6-Kabel hat eine Bandbreitenkapazität von 250 MHz und bieten Ihnen Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps. Wie das Cat5e-Kabel besteht auch das Cat6-Kabel aus vier verdrillten Kupferdrahtpaaren, weist jedoch strengere Spezifikationen für Übersprechen und Systemrauschen auf.

Hinweis: 250–500 Mhz / 1 Gbps / 100 m (10 Gbps bei 37–55 m

Cat6a-Kabel: Stärkere Ummantelung, besser für industrielle Anwendungen

Das „a“ in Cat6a steht für „Augmented“. Cat6a-Kabel sind in der Lage, höhere Übertragungsgeschwindigkeiten über größere Netzwerkkabellängen beizubehalten. Mit einer stärkeren Ummantelung ist die Cat6a-Verkabelung besser für industrielle Umgebungen geeignet. Im Vergleich zu Cat6-Kabeln sind Cat6a-Kabel jedoch dicker und weniger flexibel.

Hinweis: 250–500 Mhz / 10 Gbps / 100 m.

Cat7-Kabel: Die neuere Verkabelung der „Klasse F“, unterstützt Frequenzen von bis zu 600 Mhz

Cat7-Netzwerkkabe bestehen aus vier einzeln abgeschirmten Paaren innerhalb einer Gesamtabschirmung, die als Shielded/Foiled Twisted Pair (S/FTP) oder Foiled/Foiled Twisted Pair (F/FTP) bezeichnet wird. Cat7-Kabel eignen sich gut zur Verringerung der Signaldämpfung und sind im Vergleich zu den älteren Versionen wie Cat5e- oder Cat6a-Kabeln relativ steif. Das neuere Kabel der „Klasse F“ ist die ideale Wahl für Anwendungsumgebungen, in denen eine Übertragungsfrequenz von bis zu 600 Mbps erforderlich ist.

Hinweis: 600 Mhz / 10 Gbps / 100 m (40 Gbps bei 50 m / 100 Gbps bei 15 m).

Cat8-Kabel: Ein gewaltiger Schritt in Sachen Datenrate/Bandbreite

Cat8-Kabel entsprechen den neuesten IEEE-Normen für Kupfer-Ethernet-Kabel. Mit dem Cat8-Ethernet-Kabel wurde Übersprechen gänzlich eliminiert und höhere Datenübertragungsgeschwindigkeiten sind möglich, da bei dieser Kategorie jedes verdrillte Kabelpaar mit Folie umwickelt wird. Cat8-Kabel können Ethernet-Geschwindikeiten von 25 GB und 40 GB unterstützen, was einen erheblichen Anstieg bezüglich der Datenübertragung darstellt. Daher ist das Cat8-Kabel teurer als frühere Generationen von Ethernet-Kabeln.

Hinweis: 25 Gbit/s für Cat 8.1 und 40 Gbit/s für Cat 8.2.

Cat5 vs. Cat5e vs. Cat6 vs. Cat7 vs. Cat8: Was sind die Unterschiede?

Schlüsselfaktoren zur Unterscheidung von Cat5 vs. Cat5e vs. Cat6 vs. Cat7 vs. Cat8

  • Bandbreite: Wenn ein Kabel eine höhere MHz-Frequenz hat, ist die Übertragungsgeschwindigkeit in der Regel effizienter.

  • Geschwindigkeit: Die Übertragungsgeschwindigkeit ändert sich je nach Kategorie, was die Effektivität des Kabels bestimmt.

  • Übersprechen (Crosstalk): Das „Übersprechen“ von Signalen von einem Kabel in ein anderes aufgrund von „Induktion“ führt zu langsamen Übertragungsgeschwindigkeiten im Netzwerk und kann sogar die Signalübertragung über das Kabel blockieren.

Kategorie Maximale Übertragungsgeschwindigkeit (100 Meter) Maximale Bandbreite
Cat5 10/100 Mbps 100 MHz
Cat5e 1000 Mbps / 1 Gbps 100 MHz
Cat 6 1000 Mbps / 1 Gbps 250 MHz
Cat6a 10000 Mbps / 10 Gbps 500 MHz
Cat7 10000 Mbps / 10 Gbps 600 MHz
Cat8 25 Gbps oder 40 Gbps 2000 MHz bei 30 Meter
 

Abschirmungsart von Ethernet-Kabeln und ihre Anwendungen

Bevor Sie die Abschirmungsart von Ethernet-Kabeln kennen, sollten Sie sich mit dem Abschirmungscode vertraut machen.

„TP“ steht für „Twisted Pair“ (verdrilltes Paar)

„U“ steht für „Unshielded oder Unscreened“ (ungeschirmt oder abgeschirmt)

„F“ steht für „Foil Shielding“ (Folienabschirmung)

„S“ steht für „Braided Shielding“ (geflochtene Abschirmung)

„A“ steht für „Armour“ (Panzerung)

Die Art der Abschirmung von Ethernet-Kabeln und ihre Anwendungen sind wie folgt:

 

Abschirmungsart Anwendungen
STP Geeignet für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und Hochsicherheitsübertragungen.
SFTP Durch die geringe Dämpfung des internen Signals ist es perfekt für spezielle Umgebungen mit professioneller Verkabelung.
UTP Geeignet für Netzwerkanwendungen mit einer Übertragungsbandbreite von weniger als 250 MHz und ohne besondere Leistungsanforderungen.
FTP Entwickelt, um die Baugruppe mit einem größeren Schutz vor Übersprechen von benachbarten Paaren und anderen Kabeln, RFI und EMI zu versehen.
ASTP

Perfekte Wahl zur Verhinderung von Nagetierschäden, auch gut geeignet für explosionssichere Verkabelungssysteme.

 

Figure: Shielded (FTP) vs Unshielded (UTP)

Abbildung2: Shielded (FTP) vs. Unshielded (UTP)

Cat5 vs. Cat5e vs. Cat6 vs. Cat7 vs. Cat8 Kabel: Was sollten Sie wählen?

Was ist die richtige Wahl zwischen Cat5 vs. Cat5e vs. Cat6 vs. Cat7 vs. Cat8 Kabel? Die obigen Ausführungen konzentrieren sich auf die wichtigsten Faktoren, die Sie bei der Auswahl des richtigen Ethernet-Kabels berücksichtigen müssen.

In Bezug auf Geschwindigkeit und Bandbreite schneidet die letztere Version des Netzwerkkabels besser ab als die erstere, aber ein weiterer wichtiger Punkt, den Sie beachten sollten, ist, dass Netzwerkkabel unterschiedliche Geschwindigkeiten über verschiedene Entfernungen unterstützen. Bei Cat6-Kabeln zum Beispiel beträgt die maximale Übertragungsgeschwindigkeit 1 Gbit/s bei 100 Metern, während 10 Gbit/s bei 37–55 Metern möglich sind. Cat6a-Kabel können 10 Gbit/s über eine Entfernung von bis zu 100 Metern erreichen. Sie können also je nach Länge der Verkabelung und der benötigten Netzwerkgeschwindigkeit das passende Netzwerkkabel wählen.

Nachdem Sie diese Schlüsselfaktoren berücksichtigt haben, können Sie der Art der Abschirmung von Ethernet-Kabeln und ihren Anwendungen mehr Aufmerksamkeit schenken. Auch der Preis kann ein Faktor sein, den Sie bei der Auswahl des richtigen Ethernet-Kabels berücksichtigen müssen. Cat6a kann die gleiche Leistung wie Cat7 erbringen, ist aber preiswerter, und Cat8-Kabel sind in der Regel teurer als die älteren Versionen wie Cat6 oder sogar Cat7.

Lesen Sie weiter: Wie Sie das perfekte Ethernet-Kabel finden

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k