Deutsch

Auflegewerkzeuge für die Netzwerkverkabelung

Aktualisierung: 29. Mär 2023 by
796

Ein Auflegewerkzeug (Stanzwerkzeug), auch Krone-Werkzeug genannt, ist ein kleines, aber wichtiges Werkzeug für Netzwerktechniker, die Kabel für Telefone, Computer und verschiedene Audionetzwerke installieren. Es führt den Draht ein, um ihn korrosionsbeständig zu machen, und schneidet dann den überschüssigen Draht ab, was schnelle und präzise Verbindungen mit weniger Aufwand ermöglicht. Dieser Artikel befasst sich mit den verschiedenen Arten von Auflegewerkzeug für Ethernet und erklärt, wie man ein Auflegewerkzeug verwendet.

 

Was ist ein Auflegewerkzeug?

Ein Auflegewerkzeug, auch RJ45-Auflegewerkzeug oder Krone-Werkzeug genannt, ist ein Handwerkzeug, das häufig zum Abschluss von Ethernet-Kabeln verwendet wird, indem die Kabeldrähte in die Schneidklemmenverbinder (IDC) an den Punch-Down-Blöcken, Patch-Panels, Keystone-Modulen und Surface Mount Boxen eingeführt werden. Es besteht im Allgemeinen aus drei Teilen: einem Griff, einem internen Federmechanismus und einer abnehmbaren geschlitzten Klinge.

Wenn Sie das Auflegewerkzeug verwenden, um auf die Ethernet-Kabeldrähte zu drücken, die in einem geschlitzten Pfosten auf einem Stanzblock vorpositioniert sind, wird ein interner Federmechanismus ausgelöst, sobald der erforderliche Druck erreicht ist. Die Klinge drückt den Draht in den IDC-Schlitz, um die Isolierung zu schneiden und den Draht gleichzeitig zu sichern. Die Stanzklinge wird nicht nur zum Abschneiden der überschüssigen Drähte verwendet, sondern auch zum Herstellen der Verbindung zwischen Drähten und Schlitzen.

 

Gemeinsame Merkmale von Auflegewerkzeugen

Zu den gebräuchlichsten Auflegewerkzeugen auf dem Markt gehören Standard-Schlagwerkzeuge, automatische Universal-Schlagwerkzeuge und korrosionsbeständige Anschlusswerkzeuge. Ein typisches RJ45-Auflegewerkzeuge besteht aus einem Griff, einem internen Federmechanismus und einer abnehmbaren geschlitzten Klinge. Sie sind in der Regel 6-8 Zoll lang und haben eine Klinge an einem Ende. Die Ober- und Unterseite der Werkzeuge sind in der Regel in verschiedenen Farben gehalten, damit der Benutzer erkennen kann, welche Seite zum Schneiden des Kabels verwendet wird. Die meisten PAuflegewerkzeuge haben eine auswechselbare Klinge und eine Schraube oder einen Knopf zur Druckeinstellung.

Merkmale von Auflegewerkzeugen

Die Abmessungen von Auflegewerkzeugen sind nicht genormt. Einige Werkzeuge messen 5,35" x 1,06" x 1,06". Andere Werkzeuge haben die Maße 5,25" x 1,26" x 1,26", 7,00" x 2,02" x 2,02" und so weiter. Auch ihr Gewicht variiert je nach Größe. Der Verwendungszweck ist unabhängig von der Größe der Auflegewerkzeuge.

 

Klingenarten von Ethernet-Auflegewerkzeugen

Um verschiedene Steckertypen aufnehmen zu können, haben Auflegewerkzeuge verschiedene Arten von Klingen mit 66er oder 110er Klinge. Je nachdem, ob Sie einen 66er-Block oder einen 110er-Block abschließen, werden unterschiedliche Klingen verwendet, die im Folgenden erläutert werden.

66 Punch-Down-Block

Der 66er-Block ist eine Art Stanzblock, der zum Verbinden von Adernpaaren in einem Telefonsystem verwendet wird. Sie werden in drei Größen hergestellt, A, B und M. A und B haben sechs Klemmen in jeder Reihe, während M nur 4 hat. Jede Reihe eines 66er-Blocks ist für ein Paar von Drähten eingerichtet, die in ein anderes Paar gespleißt werden. Es kann jedoch jedes beliebige Paar von Klemmen verwendet werden, um zwei beliebige Drähte zu verbinden.

Die A-Blöcke haben einen größeren Abstand zwischen den Reihen und sind seit vielen Jahren veraltet. Die B-Blöcke werden hauptsächlich in Verteilertafeln verwendet, wo mehrere Endgeräte (oft 1A2-Tastentelefone) an dieselbe Quelle angeschlossen werden müssen. Die M-Blöcke werden häufig verwendet, um ein einzelnes Gerät an einen solchen Verteilerblock anzuschließen. 66er Blöcke sind für den Anschluss von 22 bis 26 AWG-Kupferdraht ausgelegt. Die 66er-Blöcke sind vormontiert mit einer RJ-21-Buchse erhältlich, die eine schnelle Verbindung mit einem 25-poligen Kabel mit männlichem Ende zulässt. Diese Verbindungen werden zwischen dem Block und der Kundenanlage (CPE) hergestellt.

110 Punch-Down-Block

Als aktualisierte Version des 66er-Blocks ist der 110er-Punch-Down-Block das Kernstück des Verbindungsmanagementsystems, das zum Anschluss von Leitungen für Telefonsysteme, Datennetzverkabelung und andere Niederspannungsverkabelungsanwendungen verwendet wird. Der Verdrahtungsblock (Typ 110) ist flammhemmend und aus spritzgegossenem Kunststoff, um die grundlegenden Funktionen zu erfüllen genauso wie die Endverkabelungssystem mit ihm verbunden ist.

Der 110er-Block ist für Volldraht der Stärke 22 bis 26 ausgelegt. Dies ist der Abschluss, der auf dem Cat5e-Patchpanel, dem Cat6-Patchpanel und den RJ-45-Buchsen verwendet wird. Sie werden auch zu Blockabschlüssen in der Größe von kleinen 66er-Blöcken geformt. Das 110er Auflegewerkzeug ist für Bandbreiten von 500 MHz (1 GB/s) oder mehr ausgelegt. 110er-Blöcke eignen sich für AES/EBU-Digitalaudio mit Abtastraten von mehr als 268 KHz sowie für Gigabit-Netzwerke und Analogaudio. Das 110-Typ-Verkabelungsblocksystem verwendet leicht zu montierende Plug-Hop-Schleifen, die einfach neu angeordnet werden können, so dass es eine bequeme Querverbindung zu nicht-professionellen und technischen Personalverwaltungssystemen bietet.

 

Wie man ein Auflegewerkzeug benutzt

Wenn Sie Ethernet-Kabel reparieren oder installieren, müssen Sie zwangsläufig Drähte abschneiden und positionieren. Freiliegende Drähte können gefährlich sein und dazu führen, dass Ihre Verbindungen unterbrochen werden. Ein Auflegewerkzeug ist daher notwendig, um sicherzustellen, dass Ihre Drähte sicher sind, und in der Zwischenzeit helfen, die Drähte in einer einfachen Buchse zu trimmen und einzuschließen. Wie benutzt man also ein Auflegewerkzeug? Befolgen Sie einfach die folgenden Schritte.

Schritt eins: Abisolieren des Kabelmantels

Beachten Sie, dass am Ende des Kabels immer etwa 6 cm (2,5 Zoll) übrig bleiben. Führen Sie das Kabel in die Abisolierzange oder die modulare Crimpzange ein und drehen Sie es ein paar Mal herum. Dann entfernen Sie den Mantel.

Schritt zwei: Trennen Sie die Drähte

Nachdem Sie den Kabelmantel entfernt haben, liegen einige Zentimeter des Kabels frei. Ziehen Sie dann die Adernpaare vorsichtig von der Mitte des Kabels weg, so dass sie sich auffächern. Trennen Sie die Adernpaare, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn verdrehen. Versuchen Sie, die Enden so weit wie möglich zu begradigen, damit sie sich leichter abschließen lassen.

Schritt drei: Drücken Sie die Drähte in den Boden der Buchse

Nehmen Sie die Schutzabdeckung von der Oberseite der Buchse ab und setzen Sie das Kabel in den Block der Buchse ein. Führen Sie jede Ader in ihren eigenen Schlitz ein und achten Sie darauf, dass die Ader der A- oder B-Konfiguration entspricht. Die Leiterdrähte sollten aus der Buchse herausragen.

Hinweis: Überlegen Sie sich, ob Sie sich für das T568A- oder das T568B-Verdrahtungsschema entscheiden. T568B wird immer beliebter, da es sowohl für ältere als auch für neuere Farbcodes verwendet werden kann.

Schritt vier: Schneiden Sie die Drähte ab

Nehmen Sie Ihr Auflegewerkzeug und drücken Sie es auf die Leiterdrähte, um sie zu schneiden. Der abgewinkelte Teil der Klinge sollte die lange, stabile Seite der Buchse berühren. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die abgeschnittenen Drähte bündig mit der Buchse abschließen.

Abschließen der Leiterdrähte

Schritt fünf: Stellen Sie sicher, dass keine zusätzlichen Drähte mehr vorhanden sind

Überprüfen Sie jedes Kabel, um sicherzustellen, dass es nicht seitlich aus der Buchse herausragt. Vergewissern Sie sich auch, dass sich die Kante des Kabelmantels in der Nähe der Basis der Buchse und der gerade fertiggestellten Drähte befindet. Die Drähte sollten sicher sitzen. Wenn Sie bemerken, dass Drähte seitlich überstehen, nehmen Sie einen Drahtschneider und schneiden Sie den Draht vorsichtig ab, so dass er bündig mit der Buchse abschließt.

Schritt sechs: Setzen Sie eine Staubschutzkappe auf die Buchse

Bringen Sie die Staubschutzkappen an, um die Drähte zu schützen. So bleibt die Verbindung sicher und die Drähte werden nicht überlastet. Die Staubschutzkappe lässt sich auch sehr leicht entfernen: Nehmen Sie die Staubschutzkappe einfach mit einem Schlitzschraubendreher ab, den Sie in die Vertiefung an der Seite stecken.

Hinweis: Wenn die Staubschutzkappen nicht wieder auf die Buchse aufgesetzt werden, kann es sein, dass die Drähte nicht richtig festsitzen. Es ist besser, die Kabel noch einmal zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie fest sitzen und abgeschnitten sind.

 

Fazit

Auflegewerkzeuge sind einhändig bedienbare Werkzeuge und ein großartiger Helfer für Ihre Netzwerkverkabelung. Wenn Sie die Schritte genau befolgen, können Sie präzise Abschlüsse vornehmen, um eine zuverlässige Installation der Netzwerkverkabelung zu gewährleisten und eine Menge Zeit beim Abschluss zu sparen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k