Deutsch

SmartNIC: Mehr Leistung für Netzwerke

Veröffentlicht am 26. Jan 2024 by
124

Im heutigen digitalen Zeitalter sind Netzwerkleistung und Datensicherheit entscheidende Herausforderungen für verschiedene Branchen. SmartNIC hat sich als bahnbrechende technologische Innovation herauskristallisiert und dient als Schlüssel für die Verbesserung der Netzwerkleistung und die Erhöhung der Datensicherheit. Dieser Artikel befasst sich mit den Funktionsprinzipien von SmartNIC und seiner wichtigen Rolle in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Was ist eine SmartNIC?

SmartNICs, auch bekannt als Smart Network Interface Cards (NICs), sind programmierbare Beschleuniger, die Netzwerke, Sicherheit und Speicherung im Rechenzentrum optimieren. Durch die Entlastung der Server-CPUs von verschiedenen Aufgaben treffen diese SmartNICs Entscheidungen über die Verarbeitung und Weiterleitung von Datenpaketen, während diese durch das Rechenzentrum fließen.

SmartNIC

 

Die Entwicklungsgeschichte von SmartNIC

1973 stellte Robert Metcalfe eine der ersten Netzwerkkarten vor, die unter dem Namen Ethernet bekannt wurde. 1985 wurde sie zum Industriestandard und revolutionierte die Computervernetzung.

Die Verbindung mehrerer Personal Computer in einem lokalen Netzwerk galt damals als Stand der Technik. Im Folgenden wird die erste Ethernet-NIC von Metcalfe vorgestellt. Seitdem haben sich NICs weiterentwickelt, die zwar grundlegende Netzwerkverbindungen zwischen Computern ermöglichen, denen aber fortgeschrittene Funktionen und Intelligenz fehlen.

SmartNIC

Heutzutage wandeln sich NICs aufgrund der Anforderungen an die Netzwerkleistung allmählich zu SmartNICs, indem sie Netzwerkbeschleuniger verwenden, die Zusammenarbeit von Hardware und Software optimieren, die Flexibilität und Programmierbarkeit erhöhen und optische Kommunikationstechnologie integrieren.

Wie funktioniert eine SmartNIC?

SmartNICs zeichnen sich durch Leistung und Flexibilität aus, dank einer Kombination aus hochspezialisierten Hardwareeinheiten und programmierbaren Kernen. Diese Hardware-Einheiten werden als Beschleuniger bezeichnet, die Kommunikationsaufgaben effizient bewältigen und die Fähigkeiten von CPUs übertreffen. Andere wiederum sind flexible Einheiten, die die Benutzer so programmieren können, dass sie ihren wechselnden Anforderungen gerecht werden und mit den sich entwickelnden Netzwerkprotokollen Schritt halten können.

Diese leistungsstarke Kombination führt dazu, dass SmartNICs ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Anwendungen von SmartNIC

Rechenzentren: Aufgrund von Methoden wie Microservices und Virtualisierung ist die zunehmende Menge an Arbeit, die von den CPUs in Rechenzentren erwartet wird, nicht mehr zu bewältigen. Die SmartNIC kann diese Arbeitslast im Rechenzentrum auslagern und beschleunigen.

Anbieter von Cloud-Diensten: SmartNICs are used by cloud service providers such as telecommunications and media businesses. They run on storage servers, database clusters, and data warehouses.

High-Performance-Computing(HPC): SmartNIC verbessert die Kommunikationseffizienz zwischen Rechenknoten und beschleunigt so wissenschaftliche Berechnungen und groß angelegte parallele Aufgaben.

Spezifische Branchen: Finanzanalysten nutzen SmartNICs mit niedriger Latenz für den Hochfrequenzhandel. Spezialisten für maschinelles Lernen nutzen sie zur Beschleunigung von Big-Data-Analysen.

Kurz gesagt, SmartNICs sind auf dem Vormarsch und spielen eine entscheidende Rolle in verschiedenen Bereichen.

SmartNIC-Kategorien

Die Anbieter verwenden verschiedene Ansätze, um die Intelligenz ihrer SmartNICs zu verbessern, darunter FPGAs (Field-Programmable Gate Arrays), ASICs (Application-Specific Integrated Circuits) oder SoCs (System-on-Chip Designs). Zwischen diesen verschiedenen Implementierungen gibt es verschiedene Kompromisse in Bezug auf Preis/Leistung, einfache Programmierung und Flexibilität.

SmartNIC

 
ASIC-basierte SmartNIC
FPGA-basierte SmartNIC
SoC-basierte SmartNIC
Preis/Leistung
Ausgezeichnete Preisleistung
Gute Leistung, aber teuer
Gute Preisleistung
Einfaches Programmieren
Programmierbar und erweiterbar
Schwierig zu programmieren
Einfaches Programm
Flexibility
Begrenzte Flexibilität
Hohe Flexibilität
Höchste Flexibilität

SmartNICs Produktempfehlung von FS

Mit den SmartNICs von FS können Rechenzentren führende Interconnect-Adapter nutzen, um ihre betriebliche Effizienz zu steigern, die Serverauslastung zu verbessern und die Anwendungsproduktivität zu maximieren, während gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) gesenkt werden.

SmartNIC
Produktion
Datenrate
Host-Schnittstelle
2x 25GSFP28
PCIe 3.0 x 8, ConnectX®-4 Lx
2x 25GSFP28
PCIe 3.0 x 8, ConnectX®-5
1x 100G QSFP28
PCIe 3.0 x 16, ConnectX®-5
2x 100G QSFP28
PCIe 3.0 x 16, ConnectX®-5
2x 100G QSFP28
PCIe 4.0 x 16, ConnectX®-6 Dx

Zusammenfassung

Als intelligenter Beschleuniger von Rechenzentrumsnetzwerken hat SmartNIC großes Potenzial und große Bedeutung. Er kann die Netzwerk-, Sicherheits- und Speichereffizienz von Rechenzentren verbessern und bietet hohe Leistung und Flexibilität für moderne verteilte Anwendungen. Mit den technologischen Fortschritten wird SmartNIC zunehmend zu einer der Schlüsseltechnologien im Bereich der Rechenzentren.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k