Deutsch

Prüfung - Verlust optischer Splitter mit optischem Leistungsmesser & Lichtquelle

Aktualisierung: 14. Sep 2022 by
1.3k

PCL Optishcer Splitter

Optische Splitter werden in der Regel in passiven optischen Netzen (PONs) verwendet, um Glasfasern an einzelne Haushalte oder Unternehmen zu verteilen. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Testen eines optischen Splitters und eines Patchkabels, obwohl beide ein optisches Leistungsmessgerät und eine Lichtquelle zum Testen verwenden. In diesem Tutorial werden wir den Verlusttest von optischen Splittern mit einem optischen Leistungsmessgerät und einer Lichtquelle vorstellen.

Kurze Einführung in optische Splitter

Optische Splitter, einschließlich FBT-Koppler (Fused Biconical Taper) und PLC-Splitter (Planar Lightwave Circuit), sind übliche passive optische Geräte, die das faseroptische Licht in mehrere Teile mit einem bestimmten Verhältnis aufteilen. Ein Splitter mit einem bestimmten Verhältnis von 1x 2 bedeutet zum Beispiel, dass er einen Eingang und zwei Ausgänge hat. Ebenso gibt es 1x 4-Splitter, 1x 8-Splitter, 1x 16-Splitter, 1x 32-Splitter und so weiter. Wenn der Splitter zwei Eingänge und vier Ausgänge hat, wird er als 2x 4-Splitter bezeichnet. Optische Splitter spielen eine wichtige Rolle in FTTH-Netzen (Fiber to the Home), da sie es ermöglichen, dass eine einzige PON-Netzwerkschnittstelle von vielen Kunden gemeinsam genutzt werden kann. Die folgende Abbildung zeigt einen optischen Splitter, der in einem PON-System verwendet wird.

Optical Splitter in PON Network

Verlustspezifikationen für optische Splitter

Die Prüfung der Einfügedämpfung des optischen Splitters ist sehr wichtig, um die Einhaltung der optischen Parameter des hergestellten Splitters gemäß der Spezifikation GR-1209 CORE sicherzustellen. Hier ist eine Tabelle mit typischen Verlusten für Splitter. Der Signalverlust in einem System wird in Dezibel (dB) ausgedrückt, was ein Maß für die Dämpfung der Signalleistung ist.

Splitter-Verhältnis Idealer Verlust / Anschluss (dB) Überschüssdämpfung (dB, max) Typischer Verlust (dB)
1:2 3 1 4
1:4 6 1 7
1:8 9 2 11
1:16 12 3 15
1:32 15 4 19

Anmerkung:

1. Die Überschussdämpfung ist das Verhältnis zwischen der am Eingangsanschluss des Verteilers eingekoppelten optischen Leistung und der an allen Ausgangsanschlüssen gemessenen optischen Gesamtleistung. Er stellt sicher, dass die Gesamtausgangsleistung nie so hoch ist wie die Eingangsleistung.

2. Die Einfügungsdämpfung ist das Verhältnis der an einem bestimmten Eingang des Verteilers abgegebenen optischen Leistung zur optischen Leistung an einem beliebigen Ausgang. Die Einfügungsdämpfung umfasst die Teilungsverluste und die Überschussdämpfung.

Wie testet man den optischen Splitterverlust mit einem optischen Leistungsmesser und einer Lichtquelle?

Bevor wir die Einzelheiten der Prüfung des Verteilerverlusts erörtern, sollten wir eine Tatsache kennen. Die Dämpfung eines Signals durch einen optischen Splitter ist symmetrisch, d. h. sie ist in beiden Richtungen identisch. Unabhängig davon, ob ein optischer Splitter Signale in der Upstream-Richtung kombiniert oder in der Downstream-Richtung aufteilt, führt er immer noch dieselbe Dämpfung in ein optisches Eingangssignal ein. Das Prinzip der Verlustprüfung von optischen Verteilern besteht also darin, die gleichen Richtungen für eine zweiseitige Verlustprüfung zu verwenden.

Nun testen wir den einfachsten optischen 1x 2-Splitter wie in der Abbildung unten dargestellt. Schließen Sie zunächst ein Launch-Referenzkabel an die optische Lichtquelle der richtigen Wellenlänge an (einige Splitter sind wellenlängenabhängig), und kalibrieren Sie dann den Ausgang des Launch-Referenzkabels mit dem optischen Leistungsmesser, um die 0dB-Referenz einzustellen. Verbinden Sie den Ausgang der Lichtquelle mit dem Verteiler, schließen Sie ein Referenzkabel für den Empfangsstart an den Ausgang und das optische Leistungsmessgerät an und messen Sie dann den Verlust.

Splitter1

 

Um den Verlust zum zweiten Anschluss zu testen, bewegen Sie das Referenzkabel für den Empfangsstart zum anderen Anschluss und lesen Sie den Verlust am Messgerät ab. Für die andere Richtung von allen Ausgangsanschlüssen aus sollten wir die Richtung des Tests umkehren.

Splitter2

Für andere optische 1x N-Splitter, z. B. 1x 32-Splitter, kann diese Testmethode ebenfalls verwendet werden. Stellen Sie einfach die Lichtquelle am Eingang auf und verwenden Sie das Leistungsmessgerät und das Referenzkabel, um jeden Ausgangsanschluss der Reihe nach zu testen. Aber für den Upstream müssen wir die Lichtquelle 32 Mal bewegen und die Ergebnisse auf dem Messgerät aufzeichnen.

Wie sieht es also mit dem 2x 2-Splitter aus? In diesem Fall sind manchmal eine Menge Daten betroffen, aber es muss getestet werden. Wir müssten von einem Eingangsport zu den beiden Ausgängen und dann vom anderen Eingangsport zu jedem der beiden Ausgänge testen. Auf die gleiche Weise können wir auch andere 2x N-Splitter testen.

Tipps: Was Sie messen, ist der Verlust des Splitters aufgrund des Teilungsverhältnisses, des überschüssigen Verlusts durch den Herstellungsprozess des Splitters und der Eingangs- und Ausgangsanschlüsse. Der von Ihnen gemessene Verlust ist also der Verlust, den Sie erwarten können, wenn Sie den Splitter an eine Kabelanlage anschließen. Nach der Installation wird der Splitter einfach zu einer Verlustquelle in der Kabelanlage und wird bei der Prüfung der Einfügungsdämpfung als Teil der Dämpfung der Kabelanlage getestet.

Zusammenfassung

Der optische Splitter ist eine sehr wichtige passive optische Komponente, die in der PON-Architektur verwendet wird. Die Prüfung des Verlusts als notwendiges Prüfmittel für optische Splitter kann mit einem optischen Leistungsmesser und einer Lichtquelle durchgeführt werden. Dieses Tutorial veranschaulicht die Details der Verwendung eines optischen Leistungsmessers und einer Lichtquelle zur Prüfung des Verlusts von optischen Splittern. Verwandte Produkte wie hochwertige PLC-Splitter und Testwerkzeuge wie optische Leistungsmesser, Lichtquellen und Testkabel sind in FS erhältlich.

 

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k