Deutsch

Die Rolle des IEEE/ITU/OIF bei der Entwicklung des 100G-Ethernet-Standards

Aktualisierung: 18. Mai 2023 by
520

FS 100G QSFP28 Transceiver

100G-Transceiver spielen eine wichtige Rolle bei 100-Gigabit-Ethernet und optischen Hochleistungsübertragungsnetzen. Als Schlüsselkomponente sind 100G-Transceiver standardisiert, um die Datenrate von 100 Gpbs zu erreichen und Qualität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. IEEE, ITU und OIF sind Standardorganisationen, die sich um die Formulierung von 100G-Ethernet-Standards bemühen. In diesem Artikel wird die Rolle von IEEE/ITU/OIF bei der Standardisierung von 100G-Transceivern und der Definition von 100G-Ethernet-Standards erörtert.

Was ist IEEE/ITU/OIF?

Bevor wir uns mit der Standardisierung von 100G-Transceivern und der Definition von 100G-Ethernet-Standards befassen, sollten wir einen kurzen Blick auf IEEE, ITU bzw. OIF werfen.

IEEE-Standard

Das Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) wurde 1963 vom American Institute of Electrical Engineers (AIEE) und dem American Institute of Radio Engineer (IRE) gegründet. Es hat rund 430.000 Mitglieder in etwa 160 Ländern, um technologische Innovationen und Spitzenleistungen zu fördern. Darüber hinaus nimmt das IEEE über die IEEE Standards Association (IEEE-SA) seine Aufgaben bei der Erstellung und Verwaltung von Standards wahr.

IEEE

IEEE-Standard

ITU-Standard

Die ITU, ursprünglich die Internationalen Fernmeldeunion, ist für Fragen der Informations- und Kommunikationstechnologien zuständig. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt, umfasst die ITU drei Sektoren (ITU-R, ITU-T und ITU-D). Jeder Sektor ist für einen anderen Aspekt der von der Union behandelten Themen zuständig. Die ITU wurde 1865 gegründet und war eine der 15 Sonderorganisationen der Vereinten Nationen. Ihr gehören 193 Mitgliedsstaaten und rund 700 öffentliche und private Einrichtungen an.

ITU

OIF-Standard

Als gemeinnützige Organisation, die 1998 gegründet wurde, ist das Optical Internetworking Forum (OIF) für die Förderung der Entwicklung und Einführung interoperabler Computernetzprodukte und -dienste durch Implementierungsvereinbarungen für optische Netzprodukte, Netzverarbeitungselemente und Komponententechnologien zuständig. Das OIF gründete 2004 die 100G-Arbeitsgruppe und 2014 die 400G-Arbeitsgruppe.

OIF

Wie hilft IEEE/ITU/OIF bei der Definition des 100G-Ethernet-Standards?

Die folgende Abbildung zeigt die gängigste Lösung des 100G-Transceiver-Netzwerks, die hauptsächlich in 100G-Clientseite, 100G-Frame-Mapping und 100G-Leitungsseite unterteilt ist. Dies ist die Grundlage dafür, welche Rolle IEEE, ITU und OIF bei der Standardisierung von 100G-Transceivern und der Definition von 100G-Ethernet-Standards spielen.

100G-Übertragungsarchitektur

Wie bereits erwähnt, sind IEEE, ITU und OIF für die 100G-Clientseite, das 100G-Frame-Mapping bzw. die 100G-Leitungsseite zuständig. Genauer gesagt definiert IEEE die IEEE-Standards für client-seitige Transceiver, ITU die ITU-Standards für Frame Mapping und OIF die OIF-Standards für leitungsseitige Transceiver.

Die Rolle von IEEE/ITU/OIF bei der Definition des 100G-Ethernet-Standards

IEEE vs. ITU vs. OIF: Standards für 100G-Transceiver

Wir haben gelernt, dass IEEE-Standards auf der Clientseite arbeiten, ITU-Standards das Frame Mapping und OIF-Standards die Leitungsseite. Jetzt werden wir uns genauer ansehen, wie IEEE, ITU und OIF eine unterschiedliche Rolle bei der Definition von 100G-Ethernet-Standards spielen.

IEEE-Standards werden auf clientseitige 100G-Transceiver angewandt, die in der Regel im laufenden Betrieb austauschbar sind und für die externen Ports von optischen Transportnetzen (OTN) verwendet werden. Im Allgemeinen bezieht sich die Clientseite auf kurze Entfernungen, von 50 m bis zu 10 km und mit nur einem Transceiver, der an eine Faser angeschlossen ist, so dass kein DWDM erforderlich ist. Obwohl die Übertragungsdistanz relativ kurz ist, erlauben die IEEE-Standards die Verwendung von 100G-Transceivern mit G652-Glasfaserkabel oder Multimode-Glasfaserkabel.

OIF-Standards werden auf leitungsseitige 100G-Transceiver angewendet. WDM, Polarisationsmultiplexing, kohärente Modulation und andere Technologien werden häufig eingesetzt. Die Leitungsseite bezieht sich auf viel längere Übertragungsstrecken von 80 km und verwendet DWDM, so dass jeder Transceiver nur einen Wellenlängenkanal nutzen kann. Obwohl die OIF-Standards den leitungsseitigen 100G-Transceivern eine große Kapazität und eine lange Übertragungsstrecke ermöglichen, sind diese Transceiver relativ teurer als die clientseitigen 100G-Transceiver.

Die ITU-Standards arbeiten an 100G-Frame-Mapping. Es handelt sich dabei um das Mapping von OTUC (Fully standardized Optical Transport Unit) in FlexO (Flexible OTN) Frames. OTUCn basiert auf ITU-T G. 709 und ergänzende Dokumente ermöglichen den Transport von Diensten über 100G hinaus sowie leitungsseitige Transportstrukturen über 1 Tbps hinaus.

Kundenseite & Leitungsseite

Fazit

100G-Transceiver bieten eine ideale Möglichkeit, größere Bandbreiten bei geringeren Kosten pro Bit zu realisieren. IEEE, ITU und OIF sind bestrebt, 100G-Ethernet-Standards zu formulieren. Obwohl sie Standards zu unterschiedlichen Aspekten definieren, spielt jeder von ihnen eine unverzichtbare Rolle bei der schnellen und stetigen Entwicklung moderner optischer Netzwerke, insbesondere bei optischen Transceivern.

Hinweis:

ITU-R: ITU Telecommunication Radiocommunication Sector

ITU-T: ITU Telecommunication Standardization Sector

ITU-D: ITU Telecommunication Development Sector

WTSA: World Telecommunication Standardization Assembly

WCIT: World Conference on International Telecommunications

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.8k