Deutsch

VXLAN: Die Zukunft für Rechenzentrum-Netzwerke

Aktualisierung: 08. Jul 2022 by
2.6k

FS Rechenzentrum-Switches

Die rasante Entwicklung neuer Technologien wie Cloud Computing, Big Data und künstliche Intelligenz veranlasst Rechenzentren heutzutage dazu, Virtualisierungstechnologien einzusetzen und ihre Server zu virtualisieren, um Cloud-Dienste bereitstellen zu können. Herkömmliche VLAN-Verbindungen haben sich als unzureichend erwiesen, um die Anforderungen von Cloud-Rechenzentren an Umfang und Flexibilität zu erfüllen. Daher hat VXLAN die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ist zu einem wichtigen Bestandteil der modernen Netzwerkarchitektur von Rechenzentren geworden.

Was ist VXLAN?

VXLAN (Virtual Extensible Local Area Network) ist eine Overlay-Technologie für die Netzvirtualisierung, die einen logischen Tunnel im IP-Netz einrichtet, um das Layer-2-Netz über ein bestehendes Layer-3-Underlay-Netz zu erweitern. VXLAN verwendet VXLAN-Tunnel-Endpunkte (VTEP), bei denen es sich um End-Hosts, Netzwerk-Switches oder Router handeln kann, um den Layer-2-Verkehr einzukapseln und zu entkapseln.

VXLAN wurde entwickelt, um zuverlässige und skalierbare Netzwerkdienste für Rechenzentren für Managed Service-Kunden bereitzustellen. Und VXLAN ist eine Technologie für den Aufbau von Rechenzentren der nächsten Generation.

VXLAN

Welches Problem wird durch VXLAN gelöst?

VXLAN bietet dieselben Dienste wie VLAN, löst aber die Skalierungsprobleme in Rechenzentrumsnetzwerken, insbesondere in einem großen Layer-2-Netzwerk. Bei der Skalierung von Rechenzentren nimmt die Zahl der Benutzer drastisch zu, so dass eine Isolierung von vielen Benutzern erforderlich ist. Aufgrund seines einzigartigen Designs erfüllt VXLAN auch die Anforderungen eines Rechenzentrums mit mehreren Benutzern. Die spezifischen Funktionen und wichtigen Vorteile von VXLAN sind wie folgt.

  • Reduzieren Sie die Anzahl der von Geräten erlernten MAC-Adressen

Mit Ausnahme von VXLAN-Netzwerk-Edge-Geräten müssen andere Geräte im Netzwerk die MAC-Adressen virtueller Maschinen nicht identifizieren. Dies entlastet die Netzwerkgeräte, insbesondere die Switches im Rechenzentrum, beim Lernen von MAC-Adressen und verbessert die Geräteleistung.

  • Mehr logische Netzwerkisolierung

Mit einer 24-Bit-Segment-ID, dem so genannten VXLAN Network Identifier (VNID), unterstützt VXLAN bis zu 16 Millionen VXLAN-Segmente in einer Verwaltungsdomäne (im Gegensatz zu 4094 VLANs). Die Isolierung und Identifizierung von Benutzern ist nicht mehr begrenzt, so dass Rechenzentren eine große Anzahl von Benutzern aufnehmen können.

  • Aktivieren der VM-Migration in großen Layer-2-Netzwerken

Mithilfe der MAC-in-UDP-Kapselung entkoppelt VXLAN das virtuelle Netzwerk vom physischen Netzwerk und ermöglicht die dynamische Zuweisung von Ressourcen innerhalb oder zwischen Rechenzentren. Dies ermöglicht die Migration virtueller Maschinen in großen Layer-2-Domänen ohne Rücksicht auf die Einschränkungen der Broadcast-Domäne und IP-Adresse im physischen Netzwerk.

VM-Migration

VXLAN zum Aufbau von Rechenzentrumsnetzwerken

Die Entwicklung der Servervirtualisierung und des Cloud Computing sowie die zunehmende Netzwerkkonvergenz haben die Forderung nach schnelleren und effizienteren Rechenzentrumsnetzwerken aufgeworfen. VXLAN, eine fortschrittliche Netzwerkvirtualisierungs-Technologie, kann den Aufbau von Rechenzentrumsnetzwerken effektiv unterstützen.

Verbesserte Netzwerkleistung

16 Millionen VXLAN-Segmente, weit mehr als die 4.094 VLANs, ermöglichen eine massive benutzerübergreifende Isolierung und erlauben es Rechenzentren, eine große Menge an Datenverkehr in der Cloud-Umgebung mit ausreichenden Verbindungen und Kapazitäten zu verarbeiten.

Darüber hinaus sorgt VXLAN für eine durchgängig konsistente Netzwerktopologie, was die Netzwerkkomplexität reduziert und die Netzwerkleistung verbessert. Mithilfe von VXLAN können Rechenzentrumsnetzwerke groß angelegte Implementierungen von Cloud-Services unterstützen und die Anforderungen von Cloud-Rechenzentren erfüllen.

Große Skalierbarkeit im Rechenzentrum

VXLAN in Kombination mit EVPN kann die Möglichkeit zur Erweiterung von Rechenzentrumsnetzwerken erheblich steigern. EVPN-VXLAN ermöglicht sogar die Erweiterung identischer Netzwerke über mehrere Rechenzentren durch ein einziges Overlay, so dass sie sich wie ein einziges verhalten.

Und Hardware-VTEPs minimieren den Latenz-Overhead von VXLAN-Implementierungen, was den Aufbau eines skalierbaren und robusten Rechenzentrumsnetzwerks ohne Leistungseinbußen ermöglicht.

Erhöhung der Netzwerkzuverlässigkeit

Sobald VXLAN die Zugangsebene erreicht hat, verhindert es Netzwerkausfälle und gewährleistet einen unterbrechungsfreien Serverbetrieb. Und der Konfigurationsmodus von VXLAN kann die Möglichkeit, schwerwiegende Fehler zu machen, drastisch reduzieren. Außerdem können Sie alle Änderungen am VXLAN in einem virtuellen Labor testen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Mit diesen Merkmalen trägt VXLAN zur Zuverlässigkeit von Rechenzentrumsnetzwerken bei.

Vereinfachung der Netzwerkverwaltung

VXLAN kann Tunnel verwenden, um virtuelle Layer-2-Netzwerke über mehrere Layer-3-Netzwerke aufzubauen, und virtuelle Maschinen können zwischen verschiedenen Rechenzentren migrieren, was die Bereitstellung virtueller Maschinen flexibler und bequemer macht. Daher vereinfachen VXLAN-Netzwerke die Netzwerkverwaltung und -konfiguration in Rechenzentren erheblich, und VXLAN bietet eine mehrschichtige Netzwerktopologie und hochklassige Sicherheit, die die Bereitstellung und die Einrichtungszeit von Wochen auf wenige Stunden reduzieren kann.

FS VXLAN-Lösungen

FS.com Switches der N-Serie für Rechenzentren wie N5860-48SC und N8560-48BC unterstützen VXLAN und andere fortschrittliche Funktionen, die für eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit von Layer-2/3-Netzwerken in Rechenzentren ausgelegt sind.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k