Deutsch

FS 1HE Rack-Gehäusetypen und Leitfaden zur Auswahl

Aktualisierung: 06. Apr 2023 by
497

Die Verkabelung von Glasfaserleitungen im Rack kann manchmal schwierig sein, da sie zu Kabelstaus und Serviceunterbrechungen führen kann. Dies kann durch ein Rack-Gehäuse verursacht werden, das nicht Ihren Anforderungen entspricht oder einfach nicht für Ihre Umgebung geeignet ist. Daher ist es wichtig, das richtige Gehäuse für das Kabelmanagement zu wählen. Das 1HE-Rack-Gehäuse ist eine der am häufigsten verwendeten Kabelsysteme für das Rack-Kabelmanagement. Es gibt es außerdem in verschiedenen Ausführungen. Aber wie wählt man das richtige aus? Wir werden drei Arten von 1HE-Rack-Gehäusen vorstellen, damit wir Ihnen bei der Auswahl des richtigen Glasfasergehäuses helfen können.

Welche Faktoren sind vor dem Kauf eines 1HE-Rack-Gehäuses zu beachten?

Es gibt einige Schlüsselfaktoren, die Sie beim Kauf eines 1HE-Rack-Gehäuses berücksichtigen sollten. Zum Beispiel die Anzahl der Ports, die von Ihnen bevorzugte Zugänglichkeit und das Budget.

Anforderung an die Anzahl der Ports

Ein 1HE-Rack-Gehäuse kann mit einer unterschiedlichen Anzahl von Ports konfiguriert werden. In der Regel gibt es sie mit 48, 96 und 144 Ports. Je mehr Ports, desto teurer sind sie. Zudem sind 1HE-Rack-Gehäuse mit weniger Ports leichter zugänglich. Beim Kauf sollten Sie auch auf das zukünftige Wachstum achten.

Anforderung an die Zugänglichkeit

Wie wir wissen, ist es ziemlich schwierig, Kabel hinzuzufügen, zu bewegen oder auszutauschen, ohne aktive Glasfaserkabel zu bewegen oder zu stören. Für diese Fälle gibt es herausziehbare Glasfasergehäuse oder Gehäuse mit abnehmbarer Deckplatte. Der herausziehbare Gehäusetyp erleichtert den Zugang, ist aber in der Regel teurer. Gehäuse mit abnehmbarer Deckplatte eignen sich dagegen eher für Situationen, in denen sich das Verkabelungssystem nicht viel verändert.

Budget

Wenn es um das Budget geht, werden Sie wahrscheinlich nach einem 1HE-Rack-Gehäuse suchen, das sowohl preiswert als auch funktional ist. Sie sollten ein 1HE-Rack-Gehäuse kaufen, das die besten Funktionen zum besten Preis bietet.

FS 1HE-Rack-Gehäuse Auswahlhilfe

Wir bieten zwei Arten von 1HE-Rack-Gehäusen an: 1HE herausziehbares FHD-Glasfasergehäuse und 1HE FHD-Glasfasergehäuse mit abnehmbarer Deckplatte.

 

1HE FHD herausziehbares Glasfasergehäuse

Das FS 1HE FHD Glasfasergehäuse ist ein herausziehbares Gehäuse. Im Gegensatz zu gewöhnlichen herausziehbaren Gehäusen ist dieses 1HE-Rackgehäuse mit einer parallelen Schiebeschublade ausgestattet, die das Ziehen und Schieben einfacher und bequemer macht. Es bietet Platz für 4x FHD-Faseradapterplatten oder 4x FHD-MPO-/MTP-Kassetten, die bis zu 96 Fasern auf 1HE Raum aufnehmen können. Darüber hinaus können in dem Gehäuse auch Spleißfächer und Spulen für das Management von überlangen Glasfaserkabeln installiert werden, um gespleißte Glasfaser-Pigtails zu lagern und zu schützen oder die überlangen Glasfaserkabel zu verwalten.

 

1HE Glasfasergehäuse mit abnehmbarer Deckplatte

Dieses 1HE-Rack-Gehäuse mit abnehmbarer Deckplatte beherbergt meist 4x FHD-Faseradapterplatten oder 4x FHD-MPO-/MTP-Kassetten und bietet eine Kapazität von bis zu 96 Fasern. Wie das FHD-Gehäuse ist auch dieses 1HE-Rack-Gehäuse für die Installation von Glasfaser-Spleißkassetten und Spulen für das Management von überlangen Glasfaserkabeln erhältlich.

 

Vergleich der beiden Typen von FS 1HE-Rack-Gehäusen

In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede zwischen den beiden Typen von 1HE-Rack-Gehäusen aufgeführt

  1HE FHD herausziehbares Glasfasergehäuse ohne Inhalt 1HE Glasfasergehäuse mit abnehmbarer Deckplatte ohne Inhalt
Faseranzahl Max.96 Fasern Max.96 Fasern
Gehäuse-Typ Herausziehbar Abnehmbare Deckplatte
Preis 89,00 USD 68,00 USD
Material SPCC (Schwarze Beschichtung) SPCC (Schwarze Beschichtung)
Inhalt FHD MTP-LC-Kassetten, Faseradapterplatten, Faserspleißfächer und Fasermanagementspulen FHD MTP-LC-Kassetten, Faseradapterplatten, Faserspleißfächer und Fasermanagementspulen

Alle oben genannten FS 1HE-Rack-Gehäuse sind für den Versand am selben Tag erhältlich. Falls Sie kein Rack-Glasfasergehäuse finden, das Ihren Anforderungen entspricht, werden auch kundenspezifische Dienstleistungen angeboten. Kontaktieren Sie uns gerne unter www.fs.com oder sales@fs.com.

Verwandte Artikel:

Which Type of Rack Mount Fiber Enclosures Should You Choose?

How to Install Slide-Out Rack Mount Fiber Enclosure

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k