Deutsch

Glasfaserkabel-Typen und deren Installation

Aktualisierung: 07. Aug 2020 by
5.2k

Die Welt von heute ist auf der schnellen Übertragung riesiger Informationsmengen aufgebaut. Und Glasfaserkabel ersetzen zunehmend Kupferdrähte als besseres Mittel zur Datenübertragung. Es gibt verschiedene Arten von Glasfaserkabeln, die üblicherweise verwendet werden und in Innenräumen oder im Freien mit unterschiedlichen Installationsverfahren verlegt werden können. In dem heutigen Artikel wird eine Einführung in Glasfaserkabeltypen und Glasfaserkabel-Installationsprozesse gegeben.

 

Im Inneren eines Glasfaserkabels

Ein Glasfaserkabel besteht aus dem Kern, dem Mantel, der Beschichtung, den Verstärkungsfasern und dem Kabelmantel, wobei der Kern und der Mantel die beiden Hauptelemente sind. Der Kern ist der Lichtübertragungsbereich der Faser. Die Umhüllung ist die Schicht, die den Kern vollständig umgibt. Um die Verkleidung herum befindet sich in der Regel eine weitere Schicht, die als Coating bezeichnet wird.

The Internal Construction of an Optical Fiber.jpg

Abbildung 1: Der innere Aufbau einer optischen Faser

Glas und Kunststoff sind die Hauptmaterialien für optische Fasern. Der Kern von Lichtleitfasern kann aus Kunststoff sein (wird für sehr kurze Entfernungen verwendet), die meisten sind jedoch aus Glas hergestellt. Und Glasfaserkabel werden aus Siliziumdioxid hergestellt, das in reiner Form einen sehr geringen Verlust im Infrarotbereich des optischen Spektrums aufweist. Glasfaserkabel, die für größere Entfernungen, sehr leistungsstarke Datennetzwerke und Telekommunikation entwickelt wurden, verwenden Licht zur Übertragung von Informationen, während der Kupferdraht Strom verwendet.

 

Glasfaserkabel-Typen nach Anwendung

Wir haben in der Vergangenheit viel über Glasfaserkabeltypen aus der Perspektive des Fasermodus oder des Materials gesprochen. Heute geben wir Ihnen einen Einblick in die Glasfaserkabeltypen aus der Perspektive ihrer Anwendungen. Je nach den Orten, an denen Glasfaserkabel verlegt werden, lassen sie sich in Glasfaserkabel für den Innenbereich und Glasfaserkabel für den Außenbereich unterteilen.

Glasfaserkabel für den Innenbereich

Für Glasfaserkabel, die für Innenräume ausgelegt sind, sind sie im Allgemeinen vielseitig, bequem und relativ kostengünstig. Diese Kabel findet man häufig in Gebäuden, Büros und Wohnungen. Obwohl Glasfaserkabel für Innenräume im Vergleich zu den im Freien verwendeten Glasfaserkabeln einer geringeren Temperatur- und mechanischen Belastung ausgesetzt werden können, ist das Hauptmerkmal von Glasfaserkabeln für Innenräume die Feuerbeständigkeit.

Indoor multi-fiber breakout cable.jpg

Abbildung 2: Indoor-Multifaser-Breakoutkabel

Glasfaserkabel für den Außenbereich

Es gibt verschiedene Arten von Glasfaserkabeln für Außenanwendungen, z.B. unterirdische Glasfaserkabel, direkt erdverlegte Glasfaserkabel und Glasfaserkabel in der Luft, die sich alle in Design und Eigenschaften unterscheiden.

Glasfaserkabel für unterirdische Verlegung

Glasfaserkabel im Untergrund werden in der Regel in ein unterirdisches Rohr gezogen, das in der Regel 1 bis 2 Meter tief vergraben ist, um die Möglichkeit des unbeabsichtigten Ausbaggerns zu verringern. Bei der Konstruktion der Außenkabel werden Schmiermittel hinzugefügt, um die Reibung bei hoher Zugspannung zu verringern. Weitere Informationen zur Installation von Erdkabeln finden Sie in diesem Beitrag: Unterirdische Installation von Glasfaserkabeln.

Direkt erdverlegte Glasfaserkabel

Direkt erdverlegte Kabel werden wie unterirdische Kabel unter der Erde verlegt, jedoch ohne Rohrleitung. Daher müssen diese Kabel Staub, Druck oder dem Kauen von Nagetieren widerstehen können. Im Vergleich zu den unterirdischen Kabeln mit Leitungen sind direkt erdverlegte Kabel solider.

Glasfaser-Freileitungen

Glasfaser-Freileitungen werden an Masten oder Pylonen verlegt oder an Gebäuden montiert. Die Einsatzumgebung schützt die Freileitungen vor von Menschen verursachten Schäden oder Diebstahl, erhöht jedoch das Risiko, durch natürliche Elemente wie Sturm, Wind und Eis zerstört zu werden. Im Tutorial für Freileitungen werden Informationen zu den Glasfaserkabeltypen und Tipps zur Installation von Antennenkabeln behandelt.

Untersee-/Unterwasser-Faserkabel

Wie der Name schon sagt, müssen die Untersee- oder Unterwasserkabel einen Schutz gegen Wasser und Feuchtigkeit aufweisen, der sich aus den spezifischen Außenbedingungen ergibt, in denen sie verlegt werden. Wenn man diesen Faktor berücksichtigt, werden die meisten Unterwasserkabel heute mit einem Gel oder absorbierenden Pulver oder Band hergestellt, was im Allgemeinen für lose Rohre oder Flachbandkabel gilt.

Obwohl Innenkabel und Glasfaserkabel für den Außenbereich so viele Unterschiede aufweisen, gibt es heutzutage einige Kabel, die sowohl für Innen- als auch für Außenanwendungen geeignet sind, die für die strenge Umgebung im Außenbereich ausgelegt sind, aber auch die Anforderungen an die Flammenbeständigkeit in Innenräumen erfüllen.

Indoor-outdoor fiber cable assembly.jpg

Abbildung 3: Glasfaserkabel für den Innen- und Außenbereich

 

Installation von Glasfaserkabeln

Aufgrund der hohen Bandbreite, der geringen Verlustleistung, des geringen Gewichts usw. sind Glasfaserkabel bei den Netzwerkdienstleistern sehr beliebt und werden heute häufig für die Netzwerkverkabelung eingesetzt. Obwohl es so viele Vorteile gibt, bedeutet das nicht, dass die Installation von Glasfaserkabeln keine Sorgfalt erfordert. Da in diesem Beitrag Tipps für die Installation von Glasfaserkabeln die wichtigsten Tipps für die Installation aufgeführt wurden, werden im nächsten Teil einige gezielte Ratschläge für die Installation an verschiedenen Stellen gegeben, z. B. für die Verlegung in Kabelkanälen, über Decken und unter Böden, in Kabelkanälen und Steigleitungen.

Fiber optic cable installation.png

Abbildung 4: Installation von Glasfaserkabeln

Kabelkanal-Verkabelung

Kabelkanäle können im Innenbereich in Wänden oder Decken und im Außenbereich insbesondere für Erdkabel verwendet werden. Die Installation von Rohrleitungen ist unflexibel, da es sehr schwierig ist, Verschiebungen, Hinzufügungen und Änderungen vorzunehmen. Beim Einziehen des Kabels in die Rohrleitung sollten alle Übergangsstellen glatt gehalten werden. Versuchen Sie, ein zusätzliches Stück Rohr außerhalb des Übergangs zu belassen, damit das Kabel nicht auf einer scharfen Kante liegen bleibt. Oder Sie können einen Innenkanal oder ein flexibles Rohr verwenden, um Kabel vor Beschädigung zu schützen. Detailliertere Informationen finden Sie unter Kanalinstallation von Glasfaserkabeln.

Hinweis: Der Innenradius von Rohrbögen sollte mindestens das 10-fache des Kabeldurchmessers betragen. Leitungsverläufe sollten auf 100 Fuß begrenzt sein, mit nicht mehr als zwei 90-Grad-Kurven zwischen Zugpunkten oder Kästen.

Verkabelung von abgehängten Decken und Hohlraumböden

Der Einbau in abgehängte Decken oder Doppelböden dürfte am einfachsten sein. Abgehängte Decken bestehen aus Paneelen mit geringem Gewicht, die von einem an der Decke befestigten System von Metallrahmen oder -gittern getragen werden. In der Regel lassen sich diese Platten leicht vom Gitter wegbewegen, wenn sie nach oben geschoben werden. Dann kann mehr Platz für die Installation anderer Geräte gelassen werden. Glasfaserkabel in diesen Räumen sollten gut unterstützt und organisiert werden. Es wird empfohlen, einige Hilfsmittel zur einfachen Verwaltung von Glasfaserkabeln wie Ablagen, J-Haken und Kabelbinder zu verwenden.

Verlegung in Kabelrinnen

Kabelrinnen oder Leiterablagen bieten einen bequemen, sicheren und effizienten Ort für die Installation von Glasfaserkabeln. Schalen können in Decken, unter Böden und in Steigschächten installiert werden. Schalen können eine gute Stütze und einen gewissen Schutz für Kabel bieten. Sie sollten aber trotzdem beachten, dass auch Kabel unter Spannung beeinträchtigt werden können. Vermeiden Sie beim Verlegen der Faserkabel in den Rinnen so viel Spannung, Quetschung und Biegung wie möglich. Achten Sie darauf, dass die Verkabelungswege von scharfen Kurven, Hindernissen (manchmal von anderen Kabeln) und rauen Oberflächen entfernt sind. Versuchen Sie, keine Kabel unter oder zwischen schwereren Kabeln oder mehreren Kabeln zu ziehen, die eine enorme Belastung verursachen können. Das gilt auch für das Verschieben und Hinzufügen von Glasfaserkabeln. Vergessen Sie nicht, das Kabel mit Kabelbindern an der Wanne zu befestigen, um Beschädigungen während des Wechsels zu vermeiden, und tun Sie dies alle drei Meter.

Verkabelung von Steigleitungen

Verwenden Sie für die vertikale Verkabelung in Steigleitungen nach Möglichkeit mindestens das Kabel mit OFNR-Rating. Wenn Sie Kabel vertikal ziehen, verwenden Sie eine Vorrichtung, um das Kabel abzustützen, ohne den Kern zu quetschen. Die Kabel sollten mit Kabelbindern im Kabelschrank befestigt werden. Und beginnen Sie die Installation von oben, was den Vergleich mit dem Ziehen des Kabels aus der entgegengesetzten Richtung erleichtert. Möglicherweise sind die Handhabungsverfahren von Glasfaserkabeln verschiedener Hersteller unterschiedlich. Folgen Sie also in erster Linie den Anweisungen des Herstellers.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k