Deutsch

Vollständiger Leitfaden zur FS Enterprise WiFi-Lösung

Aktualisierung: 04. Aug 2023 by
437

Mit der steigenden Nachfrage nach nahtlosem WiFi-Zugang in Unternehmensbüros sehen sich immer mehr Unternehmen gezwungen, ihre Unternehmensnetzwerke umzubauen, um die schnell wachsende Nachfrage nach drahtlosen Verbindungen zu erfüllen. Daher müssen sie über den Aufbau eigener drahtloser Unternehmensnetzwerke nachdenken, um Mitarbeiter, Kunden und Gäste dabei zu unterstützen, ungehindert auf das Internet zuzugreifen und von überall aus zu arbeiten, indem sie unbegrenzte Konnektivität und Abdeckung am gesamten Arbeitsplatz bieten.

Was ist Enterprise WiFi?

Enterprise WiFi ist ein drahtloses Netzwerk auf Unternehmensklasse, das nahtlose und sichere Verbindungen an allen physischen Standorten eines Unternehmens bietet. Enterprise WiFi zielt darauf ab, die bestmögliche Verbindung und Erfahrung für Unternehmen und Kunden zu bieten. Zudem bietet Enterprise WiFi mehr Sicherheit, skalierbare Verwaltungsoptionen und eine höhere Zuverlässigkeit als WiFi für Privatkunden.

Was sind die Vorteile von Enterprise WiFi?

Enterprise WiFi ermöglicht:

  • mehr Mobilität für die Mitarbeiter, da sie von überall im Unternehmen auf das WiFi zugreifen können, anstatt an einen Schreibtisch oder Arbeitsplatz gebunden zu sein.

  • eine Senkung der Konnektivitätskosten durch die Bereitstellung eines schnellen Internets ohne die Notwendigkeit, separate Anschlüsse für jeden Arbeitsplatz zu installieren, zu warten und zu aktualisieren.

  • den Zugang zum Internet mit dem eigenen Gerät des Mitarbeiters, z. B. Laptop, Smartphone oder Tablet.

  • die Nutzung des Internets der Dinge (IoT), da angeschlossene Geräte leichter mit dem Netzwerk kommunizieren können.

Schwierigkeiten und Herausforderungen für Enterprise WiFi-Netzwerke

Enterprise WiFi-Netzwerke erfordern eine hohe Bandbreite und geringe Latenzzeiten

Das Enterprise WiFi hat sich vom kabelgebundenen Netzwerk zum vollständig drahtlosen Büronetzwerk entwickelt. Mit einer One-Stop-Office-Plattform, die Instant Messaging, E-Mail, Videokonferenzen und Genehmigungsdienste integriert, können mehr und mehr Aufgaben auf mobilen Geräten jederzeit und überall erledigt werden. Mobile und Cloud-basierte Netzwerke können Unternehmen dabei helfen, die Auswirkungen von weiten Entfernungen zu begrenzen und kollaborative Büros einzurichten. Insbesondere mit dem Aufkommen von Technologien wie 4K-Telepräsenzkonferenzen können Menschen von verschiedenen Standorten aus an demselben Projekt teilnehmen, und Teammitglieder können jederzeit und überall Telepräsenzkonferenzen abhalten. 4K-Videokonferenzen sind klar und flüssig und bieten im Allgemeinen das gleiche Erlebnis wie persönliche Besprechungen. Aus diesem Grund stellt die Standardisierung der drahtlosen Bürodienste immer höhere Anforderungen an eine hohe Bandbreite und niedrige Latenzzeiten.

Es ist notwendig, die Effizienz des drahtlosen Betriebs und der Wartung im Büro zu verbessern

Ein stabiles Netzwerk erfordert eine schnelle Reaktion auf Ausfälle und gleichzeitig kontinuierliche und umfangreiche Investitionen. Herkömmliche Netzverwaltungssoftware ist jedoch nicht in der Lage, komplexe Probleme der Netzoptimierung und Fehlersuche zu lösen. So erfordert die herkömmliche Netzwerkoptimierung beispielsweise, dass Fachleute vor Ort sind und den gesamten Prozess des Testens, Beobachtens, Analysierens und Anpassens ständig wiederholen. Der gesamte Optimierungszyklus ist lang und ineffizient. Ein weiteres Problem ist die Fehlersuche bei der Wartung und Instandhaltung drahtloser Netzwerke. Einerseits ist es aufgrund der Unsicherheit der drahtlosen Funkfrequenzumgebung schwierig, den Fehler zu bestimmen und zu reproduzieren, andererseits kann das Gerät den Verlauf nicht lokal speichern, was die Fehlersuche weiter erschwert.

Die Sicherheit des Enterprise WiFis sollte in Frage gestellt werden

Enterprise WiFi ist anfälliger für Sicherheitsprobleme und erfordert große Aufmerksamkeit bei der Festlegung von Richtlinien und der Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen. Die Einführung der IEEE 802.11-Standards hat viele Sicherheitsfragen für drahtlose Unternehmenslösungen aufgeworfen. Die neuesten Sicherheitsstandards der Branche, IEEE 802.11i/WPA2, befassen sich mit diesen Problemen, wie z. B. Firewalls, die zur Überprüfung der Authentizität empfangener Nachrichten eingesetzt werden; Intranet-Filterung von geroutetem Datenverkehr und Internetzwerk-Datenverkehr wird durch drahtlose Erkennungssysteme für unbefugte Zugriffe (Intrusion Detection Systems) bereitgestellt. Zudem ermöglichen drahtlose Systeme eine gründlichere Erkennung und Meldung einer breiten Palette verdächtiger Aktionen.

FS Enterprise Wireless Lösung und Besonderheiten

Welche Art von Lösung kann die Anforderungen eines Enterprise WiFis erfüllen? Hier bieten wir eine vollständige Lösung an, einschließlich der Netzwerktopologie, Produktfunktionen und Parameter.

FS Enterprise WiFi-Lösung

Tipps für den Einsatz dieser Netzwerktopologie:

  • Großraumbüro: Wird unterteilt in hochdichte Büros und normale Büros. In hochdichten Büros werden hauptsächlich drahtlose Lösungen benutzt, während in normalen Büros hauptsächlich kabelgebundene Lösungen benutzt werden.

  • Hochdichte Büros: Die WiFi-Zugangspunkte werden in einem gleichseitigen Dreieck aufgestellt. Es wird empfohlen, FS AP-N635 (Wi-Fi 6E) für die Deckeninstallation in einem Abstand von 10 bis 12 Metern zu verwenden. Ein einziger AP unterstützt den Zugang von 150 Edngeräten.

  • Gewöhnliche Büros: Die WiFi-Zugangspunkte werden in einem gleichseitigen Dreieck aufgestellt. Es wird empfohlen, den FS AP-N515 in einem Abstand von 15 bis 20 Metern an der Decke zu installieren. Ein einzelner AP unterstützt den Zugang von 80 Endgeräten.

  • - Für hohle Glaswände auf beiden Seiten wird empfohlen, dass der Abstand zwischen dem WiFi-Zugangspunkt und der Wand größer als 3 m sein sollte. Aufgrund des Mangels an verfügbaren 2,4G-Kanälen müssen einige 2,4G-Funkgeräte ausgeschaltet werden, um Gleichkanalstörungen zu reduzieren. Mit Airware können Sie die Kanaloptimierung in Szenarien mit hoher Funkdichte mit einem Klick durchführen.

Was sind die wichtigsten Vorteile dieser Lösung?

    • Wi-Fi 6E verbessert die Leistung von Endgeräten erheblich und schafft problemlos hochdichte Büroszenarien

Wi-Fi 6E fügt ein 6-GHz-Frequenzband und 1200-MHz-Spektrumressourcen hinzu. Im Vergleich zu den 2,4G- und 5G-Frequenzbandressourcen des herkömmlichen Wi-Fi 6 verfügt Wi-Fi 6E über zusätzliche 6G-Frequenzbandressourcen (5925 MHz~7125 MHz). Zusätzlich hat sich die Gesamtkanalkapazität mehr als verdoppelt. Wi-Fi 6E sorgt für eine Reduzierung der Kanalüberlastungen und verbessert die gleichzeitige Nutzung.

Die Spitzenrate ist im Vergleich zu Wi-Fi 6 doppelt, da Wi-Fi 6E den Kanal mit einer Bandbreite von 160 MHz völlig nutzt. Es ist eine hervorragende Lösung für Anwendungen mit hoher Bandbreite, und hochauflösende Videokonferenzen sind nun reibungslos möglich.

Die Latenzzeit von Wi-Fi 6E ist mit einer ultraniedrigen Latenz von weniger als 3 ms deutlich reduziert. Die Latenzreduzierung in dichten Szenarios ist mehr als 8-mal so hoch wie bei Wi-Fi 6. So wird das Erlebnis von AR/VR-Anwendungen erheblich verbessert.

    • Verbesserte flexible mobile Büroerfahrung

Bei dieser Lösung wird die Netzwerkhardware lokal im Unternehmen eingesetzt, und die Netzwerkmanagementfunktion wird auf die Cloud-Plattform Airware verlagert. Lokale, unabhängige Netzwerkgeräte können über das Internet mit Airware verbunden werden, um wichtige Verwaltungsvorgänge wie Überwachung, Fehlerbehebung, Tuning, Analyse und Netzwerkoptimierung durchzuführen. Der Administrator kann das Netzwerk über die Webseite von jedem beliebigen Standort aus zentral verwalten.

Welches Produkt sollte ich für den Aufbau des WiFi-Netzwerks im Hotel wählen?

Nachfolgend eine Liste von FS-Geräten als Referenz:

  Modell Kurze Übersicht
Airware Airware Cloud Eine Cloud-basierte, skalierbare Netzwerkplattform
Wireless Access Point AP-N505 Cloud Managed Wi-Fi 6 802.11ax 3000 Mbps Access Point für Innenbereiche, 2x2 MU-MIMO Dual-Band
AP-N515 Cloud Managed Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps Access Point für Innenbereiche, 4x4 MU-MIMO Dual-Band
Wireless Controller AC-224AP 802.11ax Wireless LAN Controller mit 6 Gigabit Ethernet (GbE) Ports, Verwaltung von bis zu 224 Wi-Fi 6 APs
PoE+-Switch S5860-24XB-U 24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, mit 4 x 25Gb SFP28, Stackable
10G-Switch S5860-20SQ 24-Port Ethernet L3 Switch, 20 x 10Gb SFP+, mit 4 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, Stackable, Broadcom Chip
Sicherheits-Gateway SG-5110 All-in-One Multi-WAN Sicherheits-Gateway mit 8 Gigabit Ethernet (GbE) Ports, 1x SFP, 1x SFP+

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k