Deutsch

Optimales Wi-Fi im Freien: Einrichtung der FS Lösung für Wi-Fi in Außenbereichen

Aktualisierung: 02. Aug 2023 by
432

Obwohl drahtlose Netzwerke für den Außenbereich viele ähnliche Grundprinzipien wie drahtlose Netzwerke für Innenräume aufweisen, enthalten sie auch einige sehr spezifische Aspekte, durch die sie sich grundlegend unterscheiden und ihre Einrichtung oft schwieriger machen.

Mit der steigenden Nachfrage der Endnutzer nach sicherem Zugang zu jeder Zeit und von jedem Ort aus nimmt die Bedeutung von drahtlosen Outdoor-Netzwerken stetig zu. Für Unternehmen, die einen WiFi-Zugang im Außenbereich benötigen, kann der Einsatz des richtigen Systems die Produktivität und die Zufriedenheit der Benutzer verbessern.

Die größten Schwierigkeiten bei der Einrichtung von Wi-Fi in Außenbereichen

  • Komplexe Außenumgebung und großer Abdeckungsbereich: Die Installation im Freien stellt den Planer und Installateur (auch: „network designer and installer“, Abk.: „NDI“) von Netzwerken vor Ort vor ganz eigene Herausforderungen, da bei der Installation in Außenbereichen andere Aspekte zu berücksichtigen sind als bei der Installation von Netzwerken in Gebäuden. NDI müssen den physischen Schutz der Geräte, den Schutz vor Witterungseinflüssen und extremen Temperaturen, die Ästhetik, den Blitzschutz und die Installationskosten berücksichtigen, die oft viel höher sind als bei Installationen in Gebäuden. In vielen Fällen werden NDI die Installation von Access Points an den Wänden oder Dächern von Gebäuden, an Lichtmasten im Freien oder sogar auf dem Boden in Erwägung ziehen. Die korrekte Planung der Verteilung der APs , ist hier also äußerst wichtig.

  • Große Anzahl mobiler Zugriffe: Immer mehr mobile Endgeräte greifen auf Wi-Fi zu, was die Nachfrage nach Bandbreite steigert.

  • Schwierige Verwaltung und O&M: Die Außenumgebung ist komplex, und Betriebs- und Wartungsarbeiten (O&M) wie Überwachung und Fehlerbehebung sind schwierig umzusetzen.

Worauf bei der Einrichtung von Wi-Fi in Außenbereichen zu achten ist?

Außenumgebung: Die Außenumgebung ist immer der erste Punkt, der berücksichtigt werden muss, da gewöhnliche Extender oder Router in der rauen Außenumgebung leicht beschädigt werden oder ausfallen können.

Drahtlose Reichweite:Diese Geräte müssen ein reibungsloses Wi-Fi in allen benötigten Außenbereiche bieten.

Installationsmethode:Die Geräte müssen einfach zu installieren sein. Insbesondere PoE spielt hier eine wichtige Rolle, da so Daten und Strom über nur ein Ethernet-Kabel übertragen werden.

Verwaltung: Die zentrale Verwaltung ist sehr vorteilhaft für die Wartung, wenn Sie mehrere Acess Points in Außenbereichen einsetzen müssen.

Geschwindigkeit des Wi-Fis:Ein stabiles Wi-Fi ohne Pufferung ist wichtig, auch wenn Dutzende von Clients mit dem Netzwerk verbunden sein sollten.

FS Lösungen für Wi-Fi in Außenbereichen und deren Besonderheiten

Welche Art von Lösung kann die Anforderungen eines WiFi-Netzwerks in Außenbereichen erfüllen? Hier bieten wir eine vollständige Lösung, einschließlich der Netzwerktopologie, Produktfunktionen und Parameter.

FS Lösungen für Wi-Fi in Außenbereichen

Tipps für den Einsatz dieser Netzwerktopologie:

  • 1. Plätze und Parks: Es wird ein direktionaler AP-T567 verwendet, der alle 30–50 m an der Wand oder an einem Mast installiert wird. Die Höhe liegt bei 3–5 m über dem Boden. Die Reichweite des APs beträgt 120 m und zusätzliche APs sollten nach 150 m in Betracht gezogen werden. Je nach den Erfordernissen des Aufstellungsortes kann der Neigungswinkel des Geräts so eingestellt werden, dass die Richtung der Antennenabdeckung mit der Richtung des Platzes übereinstimmt. Eine andere Möglichkeit wäre die Installation der omnidirektionalen AP-T565 von FS alle 150 m, gleichmäßig verteilt in einem Dreieck in der Mitte des Standorts.

  • 2. Straße: Der FS AP-T567 wird alle 120 m an der Wand oder an einem Mast am Straßenrand installiert. Die Höhe beträgt 3–5 m über dem Boden. Durch Einstellen des Neigungswinkels des Geräts kann es schräg zur Straßenseite ausgerichtet werden werden.

  • 3. Landschaften und Dörfer: Der FS AP-T567 wird an Lichtmasten/Strommasten installiert. Die Installationshöhe beträgt 3–5 m über dem Boden. Die Simulation der Abdeckung wird entsprechend der tatsächlichen geografischen Umgebung durchgeführt, und für die Vorplanung kann ein geologisches Cloud-Modell verwendet werden. Für Orte, an denen optische Kabel verlegt werden können, wie z. B. bei Flüssen, können Brückenleitungen verwendet werden.

Schaubild der Szene

Was sind die Vorteile dieser Lösung?

    • Vollständige drahtlose Netzwerkabdeckung in komplexen Außenumgebungen

Die WiFi-Lösung von FS für Außenbereiche eignet sich für komplexe Außenumgebungen, um eine WiFi-Abdeckung zu erreichen, insbesondere dort, wo keine optischen Kabel verlegt werden können.

    • Einfache Installation und Fehlerbehebung, hohe Baueffizienz

Integrierte Antenne und Blitzschutz, wodurch das Anschließen der APs an eine extra Blitzschutzvorrichtung und eine Antenne überflüssig wird, was die Baueffizienz des Projekts erheblich verbessert.

Externe verstellbare Aufhängung, wobei der AP-T567 -60°~60° horizontal und -60°~90° vertikal geneigt werden kann, was die Optimierung der Richtungsabdeckung des drahtlosen Netzwerks erleichtert. Der AP-T565 hat eine eingebaute Hochleistungs-Rundstrahlantenne, 360°-Abdeckung und ein weitreichendes Signal ohne tote Winkel.

Der AP-T567 unterstützt drahtlose AP-Überbrückung in Außenbereichen, die maximale drahtlose Überbrückungsdistanz beträgt 3000 m und die maximale Überbrückungsfähigkeit beträgt 5 Hop.

-

    • Zugriff auf die einheitliche Airware-Cloud-Management-Platform zur Verbesserung der O&M-Effizienz

Zugriff auf die einheitliche Airware-Cloud-Management-Platform zur Verbesserung der O&M-Effizienz Cloud Collaborative Dynamic Security Active Defense basierend auf drahtlosen Funkfrequenzen. Ein visuelles O&M ermöglicht intelligente Netzwerkoptimierung und Fehlerbehebung auf Expertenniveau. Die einheitliche O&M-Managementplattform sorgt für eine einheitliche Überwachung und Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerkgeräten und wichtigen Verbindungen.

Welches Produkt sollte ich für den Aufbau des WiFi-Netzwerks im Hotel wählen?

Nachfolgend eine Liste von FS-Geräten als Referenz:

Produktklassifizierung Modell Kurze Übersicht
Airware Airware Cloud Eine Cloud-basierte, skalierbare Netzwerkplattform
Access Point für Außenbereiche

AP-T565 Cloud Managed Wi-Fi 6 802.11ax 2975 Mbps Access Point für Innenbereiche, 2x2 MU-MIMO Dual-Band
AP-T567 Cloud Managed Wi-Fi 6 802.11ax 2400 Mbps Access Point für Außenbereiche, 2x2 MU-MIMO Dual-Band, eingebaute RIchtantenne
Access Point für Innenbereiche AP-N515 Cloud Managed Wi-Fi 6 802.11ax 5375 Mbps Access Point für Innenbereiche, 4x4 MU-MIMO Dua-Band
Wireless Controller AC-7072 802.11ax Wireless LAN Controller mit 8 Gigabit Combo Ports, 4x 10 Gb SFP+
PoE+-Switch S3410-24TS-P 24-Port Gigabit Ethernet L2+ PoE+ Switch, 24x PoE+ Ports @740W, mit 2x 10Gb SFP+ Uplinks und 2x Combo SFP Ports, Broadcom Chip
S5860-24XB-U 24-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 24 x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 x 10Gb SFP+, mit 4 x 25Gb SFP28, Stackable
Core-Switch S5860-20SQ 24-Port Ethernet L3 Switch, 20 x 10Gb SFP+, mit 4x 25Gb SFP28 and 2x 40Gb QSFP+, Stackable, Broadcom Chip
Sicherheits-Gateway SG-5110 All-in-One Multi-WAN Sicherheits-Gateway mit 8 Gigabit Ethernet (GbE) Ports, 1x SFP, 1x SFP+

Häufig gestellte Fragen über die Wireless Access Points für Außenbereiche von FS

F1: Auf der Website gibt es zwei Arten von Antennen: Richtantennen und Rundstrahlantennen. Worin liegt der Unterschied?

A: Das Signal der Rundstrahlantenne wird in einem großen Winkel nach vorne abgestrahlt, um den Bereich abzudecken; das Signal der Richtantenne ist in einem kleinen Winkel nach vorne gerichtet, um die Entfernung abzudecken.

F2: Was sind die Eigenschaften von Rundstrahlantennen? In welchen Situationen kann man sie einsetzen?

A: Eine Rundstrahlantenne, d. h. eine gleichmäßige 360°-Strahlung auf der horizontalen Ebene, wird gemeinhin als ungerichtet bezeichnet. Rundstrahlantennen haben eine weitwinklige Ausbreitung des Signals, um eine große Fläche abzudecken. Für den Fall, dass mehrere Standorte versorgt werden müssen und diese Standorte in verschiedenen Richtungen des APs verteilt sind, ist ein Access Point mit einer Rundstrahlantenne geeignet.

F3: Wie wasser- und staubdicht ist dieser AP? Ist es möglich, ihn in einer etwas staubigen Fabrik einzusetzen?

A: Die Wasser- und Staubdichtigkeitsklasse ist IP68, d. h. hochgradig wasserdicht, staubdicht und blitzsicher, speziell entwickelt für raue Umgebungen. Er kann effektiv Staub widerstehen und kann natürlich auch in staubigen Fabriken eingesetzt werden.

F4: Kann ich den AP in meinem Garten installieren? Manchmal gibt es kein Signal, wenn ich eine Party im Hinterhof veranstalte.

A: Natürlich. Es handelt sich um einen Access Point, der speziell für den Einsatz in Außenbereichen entwickelt wurde. Er kann sich mit mehreren Geräten gleichzeitig verbinden, und der Abdeckungsradius kann bis zu 100 m betragen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k