Deutsch

Auswahltipps für FS 24 Port Gigabit Switches

Aktualisierung: 13. Nov 2021 by
1.5k

Derzeit ist Gigabit die beliebteste Schnittstellengeschwindigkeit für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), insbesondere in einer preissensiblen Umgebung, obwohl auch 10-Gigabit-Ethernet weit verbreitet ist. Netzwerkmanager haben durch den Einsatz von Gigabit-Ethernet-Switches am Rande der großen professionellen Netzwerke große Vorteile erzielt. Unter den verschiedenen Gigabit-Ethernet-Switches auf dem Markt gilt der Gigabit-Switch mit 24 Ports als optimale Lösung für die Abwicklung des Datenverkehrs, die eine hohe Skalierbarkeit bietet. Wie wählen Sie also einen geeigneten 24 Port Gigabit Switch aus? Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden für die Auswahl der FS 24 Port Gigabit Switches.

Warum benötigen Sie einen Gigabit-Switch mit 24 Ports?

In Computernetzwerken trägt ein 24 Port Gigabit Switch dazu bei, den Datenverkehr in Ihrem Unternehmen mit größerer Leichtigkeit und höherer Geschwindigkeit in das gemeinsame Netzwerk zu leiten. Er verbindet mehrere Geräte wie Computer, Server oder Spielesysteme mit einem LAN (Local Area Network) und ermöglicht es Geräten wie 4K-HDTVs und DVRs, sich direkt mit dem Internet zu verbinden, ohne auf Wi-Fi angewiesen zu sein. Mit schnellen und stabilen Datenübertragungen kann der 24 Port Gigabit Switch Ihre LAN-Geschwindigkeit erhöhen und die Netzwerkkapazität einfach und effizient erweitern.

Der FS 24 Port Gigabit Switch ist ein kostengünstiger managed Switch, der eine zuverlässige Infrastruktur für Ihr Netzwerk bietet. Der gemanagte Switch mit 24 Ports bietet mehr intelligente Funktionen, um die Verfügbarkeit Ihrer wichtigen Geschäftsanwendungen zu verbessern. Er kann auch Ihre sensiblen Daten schützen und Ihre Netzwerkbandbreite optimieren, um Informationen effektiver bereitzustellen. Alles in allem bietet der 24 Port Gigabit Switch die ideale Kombination aus Erschwinglichkeit und Funktionen für KMUs oder große Unternehmen, um Ihnen zu helfen, ein effizienteres, besser vernetztes Netzwerk aufzubauen.

Wie wählen Sie den besten 24 Port Gigabit Switch für Ihr Setup?

Auf dem unübersichtlichen Markt gibt es viele Arten von 24 Port Gigabit Switches für unterschiedliche Anforderungen. Bei der Auswahl des richtigen 24 Port Gigabit Switches müssen Sie abwägen zwischen managed oder unmanaged, PoE oder non-PoE, stackable oder standalone, lüfterlos oder mit eingebauten Lüftern, usw.

Managed oder Unmanaged

Managed Switches werden oft als intelligente Switches bezeichnet und bieten die präziseste Kontrolle und Verwaltung des Netzwerks. Unmanaged Switches sind weniger intelligent, aber kostengünstiger als managed Switches. Die Entscheidung zwischen einem managed und einem unmanaged Switch mit 24 Ports ist eine einfache Rechnung: Je komplexer ein Netzwerk wird oder je wahrscheinlicher es ist, dass es in Zukunft wächst, desto mehr intelligente Switches werden benötigt. Die Entscheidung für einen gemanagten oder einen nicht gemanagten 24 Port Gigabit Switch hängt letztendlich von der Netzwerksteuerung und dem gewünschten Grad der Teilnehmer ab.

PoE oder kein PoE

PoE (Power over Ethernet) ist eine Funktion, die es einem 24 Port Gigabit Switch ermöglicht, IP-Telefone, drahtlose Access Points, Überwachungskameras und andere Geräte über die Ethernet-Verkabelung mit Strom zu versorgen. Ein Hauptvorteil von PoE ist die Flexibilität, die es Ihnen ermöglicht, Endpunkte überall im Unternehmen zu platzieren, auch an Orten, an denen es schwierig ist, eine Steckdose zu installieren. Ob Sie sich für PoE oder Nicht-PoE entscheiden, hängt von Ihrem Strombedarf ab. Für den Anschluss von Desktops oder anderen Gerätetypen, die keine PoE-Funktion benötigen, sind die Non-POE-Switches eine kostengünstigere Option.

Stapelbar oder freistehend

Der Standalone-Gigabit-Switch mit 24 Ports wird in der Regel für den Aufbau kleiner Unternehmensnetzwerke verwendet. Bei der Verwendung von Standalone-Switches wird jeder Switch als einzelne Einheit gemanagt, auf Fehler untersucht und konfiguriert. Bei wachsenden Netzwerken können Sie die Implementierung von Stackable Gigabit Switches mit 24 Ports in Betracht ziehen, um die Verwaltung zu vereinfachen und die Kapazität des Netzwerks zu erhöhen. Für große Unternehmen oder Rechenzentren, die eine Netzwerkerweiterung bei begrenztem Platz benötigen, ist der Stackable 24 Port SFP Switch gefragt, um das Management zu vereinfachen und die Verfügbarkeit des Netzwerks zu erhöhen. Für Heimanwender oder kleine Unternehmensnetzwerke ist der Standalone 24 Port Gigabit Switch entbehrlich.

Lüfterlos oder mit eingebauten Lüftern

Der lüfterlose 24 Port Gigabit Switch verfügt über Lüftungsöffnungen auf beiden Seiten, die für eine hohe natürliche Konvektion und Wärmeableitung sorgen. Diese Art von 24 Port Gigabit Switches verfügt über einen Hochleistungsprozessor, der die Weiterleitung in voller Geschwindigkeit und die Kapazität der ruhenden Leitung ermöglicht, um eine Vielzahl von Servicefunktionen anzubieten. Der 24 Port Gigabit Switch mit eingebauten Lüftern hingegen leitet die Wärme über seine Lüfter ab, was zu unangenehmen Geräuschen führt. Ein weiterer Nachteil des 24 Port Gigabit Switches mit eingebauten Lüftern ist, dass er im Vergleich zum lüfterlosen 24 Port Gigabit Switch einen höheren Stromverbrauch hat. Wenn Sie eine leisere Umgebung benötigen, ist der geräuschlose lüfterlose 24 Port Gigabit Switch eine kluge Wahl.

FS 24 Port Gigabit Switches: Tipps & Empfehlungen

FS bietet ein umfangreiches Portfolio an 24 Port Gigabit Switches für die einfache Erweiterung Ihres Netzwerks. Dazu gehören Gigabit Switches mit Glasfaser- oder Kupfer-Ports, PoE+ Managed Gigabit Switches, Stackable Gigabit Switches mit oder ohne Lüfter.

24 Port Gigabit Stackable Switch

FS verfügt über zwei Arten von 24 Port Gigabit Switches, die speziell für das Stacking entwickelt wurden und die im Folgenden im Detail vorgestellt werden.

Switch-Modell S3900-24T4S-R S3900-24T4S
Switch-Klasse Layer2+ Layer2+
Switching-Kapazität 128Gbps 128Gbps
10/100/1000Mbps RJ45-Ports 24x 10/100/1000BASE-T RJ45 24x 10/100/1000BASE-T RJ45
Gigabit SFP-Ports - -
SFP+-Ports 4 4
Leistungsaufnahme (voll ausgelastet) ≤37W ≤37W
Lüfter-Design Lüfterlos Lüfterlos

24 Port PoE+ Managed Gigabit Switch

FS bietet einen meistverkauften 24 Port PoE+ managed Gigabit Switch mit 4 SFP-Ports. Er kann sensible Informationen schützen und optimiert die Netzwerkbandbreite, um Informationen effektiver zu übertragen. Dieser PoE+ managed 24 Port Gigabit Switch eignet sich am besten für KMUs oder Einstiegsunternehmen, die Strom für Überwachungsgeräte, IP-Telefone, IP-Kameras oder Wireless-Geräte benötigen.

Switch-Modell S1600-24T4F
Switch-Klasse Layer2+
Switching-Kapazität 52Gbps
PoE-Standard Konform mit IEEE 802.3af/at
Maximale Leistungsaufnahme 600W
Stromverbrauch pro PoE-Port Max. 30W
VLANs Bis zu 4K
Web Management Interface Unterstützt

24 Port lüfterloser 10/100/1000BASE-T Gigabit-Switch

Vor kurzem hat FS den lüfterlosen 10/100/1000BASE-T 24 Port Gigabit Switch S3900-24T4S mit 4 10GE SFP+-Uplinks auf den Markt gebracht. Es handelt sich um einen fortschrittlichen Layer 2 Plus (Layer 3 Lite) Gigabit managed Stackable Switch mit 10G Uplinks. Dieser lüfterlose 24 Port Gigabit Switch ist ideal für Service Provider (ISPs) und Multiple System Operators (MSOs), um Heimanwendern Triple-Play-Dienste anzubieten.

Switch-Modell S3900-24T4S
Switch-Klasse Layer 2+ (Layer 3 Lite)
Switching-Kapazität 128Gbps
MAC Address Table 16K
Jumbo Frames 9KB
Flash-Speicher 64MB
Weiterleitungsrate 95Mpps
Maximale Leistungsaufnahme 21W
Stacking Ja

Denken Sie zweimal nach, bevor Sie einen 24 Port Gigabit Switch kaufen

Der Kauf eines Gigabit-Switches mit 24 Ports für Ihr Netzwerk kann eine Herausforderung sein. Wenn Sie den Kauf in Erwägung ziehen, sollten Sie die oben genannten Faktoren sowie das künftige Wachstum Ihres Netzwerks berücksichtigen. Die Entscheidung für den einen oder anderen Switch ist einfach eine Frage des Abwägens der Optionen und des Verständnisses Ihrer Netzwerkanforderungen. FS 24 Port Gigabit Switches bieten Kunden eine hohe Netzwerkeffizienz und einen großen geschäftlichen Nutzen. Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter sales@fs.com.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k