Deutsch

FS 400G-Portfolio hilft bei der Verbesserung von Rechenzentrum-Netzwerken

Aktualisierung: 06. Jun 2022 by
968

400G-Rechenzentrumstrends mit hoher Kapazität

Der Markt für 400G-Netzwerke für Rechenzentren wächst rapide und wird immer wettbewerbsintensiver. Der Aufbau virtueller Rechenzentren, das Internet der Dinge (IoT) und Cloud Computing treiben die unaufhaltsame Zunahme des Datenverkehrs in Rechenzentren und die Nachfrage nach 400G-Netzwerklösungen für Rechenzentren mit hoher Kapazität voran.

400G-Ethernet ist eine vielversprechende und sich weiterentwickelnde Technologie, die hohe Geschwindigkeiten, große Kapazitäten und einfache Upgrades von 100GbE auf 400GbE bietet. In diesem Artikel wird erläutert, was Cloud-Betreiber, Service Provider und Unternehmen vor dem Upgrade beachten müssen und wie das 400G-Portfolio von FS dabei helfen kann.

Update von einem 100G auf ein 400G Netzwerk

Derzeit nutzen die meisten Rechenzentren, U-Bahnen und Langstreckennetze kostengünstige 100G-Konnektivität. Um die Erweiterung realisierbar zu machen, gibt es eine Reihe von wichtigen Faktoren für Netzwerkbetreiber und Unternehmen, die planen, ihr Netzwerk auf die nächste Stufe zu bringen.

Verbesserung der Infrastruktur

Die Umstellung von einem 100G-Netzwerk auf ein 400G-Netzwerk erfordert eine Umgestaltung der Architektur, um die Datenübertragungsrate von 400 Gbps zu unterstützen. Das bedeutet, dass man eine Reihe von Produkten in der Rechenzentrumsinfrastruktur verbessern müssen.

upgrade to 400g

400G-Switches sind ein Muss, und natürlich brauchen Sie 400G-Transceiver. QSFP+- und QSFP28-Transceiver in einem 100G-Netzwerk sind nicht genug. Da der QSFP-DD-Formfaktor die überwältigende Mehrheit der 400G-Schnittstellen auf dem Markt ausmacht, müssen Sie nun aus einer Reihe von QSFP-DD-Transceivern wählen. Neue Arten von Transceivern bringen auch neue Anforderungen an die Kabelinfrastruktur mit sich.

Es gibt also mehrere Möglichkeiten, die Verbindung zwischen 100G-Ports und 400G-Switches zu ermöglichen. Sie können zum Beispiel einen 400G-Port mit vier 100G-Ports mit einem QSFP-DD-Transceiver und vier QSFP28-Transceivern verbinden. Oder Sie können 400G-Breakout-DAC/AOC-Kabel verwenden, was sich bei Anwendungen mit kurzer Distanz als kosteneffizienter Weg erweist.

Abwärtskompatibilität

Eine weitere Überlegung, die berücksichtigt werden muss, ist die Abwärtskompatibilität. QSFP-DD-Netzelement-Ports sind rückwärtskompatibel zu steckbaren NRZ (Non-Return-Zero) QSFP-Transceivern, DACs und AOCs. Der praktische Vorteil der Abwärtskompatibilität besteht darin, dass Sie ein älteres NRZ 100G QSFP-Netzelement an einen QSFP-DD Switch mit einem älteren DAC oder AOC anschließen können. Ältere QSFP28- und QSFP+-Ports sind jedoch nicht abwärtskompatibel mit QSFP-DD-Steckern. Bevor Sie also ein 400G-Netzwerk mit älteren Geräten aufrüsten, sollten Sie sicherstellen, dass Switches, Transceiver und Glasfaserkabel usw. in Ihrer Infrastruktur kompatibel sind.

NRZ- oder PAM4-Modulation

Derzeit gibt es zwei verschiedene Signal-Modulationstechniken: Non-Return-to-Zero (NRZ) und vier-stufige Pulsamplitudenmodulation (PAM4), die sowohl in 100G- als auch in 400G-Netzen eingesetzt werden. Theoretisch kann NRZ mit einer Baudrate von 16× 25G für 400G-Ethernet (z. B. 400G-SR16) verwendet werden, aber der Übertragungsverlust und die Größe des Systems können die Anforderungen eines 400G-Hochleistungsnetzes nicht erfüllen. PAM4 hingegen ermöglicht höhere Bitraten bei halber Baudrate, was bedeutet, dass die Betreiber von Rechenzentren die vorhandenen Leitungen weiterhin mit potenziellen 400G-Ethernet-Datenraten nutzen können. Infolgedessen hat PAM4 NRZ als bevorzugte Modulationsmethode für die optische Signalübertragung in optischen 400G-Modulen überholt.

Allerdings sind PAM4- und NRZ-Verbindungen als sich gegenseitig ausschließende Modulationsverfahren nicht kompatibel. Dies bedeutet, dass die Netzbetreiber diesen Aspekt berücksichtigen und einen detaillierten Plan für die Integration von älteren Netzen in 400G-Netze aufstellen müssen.

Neue Komplexität

Abgesehen von den oben erwähnten Punkten bringen 400G-Upgrades eine Reihe weiterer Komplexitäten mit sich. Da 400G eine Vervierfachung der maximalen Datenübertragungsgeschwindigkeit im Vergleich zu 100G ermöglicht, müssen Netzbetreiber die erforderlichen Schnittstellen, Verbindungsstrecken, neue Standards und praktische Überlegungen zur Umstellung auf neue Geräte oder Technologien einplanen. Darüber hinaus werden sie nach effizienten und qualitativ hochwertigen 400G-Lösungen suchen müssen, um kostspielige Aufrüstungen zu vermeiden.

Erkunden Sie das FS 400G-Portfolio

Um die einzigartigen 400G-Anforderungen der Kunden zu erfüllen, bietet FS ein komplettes Portfolio von 400G-Switches, optischen Transceivern, Glasfaserkabeln usw. an. Die 400G-Lösungen von FS steigern die Effizienz Ihres gesamten Netzwerks und sorgen gleichzeitig für Sicherheit, Anpassbarkeit und niedrige Kosten. Damit sind sie ideal für Cloud-Anbieter, Rechenzentren und Unternehmen, die mit einem unaufhörlichen Wachstum des Datenverkehrs zu tun haben. Die folgende Abbildung zeigt eine High-Density 400G-Lösung mit Produkten aus dem FS 400G-Portfolio.

Vollständige 400G-Architektur

Das 400G-Portfolio von FS bietet umfassende und leistungsstarke 400G-Produkte, die darauf ausgelegt sind, die Kundenerfahrung zu verbessern und verschiedene Kundenanforderungen zu erfüllen. Ganz gleich, ob Sie nach 400G Switches, 400G Transceiver-Modulen, 400G DACs oder AOCs oder 400G Glasfaserkabeln suchen, wir haben, was Sie brauchen. Das 400G-Portfolio von FS bietet die gesamte Bandbreite an Möglichkeiten und Funktionen, die für die Erfüllung der wichtigsten und dringendsten Anforderungen erforderlich sind.

Maximale Flexibilität

Mit dem FS 400G Switch als Spine-Switch unterstützen die FS 400G-Lösungen 100/400G-Spine-Verbindungen. Dieser offene 400G Switch verfügt über 32 Ports, die mit SFP28, QSFP+, QSFP28 und QSFP56 abwärtskompatibel sind. Jeder QSFP-DD-Port kann mit einer natürlichen Geschwindigkeit von 400, 200, 100 oder 40 und einem Breakout von 200, 100, 50 oder 25 Gbit/s betrieben werden, was maximale Flexibilität in einem 400G-Rechenzentrumsnetzwerk gewährleistet.

Kompatibilität für 400G-Fasern

Das FS 400G-Portfolio unterstützt Open Network Install Environment (ONIE), das die Installation kompatibler Netzwerkbetriebssystemsoftware ermöglicht, darunter die Open-Source-Optionen Open Network Linux sowie kommerzielle NOS-Angebote. Mit anderen Worten: ONIE ermöglicht ein offenes Netzwerk-Hardware-Ökosystem, bei dem Endbenutzer die Wahl zwischen verschiedenen Netzwerkbetriebssystemen haben.

Hochqualitative Datenübertragung

Mit einer vollständigen QOS-Strategie und einem Warteschlangenplanungsmechanismus sorgt das FS 400G-Portfolio für eine Entlastung von Staus und eine hochwertige Datenübertragung. Auf der Grundlage von Netzwerkflusssteuerungsfunktionen wie PFC/ECN kann ein durchgängiges, verlustfreies RDMA-Basis-Trägernetzwerk mit geringer Latenz aufgebaut werden, das für moderne Rechenzentrumsanwendungen erforderlich ist.

FS 400G-Produktvorschläge

FS ist gut darauf vorbereitet, den Bedarf an intelligenten, kosteneffizienten 400G-Netzwerklösungen für Rechenzentren zu decken. Hier finden Sie eine Liste der 400G-Produkte, die FS in einem 400G-Portfolio anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter Einführung in die FS 400G-Produktfamilie.

FS 400G Vorgestellte Produkte Eigenschaften und Vorteile
400G-Spine-Switch für Rechenzentren
  • 25/40/50/100/200/400GbE-Schnittstellen-Geschwindigkeiten für flexiblen Einsatz

  • Zwei redundante Netzteile und smarte Lüfter

  • PTP (Precision Time Protocol)

  • Latenzzeit im Mikrosekundenbereich und kein Paketverlust

  • Optional mehrere kompatible Systeme mit ONIE

400G QSFP-DD Transceiver
  • Direktanschluss für 400G-Rechenzentren

  • Ausgestattet mit Anschlüssen mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit

  • Getestet in Host-Geräten für nachgewiesener Interoperabilität

  • Für verschiedene Anwendungsszenarien und spezielle Anforderungen

400G QSFP-DD AOC
  • Stromsparende, hochzuverlässige und schnelle Verbindungen

  • Für relativ lange Verbindungen über Multimode-Fasern

  • Alternative Lösungen mit hoher Dichte für die Implementierung von 400G in Rechenzentren und Cloud-Netzwerken

  • Konform mit IEEE802.3cd, OIF-CEI-04.0, QSFP-DD MSA und QSFP-DD-CMIS-rev4p0

400G QSFP-DD DAC
  • Neue Generation der QSFP-Leistung durch höhere Datenübertragungsrate

  • Geringer Verlust, weniger Versatz und besseres NEXT mit doppelseitigen Drain-Kabeln und selbst entwickelter PCBA

  • 360-Grad-EMI-Abschirmung durch Crimpen und Zinkdruckguss-Gehäuse

  • Industriestandard-Spezifikationen (SFF-8679, SFF-8636, QSFP-DD MSA Spezifikation Rev. 4.0.)

400G-Breakout-Kabel
  • Getestet in ausgewählten Switches für hervorragende Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit

  • Unterstützt 400G bis 4x 100G Ethernet Interoperabilität

  • Vereinfacht das Patching und bietet eine kostengünstige Möglichkeit für kurze Verbindungen

  • Hot-pluggable QSFP-DD und QSFP28 MSA-konform

  • Geringe Einfügungsdämpfung und extrem niedriges Übersprechen für verbesserte Leistung

400-MDC-Kabel
  • US CONEC MTP® und MDC Steckverbinder mit optimalen 0.15dB Typ

  • Ermöglicht engere Kabelbiegungen für Schlupfspeicherung und Routing

  • Liefert stabile Signale mit flexiblem Systemdesign

  • Spart Platz und erleichtert die Luftzirkulation in einem Rechenzentrum

Die heutigen Netzwerkinfrastrukturen erfordern integrierte Skalierbarkeit, Flexibilität, Einfachheit und Sicherheit. FS ist bestrebt, die wachsenden Bandbreitenanforderungen jetzt und in Zukunft auf zuverlässige und kosteneffiziente Weise zu unterstützen.

Mit höherem Durchsatz, Energie-, Kosten- und Platzeinsparungen und mehr Verbindungsoptionen sind die 400G-Lösungen von FS so konzipiert, dass sie Cloud-Betreibern, Dienstanbietern und Unternehmen helfen, diese Ziele zu erreichen, während sie im Cloud-Zeitalter weiter innovativ sind.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k