Deutsch

Campus-Netzwerk: Enterprise Kabel- & Wireless-Lösung von FS.COM

Aktualisierung: 10. Jun 2022 by
1.3k

Wegweisende Campus-Netzwerke für die Wi-Fi-6-Ära vom Kommunikationsspezialisten aus München

Neufahrn, 28. Oktober 2020 – FS.com hat kürzlich seine lang erwartete neue Serie kabelgebundener und drahtloser Enterprise-Campus-Lösungen vorgestellt. Die Mission des Unternehmens ist es, Campus-Netzwerke für eine ultraschnelle und sichere Wi-Fi-6-Ära zu rüsten.

Mit der raschen Expansion des Mobile Business in allen Branchen sehen sich Unternehmensstandorte mit einem enormen Netzwerkbedarf nach schnellerer Datenübertragung und größeren Gerätezugriffsmöglichkeiten konfrontiert. Dies hat dazu geführt, dass Wi-Fi 6 als drahtloses Netzwerk der nächsten Generation entwickelt wurde, welches komplett neue mobile Anwendungen ermöglicht und auch kabelgebundene Netzwerke auf ein höheres Niveau hebt.

"Wir bringen eine Reihe von integrierten Wi-Fi 6-Lösungen auf den Markt, die auf kleine und mittlere Unternehmen zugeschnitten sind und eine starke Konvergenz für drahtgebundene und drahtlose Netzwerken erreichen. Unser Ziel ist es, allen Branchen bessere Campus-Netzwerke mit größerer Bandbreite, Multi-Service-Zugang und höherer Geschäftssicherheit zu bieten", erklärt George Yeung, F&E-Manager bei FS.com.

Das brandneue Produktportfolio für Wi-Fi 6 Enterprise-Campus-Lösungen von FS.com, das einen 10G-Core-Switch, einen 10G-PoE++-Switch, einen Gigabit-Zugangs-Switch, einen Gigabit-PoE+-Switch, einen Wi-Fi 6-Zugangspunkt, einen Wireless-LAN-Controller und ein Multi-Service-Sicherheits-Gateway kombiniert, soll modernen Unternehmen helfen, die Geschäftsentwicklung zu fördern und die Betriebserfahrung in allen Aspekten zu verbessern.

  • AP-W6T6817C

    High-Density-Triband Wi-Fi 6 AP

  • AP-W6D2400C

    Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi 6 AP

  • AC-224AP

    Idealer Partner für das AP-Management

  • SG-5110

    Multifunktionales Sicherheits-Gateway

  • S5860-20SQ

    Leistungsstarker 10G-Core-Switch

  • S5860-24XB-U

    90W/Port PoW++ Switch für Wi-Fi 6 AP

  • S3910-48/24TS

    48/24-Port-sicherer Gigabit-Access-Switch

  • S3410-24TS-P

    Energieeffizienter 740W-PoE+-Switch

Die kabelgebundenen und kabellosen Campus-Lösungen von FS, die mit Wi-Fi 6-Anwendungen ausgestattet sind, haben eine Redundanz-Architektur, die einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb gewährleistet und ein einheitliches Managementsystem zur Steigerung der Betriebseffizienz ermöglicht. Campus-Netzwerke sind so für eine ultraschnelle und sichere Wi-Fi-6-Ära gerüstet.

 

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k