Deutsch

FS erweitert die optischen 400G/800G-Lösungen zur Verbesserung der Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Rechenzentren

Aktualisierung: 17. Mai 2023 by
441

FS.com, ein Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationslösungen für Rechenzentren, Unternehmen und Telekommunikationsnetzwerke, hat sein Produktportfolio mit optischen 400G/800G-Lösungen der nächsten Generation erweitert, um bessere Datenverbindungen mit noch höheren Geschwindigkeiten und die Übertragung von mehr Bits bei geringerem Stromverbrauch und niedrigeren Kosten in Rechenzentrumsnetzwerken zu ermöglichen.

FS 400G/800G Transciever

Der richtige Zeitpunkt für den Übergang zu 400G/800G-Rechenzentren

Der Markt für 400G/800G-Rechenzentrumsnetzwerke wächst rasant und wird zunehmend wettbewerbsintensiver. Die Virtualisierung von Rechenzentren, das Internet der Dinge (engl.: „Internet of Things“, Abk.: „IoT“) und Cloud-Computing in Verbindung mit datenintensiven Anwendungen wie maschinellem Lernen, sozialen Netzwerken und Videostreaming treiben den unaufhörlichen Anstieg des Datenverkehrs in Rechenzentren und die Nachfrage nach leistungsstarken optischen 400G/800G-Lösungen voran. Die optischen 400G/800G-Lösungen von FS sind so konzipiert, dass sie die ständig steigende Nachfrage nach höheren Geschwindigkeiten, höherer Kapazität und niedrigeren Latenzzeiten erfüllen und gleichzeitig niedrigere Kosten pro Bit bei geringerem Stromverbrauch in energieintensiven Rechenzentren ermöglichen.

Optische 400G/800G-Lösungen von FS

Das Highlight des FS 400G/800G-Portfolios ist ein umfangreicher Katalog an 800G-Transceiver-Modulen, die in Zusammenarbeit mit Source Photonics, einem weltweit führenden Anbieter von innovativer und zuverlässiger optischer Kommunikationstechnologie, auf den Markt gebracht wurden. Die Hot-Swap-fähigen 400G/800G-Module von FS entsprechen den Industriestandards IEEE 802.3ck und IEEE 802.3cu und sind in den Formfaktoren OSFP/QSFP-DD erhältlich. Sie zeichnen sich durch eine hohe Geschwindigkeit, hohe Dichte und einen geringen Stromverbrauch aus und sind damit ideal für intelligente, energieeffiziente und leistungsstarke Rechenzentrumsnetzwerke.

Hier finden Sie eine vollständige Liste der 400G/800G-Produkte von FS:

 

Da sich die Welt der Rechenzentren schnell verändert, ist es für Cloud-Betreiber, Service-Provider und Unternehmen von entscheidender Bedeutung, ihre Infrastrukturtechnologien und Netzwerkleistung auf die nächste Stufe zu bringen.

Die optischen 400G/800G-Lösungen von FS bieten das umfassendste und leistungsfähigste Portfolio, um Kunden auf der ganzen Welt bei der Erweiterung der Netzwerkkonnektivität und der Umstellung auf 400G/800G-Netzwerke zu unterstützen. FS wird auch weiterhin einen wesentlichen Teil zu den 400G/800G-Rechenzentrumsverbindungen der nächsten Generation beitragen, indem es optische Lösungen mit hoher Bandbreite und niedrigen Kosten pro Bit bei gleichzeitiger Energieeinsparung anbietet, und gleichzeitig dafür sorgt, dass das Netzwerk sicher und anpassbar bleibt – das alles mit der Aussicht auf ein Zeitalter, in der Benutzererfahrung an erster Stelle steht.

Über FS.com

FS.com (www.fs.com) ist ein Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Kommunikationsprodukten und -lösungen für die Verbindung und Sicherung globaler Rechenzentrums-, Unternehmens- und Telekommunikationsnetzwerke. FS entwickelt Produktsysteme und maßgeschneiderte Projektlösungen für IT-Fachleute mit sofortigem Service, indem es seine Kompetenzen, Labore und lokalen Servicezentren ausbaut. Durch kontinuierliche Technologie-Upgrades und Markenpartnerschaften bietet FS Kunden in 200 Ländern das umfassendste und innovativste Lösungsportfolio der Branche.

Quelle von BUSINESS WIRE:

FS erweitert die optischen 400G/800G-Lösungen zur Verbesserung der Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Rechenzentren

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k