Deutsch

FS erhält dreifache ISO-Zertifizierung von SGS und beweist Engagement für Spitzenleistungen

Veröffentlicht am 23. Aug 2023 by
330

25. Aug. – FS, ein globaler Anbieter von IKT-Netzwerkprodukten und -Lösungen, hat drei wichtige ISO-Zertifizierungen - ISO 9001, ISO 14001 und ISO 45001 - von SGS erhalten, einem weltweit führenden Zertifizierungsunternehmen, das für seine Fachkenntnisse in den Bereichen Tests, Inspektionen und Qualitätssicherungsdienste bekannt ist.

Das unterstreicht das ständige Bemühen von FS, in allen Bereichen seiner Tätigkeit höchste Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Umweltverantwortung und Sicherheit am Arbeitsplatz zu setzen.

ISO 9001-Norm: Systeme für das Qualitätsmanagement

Die Qualitätsstandards der ISO 9001 sollen Unternehmen dabei helfen, die Kundenzufriedenheit zu steigern, indem sie eine gleichbleibende Produkt- oder Dienstleistungsqualität gewährleisten. FS, das sich unbeirrbar für strenge Qualität einsetzt, hat die Zertifizierung auf weitere Produktkategorien ausgedehnt und ergänzt damit seine bestehenden ISO 9001-Zertifizierungen.

ISO 9001-Norm: Systeme für das Qualitätsmanagement

ISO 14001-Norm: Systeme für das Umweltmanagement

Die Norm ISO 14001 widmet sich Umweltmanagementsystemen (UMS) und bietet Organisationen einen systematischen Ansatz zur Minimierung der Umweltauswirkungen und zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. FS hält sich an die ISO 14001, indem es sich bemüht, seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren, umweltfreundliche Prozesse zu fördern und nachhaltige Prinzipien in seine Produkte und Dienstleistungen zu integrieren.

ISO 14001-Norm: Systeme für das Umweltmanagement

ISO 45001-Norm: Managementsysteme für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Die Norm ISO 45001 bietet einen Rahmen für die Einrichtung und Aufrechterhaltung wirksamer Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (OHSMS). FS ist nach wie vor entschlossen, einen hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandard in seinen Betrieben aufrechtzuerhalten, um die Sicherheit von Mitarbeitern und Interessengruppen zu gewährleisten und seinen Kunden außergewöhnliche Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

ISO 45001-Norm: Managementsysteme für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Der Schritt von FS zur Erlangung dieser Zertifizierungen umfasst strenge Bewertungen der Managementsysteme durch SGS-Experten. Diese Zertifizierungen sind eine Anerkennung der aktuellen Praktiken des Unternehmens und eine Verpflichtung zu kontinuierlicher Verbesserung, Innovation und Nachhaltigkeit. FS wird sich weiterhin dafür einsetzen, seinen Kunden erstklassige Produkte und Dienstleistungen zu liefern und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren und das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und Interessengruppen in den Vordergrund zu stellen.

Über FS

FS (www.fs.com) ist ein globaler Anbieter von IKT-Netzwerkprodukten und -Lösungen, der Rechenzentren, Unternehmen und Telekommunikationsnetze auf der ganzen Welt bedient. Mit der Vision, den Service und die Produkte in der Branche neu zu definieren, hat sich FS dazu verpflichtet, die einzigartigen Bedürfnisse von IT-Profis zu erfüllen. Durch die Entwicklung seines Fachpersonals, fortschrittlicher Labore und lokaler Servicezentren ist FS bestrebt, zeitnahe Lösungen zu liefern.

Durch eine kontinuierliche technologische Weiterentwicklung und strategische Markenkooperationen hat FS einen globalen Kundenstamm von über 300.000 Unternehmen in mehr als 200 Ländern effektiv bedient.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k