Deutsch

FS verbessert weiterhin seine optischen Transceiver-Lösungen, um auf dem wachsenden Markt für optische 40/100G-Rechenzentren mithalten zu können

Aktualisierung: 04. Mai 2023 by
276

13. Mai, Shenzhen, FS News – Um dem sich rasant entwickelnden Markt für optische 40/100G-Rechenzentren gerecht zu werden, verbessert FS, der führende Hersteller und Lieferant von optischen Transceiver-Modulen, ständig seine Produktreihe von optischen 40/100G-Systemen. In der Zwischenzeit werden die von FS angebotenen optischen 10G DWDM SFP+ Systeme durch Kostendämpfung und Einführung von Lagerbeständen kostengünstiger.

Nach dem neuesten Bericht über 10G/40G/100G-Rechenzentrumsoptik des Technologiemarktforschungsunternehmens IHS Infonetics ist der Umsatz von optischen 10-, 40- und 100-Gigabit-Transceivern, die in Unternehmen und Rechenzentren verkauft werden, im Jahr 2014 um 21 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar gestiegen, was fast ausschließlich auf die gestiegenen Ausgaben für 40G QSFP (Quad Small Form Factor Pluggable) zurückzuführen ist. Obwohl der Markt für 100-Gigabit-Rechenzentrumsoptik noch nicht durch den weit verbreiteten Einsatz in Rechenzentren in der Art und Weise angekurbelt wurde, wie es bei 40-Gigabit-QSFP-Optik der Fall ist, nimmt er an Fahrt auf und wird im nächsten Jahr eine große Wende nehmen.

40G Transceiver

Auch andere Marktforschungsunternehmen wie CIR und LightCounting hatten zuvor Forschungen zu einem ähnlichen Thema durchgeführt. Obwohl die Marktanalysen und -prognosen in den verschiedenen Berichten voneinander abweichen, weisen sie alle darauf hin, dass eine starke Entwicklungsdynamik von 40/100G-Optik in Rechenzentren die wesentliche Tendenz ist. Derzeit sind optische 40G-Transceiver allgegenwärtig, und optische 100G-Transceiver sind auf dem Vormarsch. Dies ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance für die Betreiber von Rechenzentren und für die Anbieter von optischen Systemen.

Als führender Anbieter von Glasfaser-Subsystemen und -Komponenten, insbesondere von optischen Transceivern, ist FS stets bemüht, hochwertige und erschwingliche optische Transceiver-Lösungen anzubieten. Für 40GbE optische Transceiver-Lösungen bietet FS hochwertige 40G QSFP+-Transceiver-Module, 40G CFP-Transceiver-Module sowie 40G QSFP+-Direct-Attach-Kabel und aktive LWL-Kabel. Für 100GbE bieten wir folgende Module an: 100G-LR4 CFP2 und 100G-LR4 CFP4.

Allerdings ist 10GbE derzeit immer noch die am häufigsten eingesetzte Technologie. Die Nachfrage nach optischen 10G-Transceivern wird immer noch einen gewissen Marktanteil an Glasfasertechnik für Rechenzentren ausmachen, und der Trend geht zu DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) SFP+. „Wir planen die Einführung einer Reihe von DWDM SFP+ mit festem Kanal, um die Anforderungen der 10GbE-Übertragung für heutige Rechenzentren zu erfüllen“, so Michelle Zhu, Vertriebsleiterin von FS.

Da die Anforderungen an den Einsatz von 40G QSFP+ gestiegen sind und die Lieferungen von 100G-Transceivern im Jahr 2016 stark ansteigen werden, wird sich die Nachfrage nach 40/100G-Glasfasertechnik im Markt für Rechenzentren weiter erhöhen. Daher wird FS seine Produktlinie von 40/100G-Transceiver-Modulen weiter verbessern, um dieser Chance und Herausforderung gerecht zu werden.

FS ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von optischen Netzwerklösungen. Wir können 100 % kompatible Glasfaser-Transceiver-Module und Direct-Attach-Kabel vieler Marken mit einem unglaublichen Rabatt für 10GbE-, 40GbE- oder sogar 100GbE-Anwendungen liefern. Darüber hinaus freuen wir uns über jede Anfrage nach kundenspezifischen Glasfaser-Transceivern. Das Ziel von FS ist es, Produkte bester Qualität und perfekte Lösungen anzubieten, Zeit und Geld der Kunden zu sparen und den Kunden vollste Personalisierung zu bieten.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k