Deutsch

Vereinfachte Kupferverkabelung im Rechenzentrum mit vorkonfektionierten Kupfer-Trunkkabeln von FS

Aktualisierung: 12. Jun 2023 by
465

12. September, Shenzhen, FS News – Die vorkonfektionierten Kupfer-Trunkkabel von FS ermöglichen eine schnelle und einfache Installation mit geringen Arbeitskosten in großen Kupferinfrastrukturen mit hochdichten Querverbindungs- und Patching-Systemen und bieten eine kostengünstige Alternative zu einzelnen, vor Ort konfektionierten Kanälen.

Da manuelle Anschlüsse vor Ort, Fehlersuche und Fehlerkorrekturen längere Bereitstellungszeiten, höhere Installationskosten und längere Ausfallzeiten bedeuten, werden vorkonfektionierte Kupfer-Trunkkabel jetzt zu einer bevorzugten Option für die Implementierung von Kupferinfrastrukturen für Rechenzentren. Sie beschleunigen den Prozess, reduzieren Kosten und Fehler und können dazu beitragen, Ihr Rechenzentrum in kürzerer Zeit in Betrieb zu nehmen.

Die vorkonfektionierten Kupfer-Trunkkabel von FS erleichtern die Installation von Hochleistungs-Kupfer-Trunking-Systemen in Rechenzentren und anderen Einrichtungen mit hoher Dichte. Sie sind die ideale Lösung für Rechenzentren und andere Anwendungen, bei denen eine schnelle Installation wichtig ist.

Die von FS angebotenen vorkonfektionierten Kupferkabel sind bereits gebündelt und etikettiert und in den UTP- und STP-Kabelkonstruktionen Cat 5e, Cat 6 und Cat 6a erhältlich, jeweils mit den Anschlussenden Buchse-zu-Buchse, Stecker-zu-Stecker und Buchse-zu-Stecker:

Jack to jack
Buchse zu Buchse

Die Buchse-zu-Buchse-Trunks erfordern die Verwendung von leeren Patchpanels an beiden Enden. Patchkabel werden dann verwendet, um den Kanal zwischen aktiven Geräten und der physischen Schicht zu vervollständigen.

Plug to plug
Stecker zu Stecker

Die Stecker-auf-Stecker-Verbindungen werden verwendet, um eine direkte Verbindung zwischen aktiven Geräten herzustellen, sodass keine Querverbindungen möglich sind. Sie können auch in einem offenen Arbeitsbereich als gebündelte Patchkabelgruppe verwendet werden.

Jack to plug
Buchse zu Stecker

Die Buchse-zu-Stecker-Trunks beseitigen einen Cross-Connect-Punkt, indem das Kabel direkt an das aktive Gerät angeschlossen wird. Der Buchsenanschluss wird in eine leeres Panel eingesteckt, das dann je nach Bedarf mit anderen Geräten oder Ports des Arbeitsbereichs verbunden werden kann.

Um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir auch kundenspezifische und OEM-Dienstleistungen an. Für weitere Informationen besuchen Sie gerne www.fs.com oder kontaktieren Sie uns über sales@fs.com.

FS ist ein führender Hersteller und Lieferant von faseroptischen Subsystemen, Komponenten und Lösungen. In den letzten vier Jahren haben wir unsere starken und professionellen Teams in den Bereichen Forschung und Entwicklung von optischen Kommunikationsprodukten, Systemlösungen und Lieferkettenmanagement aufgebaut. Inzwischen arbeiten wir mit mehr und mehr weltweit bekannten Unternehmen wie CloudFlare, EXFO, Apple, MRV, JDSU, ADTRAN, Avago, EMC usw. zusammen, die große Mengen unserer Produkte für ihre Rechenzentren oder Cloud-Computing-Anwendungen in Betrieb genommen haben und unseren Service und unsere Produkte sehr schätzen. Wir werden mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern zusammenarbeiten, um ihnen mehr Nutzen zu bringen und mehr zur weltweiten Popularität der faseroptischen Kommunikation beizutragen.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k