Deutsch

Was ist ein PoE-Switch?

Aktualisierung: 17. Mai 2022 by
67.8k

Ein PoE-Switch als eine wesentliche Anwendung der PoE-Technologie, gilt als treibende Kraft für den PoE- und Netzwerk-Switch-Markt. Dieser Artikel erläutert die Funktionsweise von Poe-Switches, die Vorteile und die häufigsten Probleme mit Poe-Switches.

 

Was ist ein PoE-Switch und wie funktioniert er?

PoE-Switch, auch Power over Ethernet-Switch, ist ein Netzwerk-Switch, der die Power over Ethernet-Technologie anwendet. Mit einem PoE-Switch können die Netzwerkanbindung und die Stromversorgung des PD (Powered Device) effizient über das Ethernet-Kabel realisiert werden. Derzeit sind diverse Arten von PoE-Switches auf dem Markt erhältlich. Basierend auf der Portnummer sind die 8 / 12 / 24 / 48 Port PoE-Switches auf dem Markt weit verbreitet. Beim Umschalten auf die Steuerungsebene über das Netzwerk stehen Unmanaged und Managed PoE-Switches zur Verfügung.

How Does PoE Switch Works.jpg

 

Warum Sie einen PoE-Switch benötigen?

Als grundlegender Switch bezieht sich der Non-PoE-Switch auf den Switch, der nicht PoE-fähig ist und nur Daten an Netzwerkgeräte senden kann. Um PoE zu erwerben, müssen Anwender ein Midspan Power Sourcing Equipment (PSE) wie den PoE-Injektor zwischen Switch und PDs einsetzen. Dieser Injektor oder andere Midspan-PSEs können die elektrische Stromzufuhr beim Empfangen von Datensignalen mit dem Non-PoE-Switch verbundenen Kabel ermöglichen und dann sowohl Daten als auch Strom an PDs liefern (Erfahren Sie mehr daüber: Was ist ein PoE-Injektor und wie wird er verwendet?). In dieser Anwendung benötigt der Injektor oder andere Midspan-PSEs ebenfalls ein Kabel für die Stromversorgung. Im Vergleich zum Non-PoE-Switch macht der Gigabit-PoE-Switch die Sache jedoch einfacher. Für einen PoE-Switch werden nur ein Netzkabel für den Switch und ein Netzwerkkabel zum Anschluss von PDs benötigt. Dann kann der PD direkt in den PoE-Gigabit-Switch-Port gesteckt werden, sowohl für die Datenübertragung als auch für die Stromversorgung.

PoE Switch vs Non-PoE Switch.jpg

Basierend auf der Arbeitsweise von PoE- und Non-PoE-Switches bietet der PoE-Switch Vorteile in Bezug auf folgende Aspekte:

Flexibilität: Da die PoE-Switches die Einschränkungen von Non-PoE-Switches eliminieren, die zusätzliche PSEs und Verlängerungskabel benötigen, gewinnen sie eine große Flexibilität für die Netzwerkverkabelung ihrere Benutzer. So können PDs wie IP-Überwachungskameras flexibel installiert werden. Außerdem kann eine Kombination aus PoE-Switch und Funktechnologie sogar eine verkabelungsfreie Umgebung ermögliche.

Einfachheit: Ohne zusätzliche PSEs und Installationspunkte vereinfacht der PoE-Switch die gesamte Netzwerkinstallation. Darüber hinaus ermöglichen gute PoE-Switches auch das Simple Network Management Protocol (SNMP), das eine einfachere Variante ist, den Switch zu überwachen und zu verwalten.

Kosteneffizient: Mit dem PoE-Switch entfällt für den Anwender die Anschaffung und Installation zusätzlicher Stromversorgungskabel und Steckdosen, was zu erheblichen Einsparungen der Zeit genauso wie der Installations- und Wartungskosten führt.

 

Häufig gestellte Fragen zu PoE-Switches

1. Benötige ich spezielle Kabel für die PoE-Switches?

Nein. Im Allgemeinen hängen die Ethernet-Kabel, die für PoE-Switches verwendet werden sollten, nur von der Datenrate des PoE-Ports ab, z. B. kann man für 10/100M Cat3 oder bessere Kabel verwenden; während 1000M Cat5/Cat5/Cat5e/Cat6-Kabel benötigt. Wenn Sie in Zukunft 2,5G/5G/10G PoE-Geräte einsetzen wollen, benötigen Sie möglicherweise Cat6a oder bessere Kabel. Sie können jedoch nie falsch liegen, wenn Sie hochwertige Ethernet-Kabel aus sauerstofffreiem Kupfer verwenden.

2. Kann ein Computer oder andere Non-PoE-Geräte an den PoE-Switch angeschlossen werden? Und wird ein PoE-Switch Schäden an Non-PoE-Geräten verursachen?

Die Antwort hängt von Ihrem PoE-Switch-Typ ab. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie einen aktiven PoE-Switch anstelle eines passiven PoE-Switch verwenden. Das liegt daran, dass nur aktive PoE-Switches über Auto-Sensing-PoE-Ports verfügen und erkennen können, ob es sich bei dem angeschlossenen Gerät um ein PoE-Gerät handelt oder nicht. Wenn die PoE-Ports mit Non-PoE-Geräten wie Computern oder Laptops verbunden sind, erkennt der PoE-Switch ihn als nicht PoE-an und interagiert mit ihm, als wäre er ein normaler Switch. Es wird also lediglich die Datenkommunikationsfunktionen des Ports genutzt, anstatt Strom zu liefern. Passive PoE-Switches senden jedoch immer bei einer bestimmten Spannung elektrischen Strom über das Ethernet-Kabel, unabhängig davon, ob das Endgerät PoE unterstützt oder nicht. Daher können sie Computer und andere Nicht-PoE-Geräte ausbrennen. Glücklicherweise sind PoE-Switches auf dem Markt grundsätzlich aktive Typen. Passive PoE-Switches werden jedoch immer noch von einigen Anbietern angeboten. Erfahren Sie mehr daüber: Aktiver vs. passiver PoE-Switch: Welche Option sollten Sie wählen?

3. Kann ich einen PoE-Switch mit einem anderen PoE-Switch verbinden?

Ja. Das PSE versorgt PDs nur dann mit Strom, wenn es feststellt, dass das Gerät in der Lage ist, mit der Energie umzugehen. Da die PoE-Switches beide zur PSE gehören, werden sie nur die Datenkommunikation durchführen.

4. PoE-Switch vs. PoE+-Switch: Worin besteht der Unterschied?

Der Hauptunterschied zwischen PoE-Switches und PoE+-Switches liegt in der elektrischen Energie, die sie an den angeschlossenen PoE-PD abgeben oder liefern können. Der maximale PoE-Stromverbrauch über die Cat5-Verkabelung beträgt 15,4 Watt für PoE PSE und 30 Watt für PoE+ PSE. Die von PD empfangene maximale Leistung beträgt 12,95 Watt für PoE-PDs und 25,5 Watt für PoE+-PDs. Erfahren Sie mehr daüber: PoE vs. PoE+ vs. PoE++ Switches: Wie wählen Sie aus?

5. Managed vs. Unmanaged PoE-Switch: Worin besteht der Unterschied?

Der Managed PoE-Switch ist ein Switch, der den Zugriff auf eine oder mehrere Schnittstellen zum Zwecke der Konfiguration oder Verwaltung ermöglicht, z. B. Spanning Tree Protocol (STP), Port Speed, VLANs, usw. Es kann Ihnen mehr Kontrolle über Ihren LAN-Verkehr geben und bietet erweiterte Funktionen zur Kontrolle dieses Verkehrs. Im Gegensatz dazu ermöglicht der Unmanaged PoE-Switch einfach nur die Kommunikation von Ethernet-Geräten untereinander, wie beispielsweise einem PC oder Netzwerkdrucker. Er ist mit einer festen Konfiguration vorkonfiguriert und lässt keine Änderungen an dieser Konfiguration zu.

? 6. Was ist die maximale PoE-Entfernung? Wie kann ich die maximale PoE-Entfernung verlängern?

Bei Standard-PoE ist die Entfernung der Ethernet-Kabel für die Daten- und Stromübertragung auf 100 Meter begrenzt, egal ob es sich um IEEE 802.3af (PoE) oder 802.3at (PoE+) handelt. Wenn Sie die maximale Entfernung erweitern möchten, können Geräte wie PoE-Extender und Medienkonverter die Reichweite auf 100 Meter oder mehr, bis zu 300 Meter, erhöhen.

 

Verwandte Artikel:

PoE-Stromversorgung: Wie liefert ein PoE-Switch Strom für PoE-Geräte?

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k