Deutsch

Typischer Aufbau eines Heimnetzwerks mit Wireless LAN Access Points

Hintergrund

Die zunehmende Beliebtheit mobiler Endgeräte, die mit Wireless Local Area Network (LAN)-Funktionen ausgestattet sind, hat die Installation von Wireless LAN Access Points (APs) in Privathaushalten vorangetrieben. Unser Kunde hat sich darauf vorbereitet, ein Heimnetzwerk mit FS-Router, PoE+-Switches, APs und Glasfaserprodukten aufzubauen, ist aber bei der Installation auf einige Probleme gestoßen. Der folgende Beitrag veranschaulicht das von uns entwickelte Konzept und wie es mit Hilfe unseres Lösungsteams umgesetzt wird.

Herausforderung

1. In der folgenden Tabelle sind vier VLANs aufgeführt. Nur das Management VLAN 16 darf Zugriff auf alle VLANs haben. Die restlichen VLANs sind alle voneinander isoliert.

VLAN ID Name Inkludiertes Device Portzuweisung
VLAN 16 Management FS Router, S5500-48T8SP Switch, S1150-8T2F Switches, Drucker, NAS, (AP) Home-WiFi Port 37-38 auf S5500-48T8SP, Port 7-8 auf S1150-8T2F (1. Stock), Port 2,4,6,8 auf S1150-8T2F (2. Stock)
VLAN 26 Sicherheit NVR, IP-Kameras Port 17-24 auf S5500-48T8SP, Port 1,3,5,7 auf S1150-8T2F (2. Stock)
VLAN 36 IoT-Geräte TVs, Smart-Home-Systeme Port 27-28 auf S5500-48T8SP, Port 1-6 auf S1150-8T2F (1. Stock)
VLAN 56 Gast-WiFi (AP) Gast-WiFi Port 3-8 auf S5500-48T8SP

2. Ein Port auf dem Router muss als Gateway für vier VLANs dienen.

3. Der AP besitzt eine Dual-SSID. Unser Kunde möchte sie trennen und mit DHCP-Adressen versehen.

Lösung

Konfigurieren Sie die Zugriffskontrollliste am TE1-Port des S5500-48T8SP, der mit dem Router verbunden ist, um die gegenseitigen Besuche von VLAN 56, VLAN 26 und VLAN 36 abzulehnen und den Durchgang aller VLANs zu ermöglichen, d. h. alle VLANs können Zugang zu VLAN 16 haben.

Konfigurieren Sie vier Sub-Schnittstellen auf dem S5500-48T8SP. Die POE+-Switches des S5500-48T8SP unterstützen APs, Kameras und TV-Geräte und verbinden den S3900-24T4S-Switch über den Trunk-Link, über den die getaggten Frames übertragen werden können. LACP ist auf den beiden Glasfaserverbindungen zwischen dem SS5500-48T8SP und dem S3900-24T4S konfiguriert und erhöht die Bandbreite und Redundanz.

Weisen Sie die beiden SSIDs im Bridge-Modus des APs verschiedenen VLANs zu. Konfigurieren Sie die Verbindung zwischen drahtlosem AP und S5500-48T8SP als Trunk-Link, um die Übertragung von getaggten Frames aus verschiedenen VLANs und die Verwaltung der APs zu ermöglichen.

Wireless LAN Access Points

Fazit

Es handelt sich um eine Lösung für ein Heimnetzwerk mit VLAN, ACL, DHCP, NAT, Subinterface und Wi-Fi, wobei sowohl die Kosteneffizienz als auch die Netzwerkredundanz berücksichtigt wurden. „Der Techniker ist eine große Hilfe, geduldig mit mir, ich lerne auch noch“, sagte unser Kunde, der mit der gesamten Lösung zufrieden ist.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.3k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.6k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.6k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.9k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.7k