Deutsch
Überblick
Der Country-Golfclub steht vor der Herausforderung, dass es an einer stabilen Wireless-Netzabdeckung auf seinen weitläufigen Außenflächen mangelt. Die Mitglieder sind nicht in der Lage, sich von jedem Ort des Golfplatzes aus nahtlos mit dem Internet zu verbinden, was ihren Zugang zu Echtzeit-Informationen über den Golfplatz und die Möglichkeit, Internetdienste zu nutzen, einschränkt. Um den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht zu werden und die betriebliche Effizienz und Sicherheit des Clubs zu verbessern, sucht der Club nach einer Lösung zur Verbesserung der Wireless-Netzabdeckung, der Geräteverwaltung und der Netzwerksicherheitsaspekte.
- Herausforderung 1In den weitläufigen Außenbereichen gibt es keine stabile Wireless-Netzabdeckung, so dass die Mitglieder nicht jederzeit und überall auf das Internet zugreifen können.
- Herausforderung 2Schwierigkeiten bei der Fehlersuche und der Durchführung von Wartungsarbeiten sowie das Fehlen eines effektiven Managementsystems führen zu Verzögerungen bei der raschen Lösung von Problemen.
- Herausforderung 3Wireless-Netzwerke sind anfällig gegenüber unbefugten Zugriffen und Angriffen. Diese stellen eine potenzielle Bedrohung dar, z. B. die Offenlegung von persönlichen Daten der Mitglieder.
Ergebnisse
- Erreichen einer Wireless-Netzabdeckung im FreienUm eine genaue Netzplanung und -bereitstellung zu gewährleisten, nutzte das FS-Team die Airware Site Survey. Durch die Simulation der realen Umgebung mittels Online-Modellierung wählten sie den leistungsstarken AP-T567 für den Einsatz in den Problembereichen aus. Der AP-T567 ist nach IP68 staub- und wasserdicht und verfügt über einen 9KV-Blitzschutz. Darüber hinaus bietet der AP Flexibilität zur Optimierung der gerichteten Wireless-Netzabdeckung.
- Airware Smart Wireless-NetzwerkbetriebFS empfahl die Cloud-Management-Plattform von Airware als Lösung. Diese Plattform ermöglicht es dem Club, das Wartungsmanagement und die Fehlerbehebung effizienter durchzuführen. Intelligente Fehlerbehebung, die Netzwerkgeräte in Echtzeit überwacht, um potenzielle Probleme schnell zu erkennen. Dies vereinfacht den Fehlerbehebungsprozess, spart Zeit und Personalressourcen.
- AP-Zugangsauthentifizierung schützt die Sicherheit der MitgliederdatenDie FS AP-Geräte bieten eine starke Wireless-Netzabdeckung und verfügen auch über verbesserte Sicherheitsfunktionen wie das WPA3, 802.1X und MAC-Adressfilterung. Durch den Authentifizierungsmechanismus müssen sich die Mitglieder einer Identitätsprüfung unterziehen, wenn sie sich mit dem Wireless-Netzwerk verbinden. Dadurch wird sichergestellt, dass nur berechtigte Benutzer auf die Netzressourcen zugreifen können.
Tech-Support
Vorname
Nachname
E-Mail-Adresse
Weitere Informationen
0/5000
Case Studies
Abonnieren Sie die neuesten Nachrichten
E-Mail-Adresse
Videos
03:35
07. Jun 2022
268
0
FS Data Center Structured Cabling Solutions
Aktueller Trend
Hot Tags
Beliebt
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022