¿Cómo construir una red de fibra doméstica de 10G?
Si eres usuario de una red empresarial o doméstica, necesitas una Ethernet rápida y fiable. Gracias a la amplia adopción de la tecnología de 10GbE en el ámbito comercial, los costos de implementar una red de 10G han disminuido significativamente. Esto ha llevado a que algunos usuarios domésticos consideren actualizar su red de fibra óptica de 1G a una red de 10G. Dado que la red de 10G sigue siendo desconocida para la mayoría de los usuarios domésticos, te ofrecemos consejos útiles. Exploraremos desde los conceptos básicos de la red de 10G hasta cómo evaluarla y seleccionar los mejores dispositivos para tu red en casa. También te proporcionaremos un ejemplo típico de cómo cablear una red local fibra óptica de 10G.
¿Por qué necesita construir una red de fibra doméstica 10G?
Se inicia a partir de la evaluación de la red
Antes de desplegar tu red de fibra 10G, es importante realizar una evaluación general de tu red en casa. Debes asegurarte de que la red que implementes pueda satisfacer todas tus necesidades de tráfico. Puede ser útil hacerte algunas preguntas:
-
1. ¿Cuántos ordenadores, impresoras y otros dispositivos se conectarán a tu red?
-
2. ¿Qué cobertura inalámbrica necesitas en tu ubicación?
-
3. ¿Qué dispositivos móviles necesitarán acceso a tu red?
-
4. ¿Deseas supervisar todos los dispositivos de la red?
-
5. ¿Hay funciones especiales que quieras tener para tus dispositivos de red?
-
6. ¿Dónde quieres tener conexiones de 10G y dónde es suficiente con 1Gbps?
Estas consideraciones te ayudarán a planificar y configurar eficazmente tu red de fibra 10G para que se adapte a tus necesidades específicas.
¿En qué consiste una red de fibra doméstica 10G?
Para comprender mejor una red de fibra doméstica de 10G, es importante tener una idea de sus conceptos básicos. En una red doméstica de 10G, se requieren varios componentes esenciales, como un switch doméstico de 10Gb, un router doméstico y un punto de acceso inalámbrico para el hogar (AP).
Además, según tus necesidades, puedes incluir dispositivos opcionales en tu red doméstica, como dispositivos de almacenamiento conectado a la red (NAS) (como un servidor de red), tarjetas de red 10G, switches PoE y dispositivos finales como PCs y cámaras de seguridad.
Estos elementos son clave para construir una red de fibra doméstica de 10G que satisfaga tus necesidades de velocidad y conectividad.
Switch de red doméstica
Existen diversos tipos de switches de red en el mercado, pero para una red de fibra doméstica de 10G, probablemente necesitarás un switch de 10 gigabits Ethernet y un switches PoE+ (Power over Ethernet). Hay muchos consejos para cómo elegir un switch doméstico. Aquí te presentamos tres factores clave que debes considerar al elegir el mejor switch de red doméstica:
Características y rendimiento
En general, un switch Ethernet doméstico, especialmente un switch administrable, ofrece muchas características. Sin embargo, no es necesario que elijas un switch con todas las funciones disponibles. Además de las características básicas, como la calidad de servicio avanzada (QoS), las VLAN y la seguridad, debes prestar atención a la capacidad de conmutación, el consumo máximo de energía y la disponibilidad continua.
Además, los diseños sin ventilador y apilables son factores importantes. Un diseño sin ventilador ayuda a reducir el consumo de energía y mantiene la red sin ruido. Esto es importante para los usuarios domésticos. En cuanto al diseño apilable, proporciona flexibilidad a tu red. Si planeas actualizar o agregar más dispositivos a tu red en el futuro, el apilamiento de varios switches facilitará esta tarea sin necesidad de cambiar tu infraestructura de red original.
Puertos
Un switch de red doméstica generalmente ofrece puertos de cobre, puertos ópticos o puertos híbridos. Los puertos de cobre pueden conectarse mediante cables Cat6, mientras que los switches de red doméstica con puertos SFP/SFP+ se conectan a través de transceptores SFP/SFP+ y cables de fibra óptica. Independientemente del tipo de puerto, debes tener en cuenta el número de puertos necesarios para tus dispositivos.
Si tienes pocos dispositivos de red para conectar, un switch 10GbE con 8 o 12 puertos podría ser suficiente para tus necesidades. En cambio, si tienes muchos dispositivos, necesitarás un switch con 24 o 48 puertos, o incluso múltiples switches. Elige uno que se ajuste a tus necesidades.
Costo
Los puertos RJ45 son generalmente más económicos que los puertos ópticos. Por lo tanto, un switch doméstico con puertos de cobre suele ser más asequible que uno con puertos de fibra. Además, los switches administrables de alto rendimiento tienden a ser más costosos que los no administrables. Una vez que hayas determinado el tipo de switch de red doméstica que necesitas, compara los precios de diferentes proveedores y selecciona la opción más rentable.
Punto de acceso inalámbrico para el hogar
El punto de acceso inalámbrico para el hogar es esencial para conectar tus dispositivos de forma inalámbrica a una red Ethernet. Debes considerar la cobertura y la cantidad de dispositivos que se conectarán para determinar cuántos puntos de acceso necesitas. Actualmente, los AP Wi-Fi 6 son una opción popular para un rendimiento mejorado en redes domésticas. Un AP Wi-Fi 6 de doble banda con tecnología 2x2 MU-MIMO suele ser suficiente para uso doméstico.
Un caso de red de fibra doméstica de 10G
Después de evaluar tu red doméstica y adquirir todos los dispositivos de red necesarios, es hora de implementar tu red. Por ejemplo, la imagen siguiente muestra una red 10G doméstica completa. A continuación desglosaremos uno a uno los componentes de esta red:
Switch central
El switch S3900-24T4S de 24 puertos Ethernet capa 2+ tiene 24x Gigabit RJ45, con 4x 10Gb SFP+ enlaces ascendentes. Es un switch de acceso y agregación Gigabit ideal, diseñado para pequeñas y medianas empresas, red doméstica que puede reducir el coste total de propiedad.
Switch PoE+
Para exteriores, garajes y otras zonas donde el suministro eléctrico es difícil, puede utilizar switch PoE para formar una red de vigilancia con cámaras. El switch PoE+ S3150-8T2FP está diseño de bajo consumo y sin ruidos y soporta una conexión de escritorio segura.Es ideal para el uso en áreas de trabajo o en el hogar.
Punto de acceso inalámbrico
El FS-AP1167C cuenta con radios duales simultáneas, 2x2 MIMO y potentes funciones de hardware en la tecnología Wi-Fi 802.11ac Wave 2, ofrece un alto rendimiento con una conexión inalámbrica fiable para pequeñas y medianas empresas y servicios de forma simultánea en las bandas de 2.4GHz y 5GHz.
Cable de fibra óptica
Al mismo tiempo, los cables de fibra 10G se utilizan para conectar servidores, NVR, routers y otros dispositivos que exigen una gran velocidad. El cable OM3 50/125μm tiene menos atenueción cuando está doblado o retorcido y, hace más eficientes la instalación y el mantenimiento.
Cable de red
Utiliza cables de red para conectar dispositivos con tarifas bajas, como impresoras, teléfonos VoIP, TV por Internet, etc. El cable de red UTP Cat6 tienen un cable de cobre de par trenzado sin blindaje de 24AWG con un enchufe modular de alto rendimiento en cada extremo. Admite hasta 1000Mbps y 550MHz dentro de 100 metros de cable.
Módulo transceptor SFP
Con características del bajo consumo de energía, de alta velocidad, fácil de instalar, intercambiable en caliente, el transceptor 1G SFP es ideal para redes LAN y SAN domésticos y otros enlaces ópticos.
Conclusión
Desplegar una red de fibra doméstica de 10G no es tan difícil como te habrías podido imaginar. Es bastante similar a una red de fibra Gigabit. Sólo necesitas una evaluación completa de la red de tu casa. A partir de ello, puedes elegir los dispositivos más adecuados para la red de fibra óptica de tu casa.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021