Introducción a la interfaz RJ45
En general, los cables pueden transmitir información a lo largo de su extensión. Para que la información llegue realmente a su destino, es necesario realizar las conexiones adecuadas a una interfaz RJ45 o conector RJ45. El recorrido de tu cable debe terminar en un conector, que necesita estar conectado a un conector hembra (jack). ¿Qué es un RJ45? El RJ45 es un tipo de conector físico estándar para cables de red que se utiliza especialmente para redes Ethernet, «45» es el número del estándar de la interfaz. Últimamente, es habitual que los conectores RJ45 vayan en conjunto con el cable Ethernet y/o con el cable de red. De hecho, los cables Ethernet con conectores RJ45 también se denominan cables RJ45. Los cables Ethernet modernos cuentan con un pequeño enchufe de plástico en cada extremo del cable que se inserta en los jacks RJ45 de los dispositivos Ethernet. ¿Alguna vez has tenido alguna confusión sobre la interfaz RJ45? En este artículo vamos a descubrir de qué se trata.
¿Qué es la interfaz RJ45?
La interfaz RJ45 es el conector de par trenzado más común para los cables y redes Ethernet. «RJ» significa «jack registrado», que es una interfaz de red de telecomunicaciones estandarizada para conectar equipos de voz y datos a un servicio proporcionado por un operador de telefonía local o de larga distancia. Los jacks registrados utilizan principalmente dos tipos de conectores físicos: los conectores modulares y los conectores de cinta en miniatura de 50 pines. El conector RJ45 consiste en un macho (plug) y una hembra (jack) modulares de 8 posiciones y 8 contactos (8P8C) y se suele utilizar para conectar ordenadores a redes de área local (LAN, local area network) basadas en Ethernet. El conector de cable RJ45 suele estar formado por una pieza de plástico con ocho pines en el puerto, cuatro de los cuales se utilizan para enviar y recibir datos mientras que los otros cuatro sirven para otras tecnologías o para alimentar dispositivos de red.
Código de colores de la interfaz RJ45
Existen dos esquemas de cableado que se utilizan para terminar el cable de par trenzado en la interfaz del conector: T568A y T568B. Estos dos estándares definen las disposiciones de pines (pinouts) en qué se deben organizar los ocho hilos individuales al enlazar el conector RJ45 a un cable. Estas distribuciones de cableado tienen sus propias convenciones de color y es importante seguirlas para garantizar la compatibilidad eléctrica. En la siguiente figura se pueden observar las diferencias de las convenciones de color de T568A y T568B.
![Código de colores RJ45 T568A y T568B](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202105/29/codigo-de-colores-rj45-t568a-y-t568b-1622254446-zgSU6bTPTg.webp)
Con respecto a los dos estándares, existen dos formas de conectividad diferentes. El esquema de cableado T-568B es el más común con diferencia, aunque muchos dispositivos también admiten el T-568A. Si los dos extremos de los cables de conexión siguen la misma distribución, se trata de una conexión directa. Ambos estándares pueden utilizarse para un cable directo. Si los extremos están cableados siguen distribuciones distintas, se trata de una conexión cruzada. Algunas aplicaciones de red requieren un cable cruzado con un un conector T-568A en un extremo y un conector T-568B en el otro. Este tipo de cable se suele utilizar para conexiones directas de ordenador-a-ordenador cuando no se dispone de un router, un concentrador o un switch.
Conector RJ45 vs conector RJ11
¿Cuál es la diferencia entre el conector RJ45 y el RJ11? Hay otros tipos de conectores que se parecen mucho a la interfaz RJ45, como la interfaz RJ11 (utilizada con los cables telefónicos). La gran similitud física de los conectores RJ45 y RJ11 hace que un ojo inexperto no pueda distinguirlos. El RJ11 es un conector modular 6P2C (6 posiciones y 2 contactos) que, como solo utiliza seis posiciones, goza de menos popularidad que el RJ45, que utiliza ocho.
![Conector RJ45 vs conector RJ11](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2012/09/RJ45-Connector-VS.-RJ11-Connector-.jpg)
El RJ45 y el RJ11 son dos conectores de uso común, cada uno con su propia finalidad específica. Su mayor diferencia es que se utilizan para distintas aplicaciones: el RJ45 se utiliza en redes, donde se conectan ordenadores u otros elementos de red entre sí, en cambio, el RJ11 se utiliza en los aparatos telefónicos. Otra diferencia es el número de hilos de sus conectores: si los observas detenidamente, verás que sólo hay cuatro hilos dentro de un RJ11 mientras que un RJ45 tiene ocho hilos y es más grande. Uno puede deducir que no se puede enchufar un conector RJ45 en una ranura RJ11, pero que lo contrario sí es posible. Sin embargo, aunque el tamaño más pequeño del RJ11 hace que sea más fácil enchufarlo en la ranura RJ45, no es aconsejable puesto que puede dañar el dispositivo donde se encuentra esta ranura. Con el conocimiento y la formación adecuados, hay quienes han podido utilizar los RJ45 en toda su casa en lugar de los RJ11. Hoy en día, se suelen colocar jacks RJ45 en las tomas de corriente de la pared en los domicilios para reducir el número de cables visibles cuando se utilizan los aparatos telefónicos voz IP, cuya popularidad va en aumento.
Tipos de cables Ethernet RJ45
Los cables que terminan con conectores RJ45 en ambos extremos se denominan cables Ethernet RJ45. Los cables Cat5, Cat6 y Cat7 son los cables Ethernet RJ45 más comunes utilizados en la conexión de red actual.
Categoría 5
El Cat5 se diseñó originalmente para transmitir a frecuencias de 100 MHz, proporcionando una velocidad nominal de la línea de 100 Mb/s. El Cat 5 utiliza dos pares trenzados (cuatro contactos) con un alcance máximo de 100 metros. Posteriormente se introdujo el estándar Cat5e con especificaciones y normas más precisas, este también exigía que los nuevos cables tuvieran cuatro pares trenzados. En distancias cortas, en condiciones ideales de señal y suponiendo que tengan cuatro pares, los cables de conexión Cat5e y Cat5 son capaces de transmitir a velocidades de Gigabit Ethernet. El Gigabit Ethernet utiliza un esquema de codificación optimizado, pensado específicamente para funcionar dentro de estas tolerancias de señal más bajas.
Categoría 6
Retrocompatible con la categoría Cat5e, este nuevo cable tiene unos estándares estrictos y un apantallamiento significativamente mejorado. El cable Cat6 fue diseñado como el estándar para Gigabit Ethernet, proporcionando velocidades nativas de hasta 1000 Mb/s a una frecuencia de 250 MHz. El cable puede soportar el 10 Gigabit Ethernet si se reduce la distancia máxima de 100 a 55 metros. La especificación Cat6a duplica la frecuencia hasta los 500 MHz y reduce las interferencias de ruido con un apantallamiento de lámina y toma de tierra. Estas mejoras compensan la reducción de distancia del cable cuando se opera en 10 Gigabit Ethernet.
Categoría 7
El estándar Cat7, que funciona a frecuencias de hasta 600 MHz, fue diseñado específicamente para soportar las velocidades nominales de 10 Gigabit Ethernet. Además del apantallamiento introducido en la especificación anterior, en esta se incluye un blindaje individual para cada uno de los cuatro pares trenzados. El cable Cat7 tiene una distancia máxima de 100 metros y mantiene la retrocompatibilidad con el Cat5 y el Cat6. El cable Cat7a aumenta las frecuencias a 1000 MHz y proporciona una especificación aumentada capaz de soportar futuras velocidades de 40/100 Gigabit Ethernet. El aumento a 1000 MHz también permite las transmisiones de televisión por cable de baja frecuencia.
Conclusión
Los conectores RJ45 son la pieza clave de la conectividad Ethernet para la transmisión de voz y datos. Se desarrollaron como una opción mucho más pequeña y barata para sustituir los antiguos métodos de instalación telefónica cableada. Su fácil estilo de «enchufar y usar» reduce la dificultad de la instalación. En comparación con el RJ11, el RJ45 es adecuado para más aplicaciones, como las redes Ethernet, las telecomunicaciones, la automatización de fábricas, etc. Este tipo de conector se utiliza habitualmente para dispositivos de red, incluyendo cables Ethernet, módems, computadoras, portátiles o impresoras.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021