Español

¿Es la fibra monomodo G.652 tu mejor opción?

Actualizado el 09 de julio de 2021 por
30.8k

Cables de Fibra Óptica

La fibra multimodo se clasifica generalmente en: OM1, OM2, OM3 y OM4. Sin embargo, clasificar la fibra monomodo (SMF) se convierte en una tarea mucho más compleja. Existen dos modelos principales que permiten determinar las propiedades de la fibra óptica monomodo. Uno de estos es el modelo ITU-T G.65x y el otro es el modelo IEC 60793-2-50 (publicado como BS EN 60793-2-50). Antes de referirnos a las terminologías del UIT-T y de la CEI, nos limitaremos a utilizar ITU-T G.65x ya que es más fácil de identificar. La la UIT-T ha definido 19 especificaciones diferentes de fibra óptica monomodo, entre las que se destaca la fibra G.652, considerada la más utilizada.

Nombre Tipo
ITU-T G.652 ITU-T G.652.A, ITU-T G.652.B, ITU-T G.652.C, ITU-T G.652.D
ITU-T G.653 ITU-T G.653.A, ITU-T G.653.B
ITU-T G.654 ITU-T G.654.A, ITU-T G.654.B, ITU-T G.654.C
ITU-T G.655 ITU-T G.655.A, ITU-T G.655.B, ITU-T G.655.C, ITU-T G.655.D, ITU-T G.655.E
ITU-T G.656 ITU-T G.656
ITU-T G.657 ITU-T G.657.A1, ITU-T G.657.A2, ITU-T G.657.B2, ITU-T G.657.B3

¿Qué es la fibra G.652?

De todos los tipos de fibra monomodo, la fibra G.652 es sin lugar a dudas la más instalada a nivel mundial. Esta categoría de fibra también se conoce como SMF estándar. La fibra G.652 está diseñada para tener una longitud de onda de dispersión de 0 a casi 1310 nm. Por lo tanto, está optimizada para funcionar en la banda de 1310 nm, aunque también funciona a los 1550 nm. La primera edición de la fibra G.652 fue estandarizada en 1984 y actualmente se divide en cuatro subcategorías: G.652.A, G.652.B, G.652.C y G.652.D. Las cuatro variantes de la G.652 tienen el mismo tamaño de núcleo que va de 8 a 10 micrómetros. Las fibras OS2 más recientes son las G.652.C o G.652.D. Las categorías A y B son las que menos se utilizan. En la siguiente tabla se indican los valores de atenuación, pérdida por macroflexión, dispersión por modo de polarización (PMD) y diámetro de campo modal (MFD) en las subcategorías de fibra G.652.

Especificación G.652.A G.652.B G.652.C G.652.D
Atenuación (dB/km) Menos de 0.5/0.4 sobre 1310/1550nm Menos de 0.4/0.35/0.4 sobre 1310/1550/1625nm Menos de 0.4 de 1310 a 1625nm, Menos de 0.3 sobre 1550nm/1383nm, debe ser menor que el especificado a partir de 1310 nm luego de un proceso de envejecimiento con hidrógeno.
Pérdida de macroflexión Menos de 0,5 dB sobre 1550nm. Menos de 0,5 dB sobre 1625nm.
PMD Menos de 0.5 ps/sqrt(km) Menos de 0.2 ps/sqrt(km) Menos de 0.5 ps/sqrt(km) Menos de 0.2 ps/sqrt(km)
MFD nominal, mín. 8.6 µm
MFD nominal, máx. 9.5 µm

¿Cuál es la diferencia entre Legacy G.652 y G.652.D?

La subcategoría G.652.D es la más reciente de todas las fibras G.652 . ¿Cuál es la diferencia entre la fibra Legacy G.652 y la fibra G.652.D? A comparación de las fibras G.652.A y G.652.B, la fibra G.652.D elimina el pico de agua para una operación de espectro completo. Los sistemas convencionales G.652.A y G.652.B no están optimizados para aplicaciones de multiplexación por división de longitud de onda (RMD) debido a la alta atenuación en la región de la banda E (1360-1460 nm), es decir, en la banda de pico de agua. La fibra G.652.D se ha desarrollado para reducir específicamente el pico de agua en el rango de longitud de onda de los 1383 nm. De este modo, el cable de fibra óptica G.652.D puede utilizarse en las regiones de longitud de onda de 1310 nm y 1550 nm y admite la transmisión por multiplexación por división de longitud de onda gruesa (CWDM).

Figura 1: Diferencia entre la fibra G.652 Legacy y la fibra G.652.D.

Si bien las fibras G.652.C y G.652.D ofrecen un pico de agua inferior a los 1383 nm, la especificación de la fibra G.652.D ofrece un rendimiento de PMD superior al de la fibra G.652.C, equivalente a 0,2 ps/sqrt(km) en G.652.D vs. 0,5 ps/sqrt(km) en G.652.C.

¿Cuál es la diferencia entre las fibras G.652 y G.655?

A diferencia de la fibra de dispersión cero (G.652), la cual cuenta con una longitud de onda de dispersión cero a los 1310 nm, la fibra G.655 se conoce como fibra de dispersión desplazada no nula (NZDSF), ya que la dispersión de 1.550 nm se aproxima a cero, pero no es igual a cero. La NZDSF supera los efectos no lineales en los sistemas WDM, tales como la mezcla de cuatro longitudes de onda (FWD), al mover la longitud de onda de dispersión cero fuera de la ventana operativa de 1550nm. La fibra G.655 se utiliza a 1550 nm y 1625 nm. Esta tiene una pequeña cantidad controlada de dispersión cromática en la banda C (1530-1560 nm), en donde los amplificadores operan mejor y dispone de un área central más grande que la de la fibra G.652. Existen dos tipos de NZDSF, conocidos como (-D)NZDSF y (+D)NZDSF. Estos tienen una pendiente negativa y otra positiva en relación con la longitud de onda respectivamente. El parámetro de atenuación para la fibra G.655 es típicamente de 0,2 dB/km a 1550 nm, y el parámetro PMD es inferior a 0,1 ps/sqrt(km). Ambos valores son inferiores a los de la fibra G.652.

Figura 2: Diferencia entre la G.652 y la G.655.

¿Cuál es la diferencia entre las fibras G.652 y G.657?

La fibra G.657 ha sido diseñada para ser compatible con la fibra G.652, aunque es menos sensible a las torsiones. Esto significa que produce niveles más bajos de atenuación debido a las torceduras. La fibra G.657 se divide en dos partes: la categoría A para las redes de acceso y la categoría B para el final de las redes de acceso en entornos con muchas curvas. Tanto la categoría A como la B se dividen en dos subcategorías: G.657.A1 y G.657.A2 para la A, y G.657.B2 y G.657.B3 para la B. A continuación se muestran los radios de curvatura de la fibra G.652 y de diferentes fibras G.657.

Figura 3: Diferencia en el radio de curvatura de la G.652 y la G.657.

¿Qué tipo de fibra monomodo debo elegir?

Las fibras ITU-T G.65x están diseñadas para funcionar en diferentes aplicaciones. Las fibras G.652, G.655 y G.657 que hemos mencionado anteriormente se aplican en sus respectivas áreas, y las fibras G.653, G.654 y G.656 se emplean en otros entornos. La fibra G.653 se puede suministrar a 1310 nm y 1550 nm con una pendiente de dispersión cromática nula en la región correspondiente a los 1550 nm. La fibra G.654 sufre pérdidas mínimas y el corte se desplaza a una longitud de onda de alrededor de 1500 nm. La fibra G.656 se utiliza a los 1460 nm y 1625 nm con una pendiente de dispersión cromática distinta de cero en dichas regiones de longitud de onda. A continuación, te presentamos una comparación entre estas:

Nombre Otros nombres Longitud de onda especificada (nm Aplicaciones
G.652 Fibra de dispersión cero/de dispersión no desplazada, o SMF estándar 1310, 1550, 1625 ((excluidas C y D) LAN, MAN, redes de acceso y transmisión CWDM.
G.653 Fibra óptica con corte desplazado 1310 a 1550 Sistemas de transmisión monomodo de larga distancia que utilizan amplificadores de fibra dopados con erbio (EDFA).
G.654 Fibra óptica con corte desplazado 1550 Sistemas submarinos de mayor ancho de banda y sistemas de retroceso.
G.655 Fibra óptica de dispersión desplazada no nula (NZDSF) 1550 a 1625 Sistemas submarinos de mayor ancho de banda y sistemas de retroceso.
G.656 Dispersión no nula para fibra de transporte óptico de banda ancha 1460 to 1625 Sistemas de largo recorrido que utilizan transmisión CWDM y DWDM en el rango de longitud de onda especificado.
G.657 Fibra óptica insensible a la pérdida ocasionada por curvaturas para redes de acceso/td> 1260 a 1625 Redes de fibra para el hogar (FTTH).

Conclusión

Entre las diferentes fibras ópticas monomodo establecidas por el UIT-T se incluyen la G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 y la G.657. Cada una de estas fibras se utiliza en un ámbito de aplicación diferente. Cada una de estas especificaciones de fibra óptica refleja la evolución de la tecnología del sistema de transmisión desde la primera instalación de fibra óptica monomodo hasta la fecha. Elegir la más adecuada para tu proyecto resulta esencial desde el punto de vista del rendimiento, los costes, la seguridad y la confiabilidad.

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.5k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Vincent.
Vincent
¿Qué es un SFP BiDi y tipos de SFP BiDi?
mar 31, 2022
18.9k
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: ¿Cuál es la diferencia?
jul 9, 2021
31.1k