Español

Switch no gestionable: conceptos básicos y preguntas frecuentes

Actualizado el 17 de febrero de 2023 por
2.2k

Existen principalmente tres tipos de switches de red gestionables: no gestionables, gestionables y gestionables inteligentes. Hoy quiero hablar de los switches no gestionables. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Y cómo podemos utilizarlos? Aquí encontrarás toda la información básica y las preguntas más frecuentes sobre los switches no gestionables.

¿Qué es un switch no gestionable?

Los switches no gestionables son switches plug and play básicos sin opciones de configuración, gestión o supervisión remotas, pero muchos de ellos pueden supervisarse localmente mediante un indicador LED. Pueden empezar a reenviar tráfico inmediatamente después de que los usuarios los conecten. Estos económicos switches de red suelen utilizarse en redes pequeñas o para añadir grupos de trabajo temporales a redes más grandes. Pueden ser de sobremesa o montados en bastidor y son una opción menos costosa para cubrir las necesidades de conectividad por conmutación.

Los switches no administrables utilizan puertos de negociación automática para determinar los parámetros, como la velocidad de transmisión de datos y si se debe utilizar el modo semidúplex o dúplex completo. Además, los switches no gestionables no tienen el concepto de LAN virtual (VLAN). Así, todos los dispositivos pertenecen al mismo dominio de difusión.

Ventajas de utilizar switches no gestionables

  • Un switch no gestionable adopta un diseño plug and play, no necesita ninguna configuración, muy práctico.

  • Es mucho más barato que los switches gestionables y los switches gestionables inteligentes, adecuado para familias y pequeñas empresas con presupuestos limitados.

  • El switch no gestionable es de fácil despliegue y mantenimiento, lo que ahorra su tiempo y esfuerzo, también puede ahorrar posibles costes de reparación.

¿Cómo funciona un switch no gestionable?

El switch no gestionable es el dispositivo de la capa de enlace de datos. Puede identificar la información de la dirección MAC en el paquete de datos, reenviarlo según la dirección MAC y registrar estas direcciones MAC y los puertos correspondientes en una tabla de direcciones interna propia. Cuando un dispositivo envía un paquete a otro, éste entra en el switch y el switch lee su cabecera para determinar qué hacer con él. Hace coincidir la dirección o direcciones de destino y envía el paquete a través de los puertos adecuados que conducen a los dispositivos de destino.

¿Para qué sirve un switch no gestionable?

Los switches no gestionables se utilizan sobre todo para conectar dispositivos periféricos de red, o en una pequeña red autónoma con sólo unos pocos componentes. Es adecuado para cualquier empresa que quiera reducir el coste de mantenimiento de la red y tenga un presupuesto limitado. También son aplicables para uso doméstico, pequeñas oficinas, pequeñas empresas o para añadir grupos de trabajo temporales a redes más grandes.

También se puede utilizar para construir una red Dante, que utiliza audio de un lugar a otro a larga distancia. Pero ten en cuenta esto: Utilice un switch que no soporte EEE (Energy Efficient Ethernet), ya que EEE es una tecnología relativamente nueva, el uso de un switch con EEE puede causar un rendimiento de sincronización pobre y caídas ocasionales.

Los switches no administrables son una solución asequible para SOHO o pequeñas y medianas empresas. Funcionan en modo plug and play, lo que resulta muy cómodo, y no necesita técnicos ni profesionales que le ayuden a configurar y mantener su red.

S1900-8TP para el hogar y la oficina

Preguntas frecuentes sobre el switch no gestionable

1. ¿Puedo ejecutar VLAN en un switch no gestionable?
En realidad, los switches no gestionables no tienen el concepto de LAN virtual (VLAN). Por tanto, todos los dispositivos pertenecen al mismo dominio de difusión. Si todos los dispositivos conectados a un switch no gestionable están en la misma VLAN, puede hacerlo. Sin embargo, si tienes una mezcla de varios VLAN en un switch, necesita ser gestionable.
2. ¿Es seguro un switch no gestionable?
Los switches no administrables disponen de funciones de seguridad básicas, como una tapa de puerto con cerradura que garantiza la seguridad básica y ayuda a evitar cualquier tipo de manipulación directa en el dispositivo. Eso puede satisfacer los requisitos de seguridad de su red doméstica o de su pyme. Pero, por supuesto, un switch gestionado es más seguro por sus características de gestión, por eso los switches administrables son más caros.
3. ¿Un switch gestionable tiene dirección MAC?
Un switch no gestionable normalmente no tiene direcciones MAC ya que es un simple dispositivo que construye una tabla de direcciones MAC y reenvía tramas. Conozca más detalles en dirección MAC del switch: ¿Qué es y cómo funciona?
4. ¿Se puede utilizar la agregación de enlaces en un switch no gestionable?
No, los switches no gestionables no admiten la agregación de enlaces. No tienen la capacidad de configurar los puertos para que formen parte de un enlace agregado. Sólo los switches gestionados soportan la agregación de enlaces.
5. ¿Qué capa es un switch no gestionable?
Un switch no gestionable es un switch de capa 2. Los switches de capa 2 pueden dividirse en gestionables y no gestionables. La Capa 2 es una capa de enlace de datos que trabaja con tramas. Los switches de esta capa identifican y transmiten datos a través de direcciones MAC.

Artículo relacionado: Switch Gestionable vs. no Gestionable vs. Inteligente: ¿Cuáles son las diferencias?

También podría interesarte

Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
¿Qué es el puerto SFP del switch Gigabit?
ene 29, 2023
49.4k
Conocimiento
Conocimiento
Conocimiento
See profile for Sheldon.
Sheldon
Análisis de PON: Qué es OLT, ONU, ONT y ODN
oct 22, 2018
41.5k
Conocimiento
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE vs PoE+ vs PoE++: ¿Cómo elegir?
ene 18, 2022
29.0k
Conocimiento
Conocimiento