Deutsch

Ein kurzer Überblick über Edge-Rechenzentren

Veröffentlicht am 26. Jan 2024 by
150

Rechenzentren sind in der digitalen Landschaft seit jeher unverzichtbar und bilden die Grundlage des Internets und der digitalen Wirtschaft. Sie sind entscheidend für das reibungslose Funktionieren des IT-Betriebs in verschiedenen Organisationen. Das Aufkommen von transformativen Technologien wie 5G und dem Internet der Dinge (IoT) hat jedoch ein neues Interesse an der Rolle von Edge-Rechenzentren geweckt. In diesem Artikel werden die Kernkonzepte und Funktionsprinzipien von Edge-Rechenzentren vorgestellt, einschließlich ihrer Segmente und Marktwachstumstrends.

Was ist ein Edge-Rechenzentrum?

Edge-Rechenzentren sind kleine Rechenzentren, die sich am Rande des Netzes oder in der Nähe von Endnutzern und -geräten befinden und eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung von zwischengespeicherten Inhalten, Cloud-Computing-Ressourcen und anspruchsvollen Analysefunktionen spielen. Sie ermöglichen es Inhaltsanbietern, insbesondere Videostreaming-Diensten, die Latenzzeit zu verringern und die Gesamtleistung zu verbessern.

Edge Data Center

Siehe auch-Wie werden Edge Rechenzentren zur Hauptattraktion im Metaverse Ökosystem?

Wie funktioniert ein Edge-Rechenzentrum?

Ein Edge-Rechenzentrum verbindet zwei Netze, indem es innerhalb von Internet-Austauschpunkten in der Nähe der Computer positioniert wird, die Anfragen senden. Es kann aus einem Mikrorechenzentrum bestehen, das die gleiche Technologie wie ein typisches Rechenzentrum hat, aber weniger Platz beansprucht.

Die Antwortzeiten für Daten können verkürzt werden, indem die Verarbeitungsanforderungen (z. B. JavaScript-Dateien oder HTML) näher an den Rechner verlagert werden, der die Anforderung stellt. Größere Rechenzentren sind oft mit Edge-Rechenzentren verbunden, die mehr Cloud-Ressourcen und eine zentralisierte Datenverarbeitung bieten. Jedes Edge-Rechenzentrum speichert spezifische Daten für nahe gelegene Edge-Geräte im Cache. Telekommunikationsunternehmen mit Edge-Rechenzentren in Mobilfunknetzen können sogar aus der Ferne arbeiten.

How Does Edge Data Center Work?

Segmente des Marktes für Edge-Rechenzentren

Die weit verbreitete Einführung von Smartphones und IoT-Geräten hat den mobilen Datenverkehr erhöht, was den Bedarf an Edge-Rechenzentren zur Verwaltung dieses Volumens deutlich macht. Der Markt für Edge-Rechenzentren wird voraussichtlich erheblich wachsen und bis 2030 64,09 Mrd. USD erreichen.

edge data center market

 

Der Markt für Edge-Datacenter kann in verschiedene Segmente unterteilt werden, die auf Komponenten, Organisationen, Anwendungen und Regionen basieren.

edge data center market

Nach Komponente

Der Markt für Edge-Rechenzentren umfasst Lösungen und Dienstleistungen, wobei sich die Lösungen auf wesentliche Komponenten wie unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Kühlsysteme, Brandmeldeanlagen, Zugangskontrolle und Verteilereinheiten konzentrieren. Auf der anderen Seite umfasst das Dienstleistungssegment Installation, Schulung und Wartung. Aufgrund der hohen Nachfrage nach Primär- und Reservestrom hält die USV derzeit den größten Umsatzanteil.

By Component

Nach Organisation

Der Markt für Edge-Rechenzentren ist in zwei Segmente unterteilt: große Unternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Unter ihnen haben die KMU einen größeren Marktanteil.

By Organization

Nach Anwendung

Die Anwendungssegmente umfassen verschiedene Sektoren wie Einzelhandel, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Logistik und Transport, Gesundheitswesen, Behörden, IT und Telekommunikation, Medien und Unterhaltung, Fertigung, Bildung und Energie. Es wird erwartet, dass das Wachstum dieser Kategorie in den kommenden Jahren durch den wachsenden Bedarf der Finanzinstitute an sicherer Verarbeitung und Speicherung von Kundendaten erheblich beeinflusst wird.

By Application

Nach Region

Geografisch gesehen dominiert Nordamerika den globalen Markt für Edge-Rechenzentren aufgrund der Kommerzialisierung von 5G, des wachsenden Datenverkehrs und des Einsatzes durch die Regierung. In der Region Asien-Pazifik wird die höchste Wachstumsrate erwartet, während die Vereinigten Staaten der größte Markt für Edge-Rechenzentren bleiben.

Trends, die das Wachstum von Edge-Rechenzentren vorantreiben

Die Ankunft von 5G: Für 5G-Szenarien mit hoher Gerätedichte bieten dezentrale Small-Cell-Netzwerke in Edge-Rechenzentren eine kostengünstige Unterstützung mit geringer Latenz.

Evolution des Internets der Dinge (IoT): Die Edge-Verarbeitung mit niedriger Latenz ist entscheidend für die Verwaltung des wachsenden Datenvolumens in privaten und industriellen Umgebungen, da immer mehr IoT-Sensoren und Geräte installiert werden.

Wachsende Datenlücke: Kostengünstige Edge-Zentren, die Daten nahe der Quelle filtern, können dazu beitragen, die mögliche Lücke von 64 Zettabyte zwischen dem globalen Datenverkehr in Rechenzentren und den zugänglichen Daten zu verringern.

Einführung von SDN und NFV: SDN und NFV ermöglichen den Einsatz von Software in Rechenzentren anstelle teurer Spezialhardware.

Videostreaming und Erweiterte Realität/Virtuelle Realität: Dezentralisierte, kostengünstige Edge-Rechenzentren bieten die Leistung, die Unternehmen und Privatanwender benötigen, und verringern gleichzeitig die Streaming-Latenz.

Fazit

Allgemein bieten Edge-Rechenzentren Unternehmen die Möglichkeit, die Leistung zu verbessern, Latenzzeiten zu reduzieren und Kunden besser zu versorgen. Da die Nachfrage nach verteilter Datenverarbeitung weiter steigt, werden wir wahrscheinlich mehr Innovationen und die Einführung von Edge-Rechenzentren auf dem Markt sehen. Edge-Rechenzentren verbinden die Endnutzer und sind ein wesentlicher Bestandteil des digitalen Zeitalters.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
86.0k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
73.1k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.5k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.5k