Tipos de SFP y diferencias entre SFP, SFP+, QSFP, SFP28 y QSFP28
Los módulos SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ y QSFP28 son transceptores ópticos muy diferentes. Cuentan con una interfaz de red de conexión en caliente que permiten conectar switches de red y otros dispositivos de red ( por ejemplo, un servidor o un conversor de medios) para la transmisión de datos. ¿Cuales son las diferencias entre SFP y SFP+, SFP28 y SFP+, y QSFP y QSFP28? ¿Es QSFP28 compatible con QSFP+? ¿Es posible utilizar el transceptor SFP28 en los puertos SFP+? En este artículo encontrarás la respuesta.
Tipos del módulo SFP
Antes de determinar la diferencia entre SFP vs SFP+, SFP28 vs SFP+, o QSFP vs QSFP28, es necesario saber exactamente qué es SFP, SFP+, SFP28, QSFP y QSFP28.
SFP
SFP (small form-factor pluggable); en español: pequeño factor de forma enchufable, es considerado como una versión mejorada del GBIC (Gigabit interface converter). Su volumen representa tan sólo la mitad del módulo GBIC, lo cual aumenta enormemente la densidad de puertos de los dispositivos de red. Su velocidad de datos va de 100 Mbps a 4 Gbit/s. Más informaciones sobre SFP, consulta:
¿Qué es transceiver de fibra óptica sfp (mini-gbic) y cómo opciona?
¿Cuál es la diferencia entre GBIC vs SFP vs Mini GBIC?
SFP+
SFP+ (small form-factor pluggable plus) ; en español: pequeño factor de forma enchufable plus es una versión mejorada del SFP. Es compatible con Fibre Channel de 8 Gbit/s, 10 Gigabit Ethernet y con el estándar OTU2 de la red de transporte óptico. El módulo SFP+ incorpora también el acoplamiento directo para enlazar dos puertos SFP+ sin transceptores de fibra adicionales, incluyendo DAC (cable de acoplamiento directo) y AOC (cable óptico activo), que son soluciones realmente extraordinarias para la conexión directa a corta distancia entre dos switches de red adyacentes. Más informaciones sobre SFP+, consulta:
¿Cuál es la diferencia entre XFP y SFP+?
SFP28
SFP28 (small form-factor pluggable 28); en español: pequeño factor de forma enchufable 28, es una versión mejorada del módulo SFP+. El sistema SFP28 tiene el mismo factor de forma común que el SFP+, pero es compatible con 25Gb/s en un solo carril. El SFP28 proporciona una nueva forma de actualización de la red: 10G-25G-40G-100G, siendo una solución eficiente en energía para satisfacer las crecientes demandas de las redes de centros de datos de próxima generación.
QSFP+
El sistema QSFP+ es una evolución del QSFP (quad small form-factor pluggable); en español: factor de forma conectable pequeño cuádruple. El QSFP puede transportar 4 canales simultáneamente y cada canal puede manejar una velocidad de datos de 1 Gbit/s, de ahí el nombre Quad SFP. A diferencia del QSFP, el QSFP+ admite 4 canales de 10 Gbit/s, y estos 4 canales pueden combinarse en un único enlace Ethernet de 40 Gigabit. El transceptor QSFP+ puede sustituir 4 transceptores SFP+ estándar, lo que da como resultado una mayor densidad de puertos y una reducción de los gastos generales del sistema en comparación con los productos SFP+ tradicionales.
QSFP28
El QSFP28 significa factor de forma conectable pequeño cuádruple 28, ha sido diseñado para aplicaciones de 100G. Ofrece cuatro canales de señales diferenciales de alta velocidad con tasas de datos que van desde los 25 Gbps hasta los 40 Gbps aproximadamente. Más informaciones sobre SFP+, consulta:
¿Cómo elegir el transceptor óptico QSFP28 100G adecuado?
Guía de selección de transceptores FS QSFP28 100G
Diferencias entre SFP, SFP+, SFP28, QSFP, y QSFP28
Luego de entender en qué consisten los sistemas SFP, SFP+, SFP28, QSFP+, y QSFP28, a continuación los compararemos de forma más detallada.
SFP vs SFP+
Hay tres diferencias entre SFP y SFP+, la primera es la velocidad de transmisión, SFP de 4 Gbit/s y SFP+ de 10 Gbit/s;La segunda es el protocolo, SFP cumple con SFF-8472 y SFP+ cumple con SFF-8431 y SFF-8432;La tercera es la compatibilidad, SFP compatibible con puerto SFP+, SFP+ no compatible con puerto SFP.
SFP28 vs SFP+: ¿Puedo usar el transceptor SFP28 en puertos SFP+?
Sin lugar a dudas, la respuesta es sí. Según lo explicado anteriormente, es evidente que el sistema SFP28 es la versión más reciente de SFP+ y que se ha actualizado para gestionar 25 Gbit/s por carril. Ambos utilizan el mismo factor de forma, y los pinouts de los conectores de SFP28 y SFP+ son compatibles con el acoplamiento. Así que el SFP28 funcionará con la óptica del SFP+ aunque con una velocidad reducida de 10 Gbit/s. El módulo SFP+ funcionará correctamente con el puerto SFP28 en un switch de red si el puerto puede ser configurado para una transmisión de 10G, de lo contrario, los módulos SFP+ no pueden funcionar. Otra de las diferencias más importantes, se presenta en el cable de cobre del módulo SFP28, pues este cuenta con un ancho de banda significativamente mayor y una pérdida menor en comparación con la versión SFP+.
SFP28 vs QSFP28: Funcionamiento con diferentes principios
Aunque hay un número "28" en sus nombres, los transceptores SFP28 y QSFP28 en realidad adoptan diferentes tamaños y principios de funcionamiento. El SFP28 es compatible con un solo canal con 25 Gbit/s, mientras que el QSFP28 es compatible con 4 carriles separados, y cada uno de ellos es de 25 Gbit/s. Ambos pueden utilizarse en redes de 100G, pero el SFP28 se aplica en forma de QSFP28 a los cables de conexión SFP28. A continuación se muestra una conexión directa de QSFP28 de 100G a 4x SFP28 DAC.
QSFP vs QSFP28: Diferentes velocidades según los distintos usos
Los transceptores QSFP+ y QSFP28 integran 4 canales de transmisión y 4 de recepción y comparten el mismo tamaño. Además, la familia de productos de QSFP+ y QSFP28 incluye un módulo transceptor y un cable DAC/AOC, aunque con diferentes velocidades. El módulo QSFP+ es compatible con 1x 40 Gbit/s y el cable DAC/AOC del QSFP+ es compatible con 4x 10 Gbit/s. El módulo QSFP28 es capaz de transmitir datos a 100 Gbit/s, y el cable DAC/AOC del QSFP28 puede funcionar a 4x 25 Gbit/s o 2x 50 Gbit/s. Hay que tener en cuenta que, por lo general, los módulos QSFP28 no pueden dividirse en enlaces de 10G. Sin embargo, en un caso diferente, se puede insertar un módulo QSFP+ en un puerto QSFP28 si los switches son compatibles. (Si quieres saber cómo conseguir un modo 4x10G en el puerto QSFP28 100G, por favor visita: Puerto QSFP28 de 100G desplegado en 40G, 25G y 10G. En esta caso, un QSFP28 puede arrancar en 4x10G como un módulo transceptor QSFP+.
SFP56 vs SFP28
La diferencia entre SFP56 y SFP28 es que SFP56 admite velocidad de hasta 50 Gbit/s y SFP28 admite velocidad de hasta 25 Gbit/s. SFP56 utiliza ampliamente en data center de 50G Ethernet y aplicaciones inalámbricas 5G en el futuro, SFP28 utiliza ampliamente en data center de 25G Ethernet y red de fronthaul 5G.
Conclusión
El propósito de este artículo consiste en explicar las diferencias entre los tipos de transceptores: SFP, SFP+, SFP28, SFP+, QSFP+, y QSFP28. Aunque algunos de ellos comparten el mismo diseño, cuentan con diferentes velocidades de datos. De las comparaciones, se deduce claramente que la principal motivación detrás de la evolución de los transceptores ópticos consiste en lograr mayores velocidades de ancho de banda con un factor de forma más pequeño. Por ejemplo, el QSFP28 proporciona más ancho de banda que el QSFP+ en el mismo factor de forma.
También podría interesarte
Dirección de correo electrónico
![Soluciones de Cableado Estructurado para Centros de Datos de FS](https://media.fs.com/images/community/erp/dwXEY_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsMrsPe.webp)
-
T568A y T568B: dos estándares de cable de red RJ45
jul 15, 2021
-
¿Qué es un patch panel y por qué lo necesitamos?
jul 6, 2021