Italia

Analisi del mercato globale dei transceiver ottici 100G

Aggiornato il 24 Mag 2023 by
1.6k

100G transceiver

L'introduzione dei transceiver ottici 100G sta spingendo la rete 100G per applicazioni aziendali e di data center verso il mercato mainstream. La loro adozione nei collegamenti a breve distanza sta progredendo a una velocità impressionante, mentre anche la trasmissione a lungo raggio 100G sta rapidamente maturando. Questo alimenta principalmente la necessità di ottiche 100G affidabili e ad alte prestazioni e di innovazioni tecnologiche. In che modo i moduli e il mercato 100G si evolveranno nei prossimi anni per tenere il passo con un traffico di dati senza precedenti? Vi illustreremo i progressi tecnologici dei moduli ricetrasmittenti 100G e vi offriremo informazioni aggiornate sul mercato dei transceiver ottici 100G.

Iterazione della tecnologia del transceiver ottico 100G

I transceiver 100G sono stati sviluppati con dimensioni più piccole, frequenza più elevata e capacità ultra-grande a causa dell'insaziabile necessità di larghezza di banda di rete da parte dei data center su scala iperscala e dei servizi cloud. Diamo un'occhiata ai progressi della tecnologia dei transceiver 100G.

Fattore di forma più piccolo

Esistono sei principali fattori di forma del transceiver 100G sul mercato: CXP, CFP, CFP2, CFP4, QSFP28 e CPAK, tra cui QSFP28 100G, con le dimensioni più compatte e il minor consumo energetico, sono i principali moduli 100G preferiti nei data center e nelle aziende. Le specifiche di ciascun transceiver 100G sono elencate nella seguente tabella.

Moduli CFP CFP2 CFP4 QSFP28 CXP CPAK
Velocità di linea 40/100G 40/100G 40/100G 4×25-28G 12×12G o 10×12G 40/100G
Applicazioni Ethernet, Sonet/SDH, OTN Ethernet, Sonet/SDH, OTN Ethernet, Sonet/SDH, OTN InfiniBand, Ethernet InfiniBand, Ethernet Ethernet, Sonet/SDH, OTN
Dimensione (W×L×H mm) 82×145×14 41×104×13 22×92×10 18×52×1.5 21×92×10 34.8×101.2×11.6
Interfaccia elettrica CAUI, XLAUI, SFI-S, SFI-5.2 CAUI-4, CAUI CPPI-4 CPPI-4 12×QDR InfiniBand o CPPI CAUI-4, CAUI
Connettore 148 pads 104 pads 56 pads 38 pads 84 pads N/D
Massima potenza 8-32W 3-18W 1.5-6W 3.5W 6W N/D

Più chip integrati

Il chip transceiver ottico è un circuito integrato (IC) che trasmette e riceve dati utilizzando la fibra ottica. È il cuore di un transceiver ottico e rimane una barriera tecnica che i produttori faticano a superare. In genere, il chip di un transceiver ottico è realizzato con materiali semiconduttori specializzati. Tuttavia, il grande consumo di transceiver ottici nelle reti, in particolare nelle applicazioni cloud, richiede prestazioni più elevate, modulazione avanzata e trasmissione a lunga distanza. Si prevede che il transceiver ottico in silicio possa ridurre le dimensioni, aumentare la densità di integrazione e ridurre il consumo energetico del transceiver. I prodotti fotonici al silicio 100G, tra cui 100G PSM4 e 100G CWDM4, sono disponibili in commercio per facilitare la trasmissione monomodale e la diffusione di questi transceiver continuerà a crescere nei data center e nelle applicazioni cloud.

Rivestimento semplificato

Rispetto ad altre tecnologie di confezionamento come flip chip o BOX, COB (chip a bordo) è più utilizzato nel modulo transceiver ottico multimodale ad alta velocità per data center 40G/100G, poiché consente di ottenere un fattore di forma più piccolo e una maggiore densità. Il COB è un pacchetto non ermetico e applica la tecnologia rubber patch (incollaggio epossidico della matrice) per fissare i chip o i componenti ottici sul PCB, quindi l'incollaggio del filo d'oro per il collegamento elettrico e la sigillatura con colla a goccia sulla parte superiore. Il vantaggio principale del confezionamento COB è che può essere automatizzato e utilizzato per confezionare componenti fotonici integrati in silicio con una riduzione dei costi, una minore precisione di produzione e un minore spazio fisico.

L'uso dei transceiver ottici 100G ha raggiunto il grande pubblico

I produttori di transceiver ottici 100G sono in competizione tra loro per perfezionare il prodotto e per aumentarne la versatilità, e la continua adozione di 25GE tra server e switch ToR spingerà gli utilizzatori di 25GE a passare a 100GE. Le spedizioni di porte di switch 100G supereranno quelle di switch 40G, poiché i server 25G e gli switch 100G sono diventati comuni nella maggior parte dei data center hyperscale, che sostituiscono i precedenti server 10G e gli switch 40G. L'implementazione dei moduli transceiver 100G sta crescendo in modo sostenibile ed è ora diventata la connessione Ethernet più veloce in ampia adozione. Al contrario, il mercato dei 40GE ha subito una rapida contrazione, mentre la domanda di 10GE registrerà solo una crescita piatta. Si prevede che il 40G sarà utilizzato solo se il 100G non può essere utilizzato a causa di problemi tecnici o di compatibilità o per il basso costo. Detto questo, i moduli ottici 100G continueranno a rimanere forti, poiché il collo di bottiglia dell'offerta si sta risolvendo.

100g optical transceiver market trend.jpg

Un numero ridotto di clienti chiave e un gran numero di fornitori che si contendono gli ordini di transceiver 100G faranno indubbiamente scendere il costo dei moduli 100GE, rendendo ancora più piccola la differenza di costo tra 40G e 100G.

100g optical transceiver price.jpg

Conclusioni

La crescita esponenziale dei dati della tecnologia dell'informazione (IT) sta producendo una crescita significativa della domanda di trasmissione ad alta velocità e aggiornamenti tecnologici. Per gli hyperscaler e i costruttori di cloud, 100GE non è neanche lontanamente una larghezza di banda sufficiente, quindi 200/400GE potrebbe essere la scelta che le organizzazioni potrebbero pianificare negli anni a venire. Le informazioni sulle tendenze e gli sviluppi 100G nell'articolo offrono semplicemente un riferimento, si spera che possa aiutare a facilitare il tuo processo decisionale sull'acquisto di transceiver ottici 100G o l'aggiornamento dell'infrastruttura di rete.

Articolo correlato: Mercato globale dei transceiver ottici: Verso 200G e 400G

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.3k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.7k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.3k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza