Italia

OTN 100G rafforza le reti backbone IDC

Aggiornato il 22 Nov 2022 by
504

FS 100G Data Center Switches

OTN 100G svolge un ruolo importante nella realizzazione delle reti backbone IDC. Questo articolo illustra lo stato attuale di OTN 100G nelle reti backbone IDC, le tecnologie chiave OTN 100G e il modo in cui OTN 100G favorisce la realizzazione di reti IDC.

100G OTN nello sviluppo IDC

Al giorno d'oggi i servizi cloud, l'Internet of Things e l'intelligenza artificiale sono molot popolari. Una marea di applicazioni di vario tipo, unita alla diffusione su larga scala dello streaming live e dei video ad alta definizione, ha contribuito alla rapida crescita della domanda di larghezza di banda delle reti backbone IDC. Indagini di settore hanno dimostrato che il tasso di crescita medio annuo del traffico dei provider internet e degli operatori di rete ha superato il tasso di crescita dei loro ricavi. Per alleviare la pressione finanziaria, i provider di Internet e gli operatori di rete mobile sono alla ricerca di modi per ridurre il costo di trasmissione per unità di traffico.

Uno dei modi più efficaci per ridurre il TCO è migliorare la capacità di trasmissione. Il completamento dello standard 100G e l'introduzione dell'OTN hanno contribuito a fare un passo avanti. Oggi la maggior parte dei produttori di apparecchiature dispone di una linea di prodotti 100G per far fronte alla rapida crescita della domanda di velocità di trasmissione dati e larghezza di banda più elevate nelle reti backbone IDC.

Tecnologie chiave OTN 100G

Nella parte seguente discuteremo le tecnologie chiave utilizzate in OTN 100G.

100G OTN

Modulazione di linea 100G OTN

La velocità del segnale di modulazione ha una grande influenza sulle prestazioni della rete OTN 100G, poiché è strettamente legata a una serie di limitazioni fisiche che ostacolano la trasmissione OTN a lunga distanza. Maggiore è la velocità di modulazione utilizzata, maggiore è la sensibilità ai disturbi o alle interferenze. La tecnica di modulazione QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) viene spesso utilizzata con il multiplexing di polarizzazione (PM) per ridurre il tasso di modulazione dei sistemi 100G.

In particolare, il segnale 100G (la velocità di trasmissione del segnale 100G è pari o superiore a 112Git/s) viene suddiviso in quattro segnali a bassa velocità all'estremità di trasmissione. Ogni segnale è di 28Gbit/s con overhead OTN e FEC. La luce emessa dal laser viene scomposta in stati di polarizzazione verticale e orizzontale. Il PM utilizza questi due stati di polarizzazione che hanno la stessa frequenza per trasportare i segnali. Il segnale ottico di due stati di polarizzazione viene modulato da QPSK prima di essere accoppiato e inviato insieme. In questo modo è possibile ridurre notevolmente il tasso di modulazione e il baud rate, nonché ridurre ulteriormente il consumo energetico e il costo delle reti backbone IDC.

Ricezione coerente e DSP

Poiché lo stato di polarizzazione dei segnali ottici PM-QPSK cambia in modo casuale nella trasmissione a lunga distanza, la frequenza e la fase dell'oscillatore ottico locale all'estremità ricevitore sono diverse da quelle del segnale ottico ricevuto. Per risolvere questo problema si ricorre all'elaborazione digitale del segnale (DSP) ad alta velocità, in quanto è in grado di elaborare il segnale ricevuto.

Utilizzando la tecnologia di compensazione DSP avanzata, è possibile migliorare notevolmente la tolleranza alla dispersione polarizzazione-modale (PMD) del sistema 100G, riducendo i costi di trasmissione sostenuti dalla PMD nelle reti backbone IDC. Inoltre, si otterrà una maggiore sensibilità di ricezione ottica.

Schema FEC fuori banda

OTN definisce uno schema FEC fuori banda che viene applicato al segnale ottico prima della trasmissione. Il FEC migliora significativamente la tolleranza ai disturbi della rete che si verificano nelle trasmissioni ad alta velocità. Inoltre, rileva e corregge gli errori nel collegamento ottico, aumentando notevolmente il margine del sistema per un determinato tasso di errore di bit (BER). Il FEC consente di estendere la distanza tra i ripetitori ottici nelle reti backbone IDC. Ciò contribuisce non solo a ridurre le spese complessive di capitale e operative, ma anche a semplificare l'architettura della rete IDC, dove sono necessari meno siti di amplificazione.

Come l'OTN 100G potenzia la realizzazione della rete IDC

Alla base della popolarità di OTN 100G vi è una serie di vantaggi cruciali che offre. Di seguito viene illustrato come l'OTN 100G favorisca la realizzazione della rete IDC.

Utilizzo efficiente della pipeline 100G

La capacità completa di funzionamento, amministrazione e gestione di OTN 100G contribuisce all'utilizzo efficiente della pipeline 100G. Rispetto alle reti WDM prive di capacità di monitoraggio e gestione a livello di canale, 100G OTN può realizzare la percezione attiva dei canali di lunghezza d'onda e fornire una capacità di monitoraggio delle connessioni di livello 6, migliorando notevolmente la gestibilità della rete e la sicurezza del servizio. Inoltre, OTN può realizzare una gestione gerarchica e segmentata del livello di canale per gli scenari applicativi tipici delle reti IDC in cui sono coinvolti più operatori e sottoreti.

Forte meccanismo di protezione

100G OTN dispone di una serie di meccanismi di protezione a livello di rete, i quali migliorano notevolmente l'affidabilità e la sicurezza della rete nelle reti IDC. Questi meccanismi di protezione coprono sia il livello ottico che quello elettrico, compresa la protezione delle linee e dei canali ottici, la protezione SNCP, la protezione ODUK 1+1 e la protezione della rete ad anello ODUK. La protezione del canale ottico 1+1 è comunemente utilizzata per la protezione del livello ottico, mentre la protezione ODUK 1+1 è principalmente per la protezione del livello elettrico. Tutti contribuiscono a evitare l'interruzione del servizio causata da guasti ai componenti e a garantire una sicurezza di alto livello della rete.

Offerte di servizi differenziati

OTN 100G consente agli operatori di rete di stabilire, proteggere e ripristinare i servizi in base a SLA e criteri specifici con una maggiore programmabilità. Con i prodotti OTN potenziati per i pacchetti, una rete IDC può realizzare la trasmissione unificata di servizi TDM e a pacchetto e disporre di capacità di elaborazione come il crossover ODUk, la commutazione di pacchetti e il crossover VC. Pertanto, l'OTN 100G è un'ottima scelta per abbinare varie porte di servizio e risolvere il trasporto multiservizio.

Conclusioni

Poiché la catena industriale 100G OTN è ormai pronta, l'implementazione su scala di OTN 100G nelle reti IDC diventerà sempre più comune. Inoltre, con la maturità delle tecnologie chiave 100G, le reti IDC offriranno prestazioni di rete fluide ed efficienti con una gestione semplice e una sicurezza di alto livello.

Potresti essere interessato a

Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
83.6k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ e PoE++: Come scegliere?
16 Mar 2023
36.8k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP e PAGP: Qual è la differenza?
08 Mar 2023
25.1k
Conoscenza
Conoscenza
See profile for Moris.
Moris
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
55.5k
Conoscenza
See profile for Migelle.
Migelle
Switch Attivo vs Passivo: Quale Scegliere?
07 Dic 2020
20.3k
Conoscenza
See profile for Sheldon.
Sheldon
RIP vs OSPF: Qual è la differenza?
15 Nov 2022
28.5k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
Capire il moduli BiDi
08 Mar 2021
19.9k
Conoscenza
See profile for Vincent.
Vincent
XFP vs SFP+: Quali sono le differenze?
10 Gen 2023
14.9k
Conoscenza