Arriva il 5G: la Nuova Rivoluzione Wireless che Cambierà la Nostra Vita
Con il rapido sviluppo dell'industria della comunicazione mobile, il 5G è diventato un tema caldo a livello globale. Rispetto a 2G, 3G e 4G, il futuro della rete 5G non può essere sottovalutato. Il 5G si baserà sulle fondamenta create dal 4G LTE per consentire alle persone di inviare messaggi, effettuare chiamate e navigare sul web. Aumenterà la velocità di trasferimento dei dati attraverso la rete. Come cambierà la nostra vita questa nuova rivoluzione wireless e cosa possiamo fare per prepararci all'imminente rete 5G?
![5G Network](../blog/wp-content/uploads/2018/09/what-is-5g-technology.jpg)
Cos'è la rete 5G e perché è una necessità urgente?
5G è l'acronimo di quinta generazione del prossimo standard mobile wireless. Le specifiche 5G New Radio (NR) sono state rilasciate dall'ente di standardizzazione 3GPP alla fine del 2017, e i chip sono già stati costruiti "5G-ready". Gli obiettivi di prestazione aggiornati del 5G comprendono un'elevata velocità di trasmissione dei dati, una minore latenza, il risparmio energetico, la riduzione dei costi, una maggiore capacità di sistema e una massiccia connettività dei dispositivi.
Maggiore velocità: 5G vs 4G
Quanto è veloce il 5G? Si stima che i dati trasmessi attraverso le connessioni wireless a banda larga 5G possano viaggiare a una velocità di 20 Gbps. A differenza del 4G, i segnali wireless 5G saranno trasmessi attraverso un gran numero di piccole stazioni cellulari situate in luoghi come pali della luce o tetti di edifici. Di conseguenza, le richieste di transceiver ottici distribuite nelle stazioni cellulari 5G aumenteranno di conseguenza.
Minore latenza con maggiore capacità di sistema
La rete 5G ridurrà significativamente la latenza con tempi di caricamento più rapidi. Si stima che offrirà una latenza di 1 ms o inferiore per le applicazioni che richiedono un feedback in tempo reale. Ciò significa che il ritardo o il ritardo nella navigazione sui dispositivi di rete sarà minimo.
Tipo di rete | Latenza (millisecondi) |
---|---|
3G | 120 ms (attuale) |
4G | 45 ms (attuale) |
5G | 1 ms (teorico) |
Grazie alla maggiore larghezza di banda disponibile e alla tecnologia avanzata delle antenne, la rete 5G consentirà un forte aumento della quantità di dati trasmessi attraverso i sistemi wireless. Nel frattempo, i costi della rete 5G saranno ridotti in modo sostanziale.
Connettività massiva dei dispositivi
Un altro obiettivo chiave del 5G è migliorare drasticamente la qualità del servizio ed estenderla a un'area geografica più ampia. È molto più probabile che le architetture di rete 5G siano costituite da reti di piccole celle, anche delle dimensioni dei router domestici o delle stazioni di telecomunicazione. switch di dati invece di enormi torri che irradiano grandi distanze. Più stazioni cellulari si hanno, più dispositivi si possono collegare alla rete.
Come funziona il 5G?
A causa dell'aumento della velocità di trasferimento dei dati, l'implementazione del 5G deve aggiornare la rete di trasporto ottico che porta con sé. Rispetto all'architettura a due livelli BBU e RRU della rete di accesso 4G LTE, la RAN 5G si evolverà in una struttura a tre livelli composta da CU (Centralized Unit), DU (Distribute Unit) e AAU (Active Antenna Unit). In termini di scenario applicativo, i moduli ottici di comunicazione 5G sono di tre tipi: Trasmissione front-haul, Middle-haul e Back-haul.
![how does 5g work](../blog/wp-content/uploads/2018/09/how-does-5g-work.jpg)
Nella trasmissione front-haul, i transceiver ottici 6G/10G utilizzati nella rete 4G non possono già soddisfare la domanda della rete 5G. La rete 5G aggiornata richiede transceiver ottici in grado di supportare l'interfaccia ad alta velocità 25G con latenza ultrabassa e basso consumo energetico. È inoltre richiesta la funzione di adattamento automatico dei servizi, delle velocità e delle lunghezze d'onda. Di conseguenza, i transceiver ottici 25G a basso costo svolgeranno un ruolo importante nella costruzione della rete 5G.
Dal punto di vista della trasmissione Middle-haul e Back-haul, la domanda di reti con grande capacità e scalabilità è già presente e l'uso del WDM diventerà molto comune. I sistemi WDM basati sulla silicon photonics coerenti o incoerenti da 100G e 400G diventeranno mainstream in futuro. Il sistema DWDM sorgerà, ma necessita di una migliore versatilità e gestibilità.
Quando arriverà il 5G e come possiamo prepararci per la rete 5G?
La connettività mobile 5G è dietro l'angolo. Dipende solo dal processo di completamento degli standard di base mobile da parte del 3GPP e dovrebbe arrivare alla fine del 2018. I servizi cellulari 5G saranno lanciati nel 2019, quando si prevede che i primi dispositivi abilitati al 5G saranno disponibili in commercio.
![when is 5g coming](../blog/wp-content/uploads/2018/09/when-is-5g-coming.jpg)
Indipendentemente dal tipo di implementazione della rete ospitata dalla tecnologia 5G, il modulo ottico di comunicazione 5G è in definitiva indispensabile. I transceiver ottici economici e ad alta velocità in grado di supportare la trasmissione a lunga distanza sono i supporti più potenti per ottenere una copertura di rete 5G ampia e a basso costo. Lo sviluppo futuro dei moduli ottici di comunicazione 5G sarà dominato dai moduli ottici 25G e 100G. Per aprire la strada alla prossima rete 5G, il primo passo è quello di scalare l'industrializzazione dei moduli ottici sintonizzabili 25G, per poi ridurre al minimo le spese dei transceiver ottici 100G, soprattutto nelle trasmissioni a lungo raggio. FS si sta impegnando per essere l'innovatore nella produzione di transceiver ottici per le comunicazioni 5G. Stiamo sviluppando moduli ottici di comunicazione 5G standard diversificati, tra cui il modulo 25G. SFP28, 100G QSFP28, e transceiver DWDM per soddisfare gli standard industriali della rete 5G.
Potresti essere interessato a
Indirizzo Email
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/A7DTS_SFPCmcYy.webp)
-
Cosa è la porta SFP di uno switch Gigabit?
22 Mag 2023
-
Cosa è un Iniettore PoE e come si usa?
21 Feb 2023
-
DHCP o IP Statico: Qual è il migliore?
08 Mag 2023
-
Come Capire l'indirizzo IP e la Subnet Mask?
24 Set 2022
-
Come Collegare Più Switch Ethernet?
22 Set 2022